功能要求
1)安全启动, 需要做到固件不可被篡改, 同时考虑本地升级安全/OTA升级安全等场景.
2)安全存储, 需要做到设备或者系统运行关键参数的安全保护. 同时考虑用户隐私数据保护.
3)一般请考虑硬件级别的安全启动安全存储, 但如果认为软件方案能做到基本要求也可以考虑, 但务必说明清楚可能存在的安全风险
4)方案应做到低成本, 并且兼顾轻量级, 以及适用性
其他要求
性能要求:
1)能适用在大多数的 MPU,要求能流程运行,不影响业务功能
2)能在 MCU 一定主频要求下能流程运行,不影响业务功能
安全要求:
方案需尽量避免存在无法软件规避的硬件漏洞
标准要求:
同时因为 ABB 网络安全要求是针对全球业务的, 该方案需要同时兼顾全球市场的相关标准要求中对硬件级别安全保护的要求. 例如 IEC 62443/ 等保 2.0/303 645 等
交付要求:
方案需要通过ABB网络安全审查, 在实施前可以先沟通
实测要求
1)可行性分析报告数据需准确, 例如性能方面的数据
2)低成本, 轻量级, 适用性等论述需要有相关的比较数据
3)硬件相关芯片选型需要有明确要求
4)项目实施计划可落地
创新需求所应用的场景
此方案开发完毕后, 可以使用在以下场景:
1)ABB 的所有产品都可以使用, 内含 MCU 或者 MPU 的产品
2)特别适用于对于接入互联网的 ABB IoT 设备
3)也适用于 ABB 的工业物联网产品
合作意向方式
可基于现有 ABB Ability™ 能效优化平台二次开发,并与平台实现对接,ABB 可提供 API 接口。