数字化征程

继Guido Jouret 发言后,ABB 船舶及港口事业部数字解决方案高级副总裁Mikko Lepistö,在赫尔辛基的记者会上从纯海事角度来解析数字化转型。

MD_0284

“我们关于船的未来观点非常简单。船舶将实现电气化、数字化和智慧互联。”他说道。“首先是动力系统的电气化,然后是建立协作式运营——这是数字化运营的前提。不过我们谈论的是进化,而非革命,”Lepistö 预测说,“航运业不会在一夜之间改变。”

电力推进船舶更为高效、简单、灵活,且更易实现数字化和智慧互联。

Lepistö 强调,通往智慧航运的第一步是电气化。“一艘电气化船就是一艘智慧之船。电气化船舶更为高效、简单、灵活,且更易实现数字化和智慧互联。电气化船舶是实现智能、数字化及自动化航运的天然平台。”

从机械系统开始 

配备内燃机的机械船非常复杂,需要使用大型辅助系统来支持推进,Lepistö 指出。“这些系统天生不互连,它们需要大量劳动力。”

相比之下,他指出,电气化船更易于维护且更可靠。更小巧简单的系统仅需更少的维护和监管。电气化船上的问题也比内燃机船更易解决。“几乎所有的问题都可以进行远程诊断,许多故障可进行远程修复。

Lepistö 补充说,电气化船的自动化系统所需的输入输出量不足机械船的50%。“然而,这不到50% 的数据处理量,却并不意味着能力打对折。事实上,情况恰恰相反。”

采用合适的模拟工具——而非异常费时费钱的实物测试——我们可以随时了解电机、轮机舱和桥楼的情
况,简单快速。

拆除油箱、管道和阀门这些一点都不智能的部件后,智能部分便凸显出来。“电力船舶的功能由软件创建和升级,而非机械连接部件,这一举扫清了自动化的诸多障碍。”

他还讲道,全电力系统已成为较小型渡轮和近海船只的可行选择,这些船最有可能率先实现全自动化。

岸上的新形势
 
为了赶上数字化形势的快速演进,ABB 需要加紧发展的步伐,还要保证客户能同步跟上。为此新一代互联模拟器顺势而生。

新的设施将有助于我们在海事数字化进程中保持领先地位。

“采用合适的模拟工具,”Lepistö 告诉记者们,“而非异常耗时费钱的实物测试,我们可以随时了解电机、轮机舱和桥楼的情况,简单快速。无需现场培训,我们便可在虚拟空间了解互联情况——由此,我们能与客户一起对空间和设备进行协作设计。”

“目前,我们启用了最新的模拟器设施及联合运营中心。这将有助于我们在海事数字化进程中保持领先地位,”Lepistö 说,并邀请记者及其同事一起参与体验新中心的虚拟之旅。

一行人参观了从船舶设计和建造,到维护、操作辅助和远程运营的一系列模拟演示。在所有的场景中,快速且高效的概念形成、实时远程协作以及专家远程访问等特性尤为令人印象深刻。

“新的中心使得从虚到实成为可能,”Lepistö 总结道。 “只有对船只如何航行、如何推进、运营和互连有了全方位的了解,才能帮助我们从数字化机遇中创造价值。”

Select region / language