勇往直前

数代人的墨守成规使得航运业保守的名声绝非冤枉

但是零排放资源组织(ZERO)的技术经理Marius Gjerset 发现采用新型绿色技术的意愿不断增强——要么自愿,要么强制。

法规正在促进压载水处理和废气滤清器等环保技术的采用,同时第四次工业革命也对航运绿色化产生了影响。

“大数据有助于法规的实施,”Gjerset 说。“它赋予我们新知识,使得我们有了之前所没有的力量。更大的数据资源也活跃了讨论,使法规设计更为精准。”

 无处隐藏加强了守法的意愿。法规更详细,更细分也变得更为可行。定制解决方案可能更为公平,进而有助于减小实施阻力,Gjerset 说道。

船舶的卫星跟踪是航运中改变环境游戏规则的一个例子:“将AIS数据和高级分析结合在一起,几乎可以监控任何事情 - 加油,排放和泄漏 - 这将导致问责制的增加,无论是自愿的还是强制性的。”


无处隐藏加强了守法的意愿。法规更详细,更细分也变得更为可行。定制解决方案可能更为公平,进而有助于减小实施阻力,Gjerset 说道。

 
在胡萝卜与大棒之间,他认为胡萝卜更为有效,但大棒也不可或缺。“最终,市场会对压力有所反应。许多可用的技术需要规范引导使用。” Marius 说,秘密不仅是制造需要,同时还要进行奖励。


陆路和海路

 Gjerset 指出,港口是绿色航运大形势中的关键点。港口电气化不仅会净化岸上运营,还有助于船舶在未来更清洁的物流链中发挥作用:“充电技术快速发展,并且法规加速了岸电的发展。”

他举了奥斯陆峡湾的一个例子:Color Line 正在建造世界上最大的插电式混合动力渡船,计划航行于挪威Sandefjord 与瑞典Strömstad 之间。在进入狭窄的Sandefjord 峡湾时,该船会切换至蓄电池电源,从而减少向当地环境排放废气。

 大数据有助于法规实施。

除促进绿色港口建设外,许多港口都在计划零排放运营。但Gjerset 提醒应在区域范围内实施法规,以免恶性竞争:“如果环境法规使得某个港口的经济吸引力降低,那么船舶就会停靠附近更便宜的港口,这样绿色投资会遭受打击,而不是得到奖励。”

 

随着船舶和岸上法规与技术发展齐头并进,Gjerset相信零排放港口的目标很快就能实现。“IMO 的船舶立法进展缓慢,但港口发展更为迅速。为适应本地需要,法规也可以区别对待。”

 

他说,鉴于环境友好型运营与盈利不可兼得的观点,环境和经济已经开始在监管领域交织在一起。“挪威NOx 基金就是一个范例,挪威水域内的船贸向一家基金缴款,来为减排筹资。最初,船东很抵触这种税收,但现在都乐意支付,一定程度上是因为他们为守法而投资绿色技术有利可图。”


没有万能的方案
“海事业细分市场如此之多。从渡轮到捕捞船、从邮轮到集装箱船的一切,解决方案不可能只有一个,”Marius 说。

“标准化固然很好,但也可能成为阻碍。它可以拖慢进程并改变利益分配。我们必须避免每个人都采纳相同的方案,”他以电动汽车充电系统为例说道。

 

“发展充电系统需要时间,相比行业一度涌向早期方案,技术越新,标准会越好。标准化之路应以市场为导向,灵活多变,这需要脚踏实地,” Gjerset 认为。“我们不想将其拒之门外,也不想搞错标准。”


推拉并行
提到法规与技术的关系时,Gjerset 憧憬了理想的关系:“一方或另一方领先的例子不少,但齐头并进效果最好。早期研发需要公众支持。当技术成熟时,商业市场就成为了主要的推动力,那时法规发挥帮助维护市场秩序的作用。”

他举了挪威渡轮招标要求现在全部必须满足零排放要求的例子。技术进步使此类需求变得合理,而需求本身又刺激了新的技术投资。“我们还有许多旧船和污染港口。新技术能刺激更多投资来解决这些问题,而法规则能够推动部署。”


他强调法规必须促进而不是阻碍进步。“监管政策的逐步实施在新兴技术的早期非常关键。只有等到它们实现量变到质变才能实行法规。”

有理由相信

Marius Gjerset 脑海浮现的一个例子使之对未来充满希望:“蓄电池技术的发展一日千里。“Ampere”号的下水标志着挪威已经进入船用蓄电池竞技场。现在,仅仅过了三年,小国挪威就成为了全球零排放海上运输的领导者。政治、工业和商业利益紧密合作,在短短几年时间内就让局面焕然一新了。”

他指出太阳能和蓄电池技术推广速度之快出乎许多人的意外。“现在,燃料电池技术似乎如同一股未来的旋风,同时氢价格不断走低,正变得更亲民。我认为有充分理由期待其它技术的发展能够跟上快车道上的蓄电池,对此海事界的态度是,只要这些技术切实可行时,就能构筑绿色解决方案。” 哪怕最后还要监管轻轻推动。

Select region / language