ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多
搜索
更安全
通过容错系统和咨询技术提高船舶安全性,支持更好的决策,包括天气和波浪预测。
增加船舶正常运营时间
在 24/7 远程专家协助的支持下,全面了解即计划中的维护需求,从而提高船舶可用性。
满足环保要求
通过先进的电力系统、储能和燃料电池降低排放、提高燃油效率并优化功率输出。
用于在海上风电场中安装风力叶片
用于风车之间以及海上风电场和岸边之间的电缆安装
用于对海上风电场进行定期检查和维护
Andry Maykol Pinto 博士的使命是使海上风力发电真正具有可持续性。 他是欧盟资助的ATLANTIS项目的项目协调员,该计划正在测试具有改造风电场运营和维护能力的技术。
ABB将为科伦坡船厂承建的一艘先进的电缆敷设和维修船提供集成电力和推进系统,用于海上风场的运维支持,该项目是Azipod®吊舱式电力推进系统的重要里程碑。
今天,随着海洋能源行业转向可持续模式,在 360 度旋转吊舱推进器的性能、高可靠性和降低的燃料消耗的推动下,对 Azipod® 海上推进器的需求仍在继续。
根据分析结果,ABB Ability™ 船舶咨询系统OCTOPUS 八爪鱼结合机器人维护技术,可将风电场工作船的有效运营延长三分之一以上
美国能源部长格兰霍姆最近宣布了到 2030 年实现 30GW 海上风电部署的雄心勃勃的目标。开发新海上风电场的一个重要方面是建造和服务这些风电场的特种船舶。
随着海运业可用能源的发展,支持它们的电力平台也必须发展。 ABB 的 Onboard DC Grid™ 是一种灵活的配电系统,可为当今的船舶提供效率提升,并使其适应未来的挑战。
United Wind Logistics 的模块甲板运输船 Vest Vind 将依靠 ABB Ability™ Marine Advisory System – OCTOPUS 来支持实时决策,将涡轮机、地基和叶片等大型风电场组件运输到海上安装地点
首艘日本建造的自升式风电安装船选用了ABB先进的电力系统,该系统将为日本快速发展的海上风电业提供支持。
深水和波涛汹涌的海面对将大型海上风车部件安全运输到安装地点提出了挑战。 OHT 等重型起重船船东越来越多地转向 ABB Ability™ 海事咨询系统 – OCTOPUS 八爪鱼以获得决策支持,以实现安全、高效的运营。
紧凑型推进装置,可在精密海上作业中提高速度、机动性和能源效率。
高度安全和高效的风力发电船,船上装有混合动力系统。
世界上最先进的电缆敷设船交付给 NOT 以提高其海底电缆运营能力,同时实现更高的效率和精度。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴