集装箱船

想了解更多产品和服务信息?

对于集装箱船,ABB 提供了两种基本动力概念,旨在最大限度地提高燃油效率和减少排放——一种针对 8000+TEU 的大型船舶,另一种针对 2000TEU 范围内的小型支线船。 作为整体系统集成商,我们在所有项目阶段承担全部责任,您将从单一电源的效率和可靠性中受益。

Highlights

 

我们的解决方案

 

集装箱船电力系统两个案例

集装箱船配备AC解决方案


集装箱给料船可配备ABB的交流系统系统和轴带发电机系统。 通过使用高效节能的主机发电(PTO)来延长辅助发电机的生命周期并提高 EEDI 性能。 该系统可以提升主推进轴 (PTI),并提供动力带回 (PTH),以提供额外的船舶安全冗余。
      

 

集装箱船配备Onboard DC Grid™船载直流电网系统


集装箱船还可以配备模块化电力系统平台Onboard DC Grid™船载直流电网系统。 在上面的例子中,集装箱船包含两个不同的电源,包括一个高功率燃料电池系统和一个能量存储系统。 这允许混合电力和纯电力系统。 该船既可以配备我们的轴带发电机,也可以配备Azipod®推进系统,以提高机动性和能源效率,如上图所示。
      

 

Click on the illustrations to enlarge the view.

 

 

 

 

 

Michael D. Christensen

Executive Key Account Manager
VP Global Sales,
Container, Ro-Ro, Bulk & Car-Carriers


michael.d.christensen@dk.abb.com
+45 44 50 49 02

 

Select region / language