Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Ретрофитные выключатели: принятие правильного инвестиционного решения

Такие методы модернизации как полная замена выключателя, замена выключателя вместе с рамой или полная замена кассеты – это экономичные решения модернизации распределительного устройства. Вам нужно выбрать одно из них, чтобы добиться значительного улучшения надежности, безопасности, техобслуживания и рабочих характеристик.

Ретрофитные выключатели обычно используются для замены снятых с производства устройств современными. Они адаптированы к имеющемуся решению на объекте и согласованы с ним с точки зрения как механической, так и с электрической части. 

Ретрофитное решение   Преимущества
Модернизация
Метод модернизации предполагает использование имеющейся тележки выключателя, а также некоторых имеющихся частей выключателя, чтобы создать новое устройство, подходящее для имеющегося распределительного устройства. В зависимости от состояния и предполагаемого срока службы имеющихся компонентов, некоторые детали можно использовать повторно. Это могут быть силовые контакты или блок-контакты, рычаги, блокировки, и т.п.
 
  Этот принцип включает в себя большинство преимуществ полной замены выключателя, но экономичность решения обеспечивается повторным использованием некоторых частей. Он требует дополнительных проверок и тестирования, чтобы убедиться, что эти части не окажут негативного воздействия на надежность оборудования. Также критически важными ограничениями в этом случае могут быть производство и логистика
 
Полная замена выключателя 
Полная замена выключателя (Roll-in) – это полностью новое устройство, построенное вокруг современного узла, оно не содержит первоначальных деталей. Правильно спроектированный заменяющий выключатель полностью взаимозаменяем с имеющимся выключателем и не требует больших изменений распределительного устройства.
 
  Соответствие действующим стандартам – это один из основных моментов при проектировании и тестировании выключателей для замены. Это делает возможным быструю замену устройства при минимальном времени простоя, в отличие от замены распределительного устройства. Можно ориентироваться также на более высокую производительность и дополнительные функциональные возможности.
 
Модернизация с заменой выключателя и определенных силовых компонентов (Retrofill)
Модернизация по принципу «Retrofill» представляет собой процесс, включающий в себя замену выключателя и некоторых силовых компонентов отсека. Применяется в случаях, когда рама распределительного устройства находится в исправном состоянии. В зависимости от требований может быть два конструктивных решения.
 

Этот спектр решений, поддерживающий обновление распределительного устройства, применяется при наличии дополнительных ограничений:

  • Необходимость замены других деталей (не выключателя): шторок, блокировок, и т.п.;
  • Конструкция исходной панели не отвечает современным требованиям по наличию функций, а также требованиям стандартов.
  • Замена выключателя вместе с рамой (Hard-bus retrofill)
    Замена выключателя вместе с рамой состоит непосредственно из рамы, в которой находится выключатель. Все это подключается к имеющимся вводам распределительного устройства при помощи дополнительной силовой схемы, действующей в качестве внутреннего интерфейса с новым выключателем.
  Это решение представляет собой оптимальное сочетание модернизации по принципу «Retrofill» с относительно ограниченным объемом работ на объекте и связанных с этим отключений. Решение «OneFit» - это самый новый принцип замены выключателя вместе с рамой, включает безопасную технологию простого подключения нового выключателя к имеющимся панелям.
  • Полная замена кассеты (Cradle-in-cradle)
    Модернизация по принципу «cradle-in-cradle» представляет собой полную замену кассеты с внутренним и наружным интерфейсами. Наружный интерфейс физически, а также его электрика, монтируется в шкафу распределительного устройства, из которого удалены имеющиеся вводы. Внутренний интерфейс соответствует новому выключателю.
  Время и усилия, затрачиваемые на очистку отсека и его подготовку для установки новой кассеты, компенсируется появлением нового, надежного и взаимозаменяемого решения. При выборе этой опции необходимо учитывать относительно продолжительное время отключения.
     
     
Компания АББ является поставщиком комплексных систем, от предложения и разработки до последующего производства и тестирования и, наконец, до установки и ввода в действие. Может работать с установленным оборудованием как АББ, так и других производителей.

Специалисты службы сервиса компании АББ выезжают на место, проводят анализ состояния имеющегося оборудования и его оценку, рекомендуют подходящее решение и поддерживают правильное решение по инвестициям.
 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Наши предложения

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube