<México> Archivo de noticias

  • El municipio mexiquense de Ecatepec, con una población de más de 1.6 millones de habitantes requería soluciones de movilidad que permitieran adaptarse al irregular territorio donde se ubica el municipio. Por ello, ABB colabora desde 2014 con la empresa Mexicable y el gobierno del Estado de México en el desarrollo de la primera línea de teleférico para transporte masivo de personas en México

  • ABB ha establecido un nuevo centro regional de operaciones para Norteamérica, acercando la experiencia tecnológica a los clientes y aprovechando sus recursos similares a escala mundial. Se ha realizado una inversión inicial de 1 millón de dólares para el nuevo Centro de Tecnología e Ingeniería de México (MXTEC) en la ciudad de Mérida, Yucatán, con el fin de ayudar al líder tecnológico a alcanzar

  • La nueva era Gen3 del Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA, con ABB como Socio Oficial de Carga, comienza este fin de semana cuando la serie regresa a la Ciudad de México para la primera ronda de la Temporada 9. Veintidós autos de carreras Gen3 completamente nuevos competirán en el circuito Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. La pista de alta velocidad, con largas rectas junto

  • Durante 2022 ABB realizó actividades para la diminución del impacto ambiental de sus actividades, impulsó el talento de jóvenes mexicanos y el bienestar entre los colaboradores de la empresa, con el fin de seguir su misión como empresa que trabaja para lograr un futuro más productivo y sostenible. Preservación del medio ambiente Reducción del uso de maderaCada mes docenas de tarimas de madera de 1

  • Los niños ya están impulsando la revolución de los vehículos eléctricos, a pesar de que todavía no pueden ponerse al volante, según una nueva encuesta mundial. La encuesta, llevada a cabo por el líder mundial en soluciones de recarga de vehículos eléctricos, ABB E-Mobility, reveló que los niños no sólo educan a sus padres en cuestiones medioambientales y les llaman la atención por su

  • A través de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, se llevó a cabo una magna reforestación dentro del Parque Tangamanga 1, en colaboración con la empresa suiza ABB y el Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga 1 y 2 (CECURT). Esta acción ha sido diseñada para contribuir a la protección del clima, de los recursos naturales y de un pulmón icónico de la capital potosina. El evento

  • ABB anunció hace unas semanas que Microsoft se ha unido a su Movimiento por la eficiencia energética. Lanzado en marzo del 2021 por ABB, el #energyefficiencymovement es una iniciativa de múltiples partes interesadas para concienciar y estimular la acción para reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono para combatir el cambio climático. Se invita a las empresas a unirse a éste y a

  • Cien años después de la constitución del primer capítulo internacional del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) en México, ABB se suma a sus festejos centenarios, a la Reunión Internacional de Verano de Potencia, Aplicaciones Industriales y Exposición Industrial y la Reunión Internacional de Otoño de Comunicaciones, Computación, Electrónica, Automatización, Robótica y

  • En 1992 ELECSA comenzó en el Centro Histórico de la Ciudad de México un camino que por tres décadas lo ha convertido en uno de los mayores distribuidores en el sector de la energía eléctrica en México, evolucionando de la mano de la representación de empresas transnacionales como ABB, para su transformación como diseñador e implementador de soluciones de ingeniería eléctrica para industrias como

  • El ABB FIA Formula E World Championship regresó a la Ciudad de México el pasado fin de semana por sexta vez para la tercera ronda de la temporada 8. El Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México es la sede con mayor altitud de la temporada, ubicada a 2,250m sobre el nivel del mar. También es una pista extremadamente rápida, gracias a las largas rectas que se conjuntan con una sucesión de

Select region / language