VanLien bringt jetzt eine komplett neue Leuchtenserie auf den Markt, die speziell für Umgebungen entwickelt wurde, in denen Sicherheit an erster Stelle steht und gleichzeitig das Budget eine Rolle spielt. Dies macht die PrimEvo HP Rettungszeichenleuchte zum Beispiel ideal für Schulen, Bürogebäude und Betreuungseinrichtungen.
Heutzutage müssen Projekte zunehmend mit kürzeren Durchlaufzeiten und zu geringeren Kosten realisiert werden. Ganz bestimmt im Bildungs- und Pflegebereich, wo Sparmaßnahmen an der Tagesordnung sind. Gleichzeitig sind gerade dies auch Umgebungen, in denen Sicherheit im Notfall entscheidend ist. Mit der neuen Rettungszeichenleuchte PrimEvo HP reagiert VanLien optimal auf diese steigenden Anforderungen.
Starker Abstand
Die für die Deckenmontage geeigneten hochwertigen LED-Leuchten bieten Varianten für den Ein- und Aufbau.„Einzigartig an der neuen Serie ist vor allem der Abstand“, so Gerben Achterberg, Product Marketing Director für VanLien bei ABB. „Mit einer Deckenhöhe von 3 Metern lassen sich ein Abstand von mindestens 17 Metern und ein Lichtertrag von 335 Lumen realisieren. Das sowohl mit einer langen als auch mit einer breiten Lichtverteilung. Die neue Serie bietet somit einen sicheren Ausweg zu einem sehr günstigen Preis.“ Und das macht auch gleich klar, wofür das „HP" im Namen steht, nämlich: High Performance (Hohe Leistung).
Einfache Installation
Mit der neuen Serie PrimEvo HP können Sie nicht nur beim Kauf Geld sparen, sondern auch langfristig. Die Leuchten lassen sich nämlich leicht montieren: Lediglich ein Loch bohren, Kabel anschließen und an der Decke befestigen. Auf diese Weise können in relativ kurzer Zeit mehr Meter gemacht und somit Projekte schneller realisiert werden. Die Rettungszeichenleuchte PrimEvo HP ist in 4 Versionen erhältlich und eignet sich für eine Deckenhöhe von sogar mehr als 5 Metern. Derzeit ist die Serie nur auf dem belgischen Markt erhältlich.
Sehen Sie sich die PrimEvo HP auf der Dokumentseite an. Oder laden Sie die PDF der Broschüre direkt herunter.