ABB hat die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung in Bezug auf die geplante Abspaltung ihres Accelleron Turboladergeschäfts veröffentlicht. Sie wird am Mittwoch, den 7. September 2022 stattfinden. Das Dokument ist unten angehängt und kann unter go.abb/egm aufgerufen werden. Die ausserordentliche Generalversammlung wird unter go.abb/egm ab 10:30 Uhr live übertragen und überwiegend in deutscher Sprache abgehalten. Eine Übersetzung auf Englisch wird angeboten. Die Abstimmungsergebnisse werden im Anschluss auf go.abb/egm veröffentlicht.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf dem Talent seiner rund 105’000 Mitarbeitenden in mehr als 100 Ländern. www.abb.com
Hinweis: Dies ist die Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung vom 22. Juli 2022, die Sie unter www.abb.com/news finden können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion.