ABB, benzeri boru hatlarının en kapsamlısı olan TANAP'ta gaz akışının yönetim ve korumasında otomasyon, emniyet ve güvenliği tek çatı altında topluyor

ABB dünyanın en uzun doğalgaz boru hatlarından birine en büyük, tam entegre kontrol ve güvenlik sistemini sağlıyor.

ABB'nin yenilikçi güvenlik, izleme ve haberleşme teknolojisi 1,850 kilometrelik Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'na (TANAP) kuruldu. İlk evre olan 'Eskişehir'e Doğalgaz'ın resmi açılışı 2018 yazı başında, planlanan tarihten daha erken gerçekleşti. ABB; güvenlik, telekomünikasyon, SCADA sistemleri için “Ana Kontrol Merkezi”; kapsamlı Ekipman Konteynerleri sağlayarak ve boru hattı güzergâhındaki fiber optik kablo montajını gerçekleştirerek bu büyük başarıya katkıda bulundu.

ABB, bu proje kapsamında dünyada ilk kez, deniz altı boru hattında, fiber optik hattını kullanan kaçak algılama sistemi kurdu. Böylece çapa sürüklenmesi gibi boru hattında meydana gelen olaylar saptanabilecek.

Zorlu hava koşulları ve arazi şartları altında,  4000 km'nin üzerinde fiber optik kablo döşendi. Kontrol ve telekomünikasyon sistem verileri boru hattı boyunca uzanan fiber optik kabloyla taşınıyor. Benzerleri arasında dünyanın en uzunu olan bu sistem, muazzam büyüklükte veriyi işleme kapasitesine sahip geniş bir haberleşme altyapısı sağlıyor.

ABB ayrıca, tüm sahalarda kurduğu iç ve dış kameraları ve Saha Çevresi Tehlike Algılama Sistemi‘ni izleyen kapsamlı bir Entegre Güvenlik Sisteminin tasarım ve kurulumundan da sorumlu. Boru Hattı Tehlike Algılama Sistemi tüm boru hattının her bir metresini kontrol etmektedir. 1300’den fazla kamera ve 650 “Kontrollü Geçiş Sistemi” noktasıyla bu sistem ABB’nin bu güne kadar kurduğu en büyük güvenlik sistemi olma özelliğini taşıyor.

TANAP Projesi Azerbaycan'ın Şah Deniz-2 doğalgaz alanında ve Hazar Denizi'nin diğer bölgelerinde üretilen doğalgazı öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya da ilk kez getiriyor. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birlikte, Güney Doğalgaz Koridoru'nun parçalarını oluşturuyor. TANAP boru hattının 2019 Haziran ayında tamamlanması öngörülüyor.

ABB'nin Petrol, Gaz ve Kimyasallar Üst Yöneticisi Per-Erik Holsten "TANAP mühendisleri temel öncelikleri belirlemeye ve uyuşmazlıkları çözmeye yardımcı olmak üzere ABB ekibimize dahil oldular. Aramızdaki bu yakın işbirliği projenin rahatça sürdürülmesini ve proje bütçesi içerisinde kalarak iş programda öne geçmemizi sağladı. Türkiye'yi boydan boya kateden ve dağlık arazilerden geçen TANAP azımsanmayacak bir başarıdır. İlk doğalgazın üretilmesi gerçek bir ortaklaşa çabanın ürünüdür" diye belirtti.

ABB'nin TANAP için tamamladığı diğer işlerden bir kısmı aşağıdadır:

  • TETRA kullanarak IP telefon sistemi üzerinden tüm tesisler arasında arayüz oluşturan güçlü bir saha haberleşme sistemi.
  •  2900 hoparlörüyle, TETRA ve IP Telefon sistemlerine entegre PAGA sistemleri
  • Boru hattının tümünü Ana Kumanda Merkezinden (MCC) kontrol eden ve izleyen SCADA sistemi. MCC binasının proje ve teslimi de ABB tarafından gerçekleştirildi.
  • MCC Kontrol Merkezi’nin bir benzeri olarak da Yedek Kontrol Merkezi kuruldu. ABB'nin 'Kontrol Noktası' sayesinde operatör, boru hattının tamamında veya seçili kısımlarında kimin işlem yaptığını ve nereden kontrol edildiklerini her zaman bilecek ve kontrol edebilecek. Çoklu kontrol odaları bulunan kurulumlarda, bu önemli bir güvenlik özelliğini teşkil etmektedir.
  • Bir tanesi fiber optik tabanlı Boru Hattı Tehlike Algılama sistemine gelen bilgileri kullanan, diğeri model tabanlı iki ayrı kaçak algılama sistemi. SCADA hem fiber optik algılama sistemine hem de model tabanlı sisteme arayüz oluşturmaktadır. Fiber tabanlı sistem ayrıca pig izleme bilgileri için de kullanılmaktadır.
  • ABB, projenin iddialı iş programına uymak için 50’den fazla kapsamlı ekipman konteynerinin, boru hattı boyunca teminini gerçekleştirdi.
  • Gelişmiş Siber Güvenlik çözümleri de ABB kapsamındadır.  

Video bağlantısı

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) kamu, sanayi, ulaşım ve altyapı sektörlerindeki müşterilerine  güç şebekeleri, elektrifikasyon ürünleri, endüstriyel otomasyon ve robotik ve hareket alanlarında küresel hizmet sunan öncü bir teknoloji lideridir. 130 yılı aşan inovasyon geleneğini sürdüren ABB bugün, iki belirgin değer önerisiyle sanayide dijitalleşmenin geleceğini yazıyor: Herhangi bir santraldan herhangi bir prize elektrik getirmek ve doğal kaynaklardan bitmiş ürüne kadar endüstrileri otomatikleştirmek.  Tam elektrikli uluslararası FIA motor sporları sınıfı olan Formula E'nin isim ortağı ABB, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak üzere e-mobilitenin sınırlarını zorlamaktadır. ABB 100’den fazla ülkede yaklaşık 147,000 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. new.abb.com/tr

Links

Contact us

Downloads

Share this article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp