ABB y NOVENCO abordan el desperdicio energético en sistemas de refrigeración con una solución integral de ventilación

ABB y NOVENCO abordan el desperdicio energético en sistemas de refrigeración con una solución integral de ventilación

  • ABB y NOVENCO colaboran para ampliar la eficiencia energética a nivel de sistema en una amplia variedad de aplicaciones de ventilación.
  • La alianza combina el amplio conocimiento técnico de ABB en motores eléctricos y variadores de velocidad (VSD) con la experiencia de NOVENCO en ventiladores de alta eficiencia.
  • Ahora, los clientes pueden beneficiarse de una solución integral de ventilación ofrecida por ABB, que alcanza hasta un 85 % de eficiencia del sistema, mayor confiabilidad y un mantenimiento más sencillo.

ABB colabora con NOVENCO, líder mundial en tecnologías de ventiladores de alta eficiencia, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética a nivel de sistema en aplicaciones con ventiladores axiales.

Los sistemas de ventilación funcionan de manera continua en prácticamente todas las principales industrias. Se encuentran entre los equipos con mayor consumo energético dentro de cualquier instalación; sin embargo, en la mayoría de las operaciones, la mejora de su eficiencia sigue sin recibir la atención que merece.

Por primera vez, ABB puede ofrecer una solución completa de ventilación axial que combina la eficiencia líder a nivel mundial del ventilador ZerAx® de NOVENCO con el motor de imanes permanentes (PM) IE5 y el variador de velocidad (VSD) de ABB. Con una eficiencia del sistema de hasta 85 % en una instalación típica de unidad manejadora de aire (AHU), esta solución supera el desempeño de las alternativas con ventiladores EC (conmutados electrónicamente) y ventiladores accionados por correa.¹

El elemento central de la solución es el ventilador axial ZerAx® de NOVENCO, que alcanza una eficiencia aerodinámica de hasta 92 % en el impulsor, la más alta del mundo para un ventilador axial, gracias a un diseño optimizado de las aspas y a un cubo cuyo diseño recuerda al de un motor de avión. Además, el ventilador está diseñado para facilitar su instalación y mantenimiento.

“En ABB contamos con una larga trayectoria impulsando la eficiencia energética a través de nuestro portafolio de motores, generadores y variadores”, señaló Erich Labuda, presidente de la división Motion Services de ABB. “Ahora, esta colaboración con NOVENCO nos permite llevar esa experiencia al nivel del sistema y ofrecer a los clientes una solución completa de ventilación, con mejoras de eficiencia reales y medibles. Para las empresas que enfrentan una presión cada vez mayor por cumplir sus objetivos energéticos, esta diferencia es significativa y tiene un impacto directo en sus resultados financieros”.
  • Un variador de velocidad (VSD) ajusta la velocidad del motor a la demanda real del sistema. Esto evita que el motor funcione a mayor potencia de la necesaria y mejora considerablemente la eficiencia energética.
  • Motor de imán permanente IE5: eficiencia de máxima calidad y tamaño compacto; de 1,5 a 7,5 kW.
  • Erich Labuda, presidente de la división Motion Services de ABB.
  • Lars Erik Knaack, director general de NOVENCO

Larga vida útil, confiabilidad y facilidad de mantenimiento

La solución integral está diseñada para ofrecer una vida útil de entre 15 y 20 años.

Además, cuando un ventilador EC presenta una falla, su construcción sellada y moldeada hace que la reparación en sitio resulte poco práctica, por lo que es necesario sustituir la unidad completa. En cambio, la arquitectura modular de la solución ZerAx®, en la que el ventilador, el motor y el VSD son componentes independientes, permite actualizar, modernizar o sustituir cada elemento por separado según sea necesario.

Al finalizar su vida útil, los clientes también pueden recuperar valor económico y material. Por ejemplo, los motores están fabricados con materiales altamente reciclables, de los cuales al menos 98 % puede recuperarse mediante procesos especializados.

Ahorros energéticos significativos y un rápido retorno de inversión

En una aplicación típica de refrigeración para centros de datos, integrada por más de 1,000 ventiladores, sustituir los ventiladores EC por la solución de ventilación axial de ABB puede reducir el consumo energético anual entre 15 % y 40 %, dependiendo de la antigüedad de la solución instalada.

Existe una oportunidad de eficiencia similar en sectores como alimentos y bebidas, fabricación de semiconductores y productos farmacéuticos, edificios e infraestructura, especialmente en instalaciones donde los sistemas de ventilación operan de forma continua y las mejoras de eficiencia a nivel de sistema se traducen directamente en ahorros operativos.

“En el contexto actual, caracterizado por desafíos en el acceso a la energía y objetivos cada vez más ambiciosos de alcanzar emisiones netas cero, la eficiencia energética se ha convertido en una prioridad crítica para los negocios”, añadió Lars Erik Knaack, CEO de NOVENCO. “Esta solución demuestra cómo nuestra tecnología de ventiladores de alta eficiencia, combinada con motores y variadores avanzados, puede ayudar a los clientes a acelerar sus iniciativas de eficiencia y descarbonización, al mismo tiempo que fortalecen su rentabilidad. Con los costos energéticos actuales, muchos proyectos de modernización de ventiladores pueden alcanzar un retorno de inversión (ROI) en menos de dos años”.

ABB es líder mundial en tecnología de electrificación y automatización, y contribuye a construir un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Al integrar su experiencia en ingeniería y digitalización, ABB ayuda a las industrias a operar con un alto desempeño y, al mismo tiempo, ser más eficientes, productivas y sostenibles para superar sus resultados. En ABB, a esto lo llamamos “Engineered to Outrun”. La compañía cuenta con más de 140 años de historia y alrededor de 110,000 empleados en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en SIX Swiss Exchange (ABBN) y Nasdaq Stockholm (ABB).ABB Motion, líder mundial en motores y variadores, desempeña un papel fundamental en la aceleración hacia un futuro más productivo y sostenible. Innovamos y ampliamos constantemente los límites de la tecnología para contribuir al desarrollo de soluciones energéticamente eficientes, orientadas a la descarbonización y a la economía circular para clientes, industrias y sociedades.

Mediante nuestros variadores, motores y servicios habilitados digitalmente, apoyamos a nuestros clientes y socios para lograr un mejor desempeño, mayor seguridad y una confiabilidad superior.

Para ayudar a las industrias del mundo a avanzar con mayor agilidad y menor impacto ambiental, ofrecemos soluciones accionadas por motor para una amplia variedad de aplicaciones en todos los segmentos industriales. Con más de 140 años de experiencia especializada en sistemas de accionamiento eléctrico, nuestros más de 23,000 empleados en 100 países aprenden y mejoran cada día.

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY es líder mundial en tecnologías de ventiladores de alta eficiencia. A través de ingeniería aerodinámica avanzada y décadas de experiencia en aplicaciones, ayudamos a nuestros clientes a mover mayores volúmenes de aire utilizando menos energía, maximizando el desempeño y reduciendo al mismo tiempo los costos operativos y las emisiones de carbono.

Nuestras soluciones compactas de ventilación ofrecen una eficiencia líder en la industria y una larga vida útil en un espacio reducido, lo que las convierte en una opción ideal para aplicaciones exigentes y de misión crítica.

Con la confianza de centros de datos, instalaciones industriales y edificios de todo el mundo, NOVENCO ayuda a sus clientes a reducir el costo total de propiedad y, al mismo tiempo, avanzar hacia operaciones más sostenibles.

¹ Como referencia, los ventiladores EC alcanzan aproximadamente 70% de eficiencia y los ventiladores centrífugos accionados por correa, alrededor de 65%.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn X WhatsApp