Ordenador de flujo Flow-X de ABB aumenta la precisión en la transferencia de custodia

Ordenador de flujo Flow-X de ABB aumenta la precisión en la transferencia de custodia

El módulo del ordenador de flujo Flow-X ha obtenido la certificación C1D2/Zona 2 para mediciones de gran precisión en operaciones midstream (transporte, almacenamiento y comercialización) y downstream (refino, tratamiento y transporte) de petróleo y gas, incluso en las condiciones más duras.

Una medición precisa es fundamental para la transferencia de custodia. Incluso los pequeños errores pueden tener una gran repercusión financiera. Sin embargo, cuando se trabaja en condiciones de campo difíciles, puede costar mantener esa precisión. Para afrontar estas dificultades, se ha mejorado el ordenador de flujo de gases y líquidos Flow-X de ABB de modo que cumpla con la certificación de Clase 1 División 2 y Zona 2 ATEX/IECEx, que amplía el rango de temperaturas de funcionamiento de -40 °C a +75 °C (-40 °F a +167 °F) con una humedad entre el 5 % y el 95 %.

Sus entradas analógicas proporcionan una precisión inigualable del 0,008 % y hacen de la serie Flow-X un ordenador de flujo de alta precisión para zonas peligrosas que cumple con las normas más rigurosas en materia de transferencia de custodia y metrología legal para usar en salas de control y sobre el terreno. 

Flow-X es también la plataforma de automatización más versátil y rentable empleada para la medición y el control de gasoductos y oleoductos, unidades LACT y sistemas de carga y descarga de camiones y ferrocarriles. Su completa funcionalidad de control elimina la necesidad de programar o de usar controladores de aparatos extractores de muestras o PLC adicionales. Además de las típicas funciones de comprobación, batching y control PID, Flow-X también proporciona un control configurable de válvulas, extractores de muestras, LACT y descarga de líquidos. No requiere purgas adicionales ni envolventes Ex ni cajas de conexiones.

Al ser la fiabilidad una de las principales prioridades, toda la serie Flow-X ofrece una solución segura y estable para una metrología legal. Sometido a rigurosas pruebas de inmunidad a las perturbaciones electromecánicas radiadas y conducidas, también incorpora un control de acceso basado en roles y una comunicación segura para evitar accesos no autorizados y manipulaciones en los datos. 

La facilidad de uso viene dada por una interfaz de usuario multilingüe con una instalación y configuración guiadas para el sistema de medición de caudal. Su trazabilidad cumple plenamente con los capítulos 21.1 y 21.2 del Manual de estándares de medición del petróleo del API, incluidas las verificaciones «as found/as left» (en las condiciones en que se encontró/se dejó).

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es una empresa líder global de ingeniería que estimula la transformación de la sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Conectando software a su cartera de electrificación, robótica, automatización y tecnologías de movimiento industrial, ABB empuja los límites de la tecnología para alcanzar nuevos niveles de rendimiento. Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por el talento de sus 105.000 empleados en más de 100 países. www.abb.com

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp