ABB RoomTouch® eleva la comodidad y la 
higiene en centros hospitalarios y consultas médicas

ABB RoomTouch® eleva la comodidad y la higiene en centros hospitalarios y consultas médicas

Las soluciones ABB i-bus® KNX contribuyen en el mantenimiento de espacios seguros gracias a su dispositivos de control intuitivo con tecnología de deslizamiento

La domótica forma parte actualmente de múltiples Centros de Salud a nivel mundial. Los beneficios que representa contar con estas soluciones han incrementado su aplicación, contando con ellos para la administración de hospitales o en la atención especializada a los pacientes, con el objetivo de brindar comodidad durante su estadía y garantizar su seguridad.

Que en el último lustro el número de aplicaciones de salud se haya triplicado, hasta llegar a más de 300.000 en la actualidad es solo una muestra de la expansión de las soluciones digitales en el sector de la salud. Algo que no es de extrañar en un sector que cada día necesita más de toda la ayuda lo que la tecnología pueda ofrecer: se calcula que en 2035 habrá un déficit mundial de 12,9 millones de profesionales sanitarios. Los trabajadores actuales se están jubilando, pero no están siendo sustituidos por una nueva generación de profesionales sanitarios.

Entre aquellos espacios que más se pueden beneficiar de las soluciones digitales y automáticas se encuentran los consultorios médicos, que ya están comenzando a incorporar soluciones domóticas. Pensando en ello se ha diseñado ABB RoomTouch®, una pantalla de control múltiple capacitivo que permite administrar elementos de la consulta de manera inteligente.

ABB RoomTouch® permite ajustar parámetros de iluminación, controlar las persianas de forma automatizada, o programar la temperatura ambiente. Esta pantalla es fácil de usar ya que cuenta con iconografía intuitiva que reduce la complejidad del dispositivo y garantiza una agradable experiencia para los pacientes que visitan la consulta.

Máxima higiene y optimización a través de un sistema que controla hasta 30 elementos a la vez

Un consultorio médico debe ser un espacio aséptico. Por ello, es importante evitar que varias personas sean las responsables de administrar las tareas, como pueden ser encender las luces, o abrir y cerrar las persianas, entre otros. Con ABB RoomTouch® es posible que una persona controle hasta 30 elementos relacionados con la iluminación, la calefacción, el aire y las persianas con tan sólo pasar la mano completa por la pantalla.

Una forma intuitiva y sencilla de minimizar riesgos y aumentar la seguridad en clínicas y hospitales.

  • Aumento del confort de visitantes y trabajadores

Está comprobado que la luz y la temperatura son factores que pueden alterar nuestro estado anímico. Por ello, el bienestar de los pacientes durante las visitas a la consulta es un elemento esencial a tener en cuenta, ya que puede afectar directamente a su estado de ánimo. Por otra parte, el personal que trabaja en el consultorio también debe contar con una  atmósfera apropiada y un espacio agradable, con el objetivo de que consigan rendir de forma óptima y evitar fatigas innecesarias.

Por lo que, tanto para pacientes como para trabajadores, es importante ofrecer un espacio cálido, con excelente iluminación que genere comodidad. ABB RoomTouch® permite crear escenas en espacios personalizadas, como por ejemplo una ambientación de relajación, donde las persianas se cierran y las luces se atenúan, utilizando simplemente el panel táctil.

  • El interiorismo en los centros hospitalarios: cada vez más presente e importante

Aunque no de forma tan obvia como en otros lugares, el interiorismo también tiene su propio espacio en los consultorios médicos. Su fin último es generar estancias estéticamente agradables, mejorando la experiencia de los pacientes. Así, muchos consultorios ya han empezado a adaptarse a los nuevos tiempos, creando estructuras y diseños innovadores y elegantes.

Bajo esta corriente resalta el diseño de ABB RoomTouch®: caracterizado por ser elegante y sutil, resulta ideal para combinarse con a la decoración de cualquier espacio. También cuenta con un diseño extrafino de 11 mm, con un moderno marco metálico y panel de cristal de alta calidad, en colores blanco y negro con el fin de maximizar la visibilidad de los usuarios, quienes además antes de su instalación pueden decidir si desean instalarlo en horizontal o vertical.

  • Aumento de la optimización de los espacios disminuyendo el gasto energético

Los hospitales y laboratorios son responsables del 4,4% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Cada vez se enfrentan a más retos por el cumplimiento de las normas y los mandatos de eficiencia, así como a nuevas limitaciones presupuestarias. La presión para ser más ecológico compite con la presión para ser rentable.

Es justo en este aspecto donde brilla otra de las ventajas de ABB RoomTouch®: su capacidad de generar grandes ahorros de energía. Este elemento de control tiene un modo de espera rápido, cuando la oficina se queda a oscuras, se enciende automáticamente cuando detecta la presencia de alguien cerca. De este modo, se activará sólo cuando sea necesario, lo que en sí mismo supone un ahorro de energía, y cuando se incorpora al panorama general de la automatización de edificios KNX, se trata de otra solución de ahorro de energía y costes.

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp