- Puede ofrecer 100 km de alcance en menos de tres minutos
- Único cargador diseñado explícitamente para cargar hasta cuatro vehículos a la vez
- Ideal para estaciones de servicio, estaciones de carga urbanas, estacionamientos minoristas y aplicaciones de flotas
ABB lanza hoy un innovador cargador de vehículo eléctrico (EV) todo en uno, que proporciona la experiencia de carga más rápida del mercado.
El nuevo Terra 360 de ABB es un cargador modular que puede cargar simultáneamente hasta cuatro vehículos con distribución dinámica de energía. Esto significa que los conductores no tendrán que esperar, si alguien más ya se les adelantó. Simplemente tiran de otro enchufe. El nuevo cargador tiene una potencia máxima de 360 kW y es capaz de cargar completamente cualquier automóvil eléctrico en 15 minutos o menos, satisfaciendo las necesidades de una variedad de usuarios de vehículos eléctricos, ya sea que necesiten una carga rápida o recargar la batería mientras compran comestibles.
"Con los gobiernos de todo el mundo redactando políticas públicas que favorecen los vehículos eléctricos y las redes de carga para combatir el cambio climático, la demanda de infraestructura de carga de vehículos eléctricos, especialmente estaciones de carga que sean rápidas, convenientes y fáciles de operar, es más alta que nunca", dijo Frank Muehlon. Presidente de la División de movilidad eléctrica de ABB. "El Terra 360, con opciones de carga que se adaptan a una variedad de necesidades, es la clave para satisfacer esa demanda y acelerar la adopción de la movilidad eléctrica a nivel mundial".
"Es un día emocionante para ABB, quien, como líder mundial en carga rápida de vehículos eléctricos, está desempeñando un papel clave para permitir una sociedad baja en carbono", dijo Theodor Swedjemark, director de comunicaciones y sostenibilidad de ABB. “Dado que el transporte por carretera representa casi una quinta parte de las emisiones globales de CO2, la movilidad eléctrica es fundamental para lograr el objetivo climático de París. También predicaremos con el ejemplo al cambiar toda nuestra flota de más de 10,000 vehículos a unos que no generen emisiones”.
Disponible en Europa desde finales de 2021, y en las regiones de EE. UU., América Latina y Asia Pacífico en 2022, Terra 360 está diseñado teniendo en cuenta las necesidades y expectativas diarias de los conductores de vehículos eléctricos. Aprovechando la rica experiencia de campo obtenida por la gran base instalada de ABB E-mobility, el Terra 360 ofrece velocidad y conveniencia junto con comodidad, facilidad de uso y una sensación de familiaridad.

Su innovador sistema de iluminación guía al usuario a través del proceso de carga y muestra el Estado de Carga (SoC por sus siglas en inglés) de la batería del EV y el tiempo restante antes del final de una sesión de carga óptima. El cargador de vehículos eléctricos más rápido del mundo también es accesible para sillas de ruedas y cuenta con un sistema ergonómico de administración de cables que ayuda a los conductores a conectarse rápidamente con un mínimo esfuerzo.
Además de satisfacer las necesidades de los conductores de vehículos eléctricos privados en estaciones de servicio, tiendas de conveniencia y tiendas minoristas, los cargadores Terra 360 también se pueden instalar en las instalaciones comerciales de una organización para cargar automóviles, camionetas y camiones de flotas eléctricas. Esto brinda a los propietarios la flexibilidad de cargar hasta cuatro vehículos durante la noche o de recargar rápidamente sus vehículos eléctricos durante el día. Debido a que los cargadores Terra 360 ocupan poco espacio, se pueden instalar en depósitos pequeños o estacionamientos donde el espacio es escaso.
Los cargadores Terra 360 son totalmente personalizables. Para ello, los clientes pueden "marcar" los cargadores usando diferentes láminas o cambiando el color de las tiras de luz LED. También existe la opción de incluir una pantalla de publicidad integrada de 27” para reproducir videos e imágenes.
ABB es líder mundial en infraestructura de vehículos eléctricos y ofrece la gama completa de soluciones de carga y electrificación para automóviles eléctricos, autobuses eléctricos e híbridos, furgonetas, camiones, barcos y ferrocarriles. ABB entró en el mercado de la movilidad eléctrica en 2010 y, en la actualidad, ha vendido más de 460.000 cargadores de vehículos eléctricos en más de 88 mercados; más de 21.000 cargadores rápidos de DC y 440.000 cargadores en AC, incluidos los vendidos a través de Chargedot.
Los cargadores de alta potencia de ABB ya se están implementando en todo el mundo a través de las asociaciones de la empresa con operadores de carga internacionales como IONITY y Electrify America.
Para explorar la tecnología de carga de vehículos eléctricos de ABB, visite www.abb.com/ev-charging.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es una empresa líder en tecnología global que impulsa la transformación de la sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Al conectar el software a su portafolio de Electrification, Robotics y Motion & Discreet Automation, ABB amplía los límites de la tecnología para impulsar el rendimiento a nuevos niveles. Con una historia de excelencia que se remonta a más de 130 años, el éxito de ABB está impulsado por unos 105.000 empleados talentosos en más de 100 países. www.abb.com