Reduzca los costosos tiempos de inactividad con el nuevo módulo de ampliación Profinet IO S2 para centros de control de motores inteligentes

Reduzca los costosos tiempos de inactividad con el nuevo módulo de ampliación Profinet IO S2 para centros de control de motores inteligentes

  • Una interfaz de comunicación Ethernet para el controlador universal de motores UMC100.3 de ABB, PNU32.0 Profinet IO S2 maximiza el tiempo de actividad y el funcionamiento continuo, al tiempo que mejora el mantenimiento predictivo.
  • Industrial Ethernet es la base del Internet Industrial de las Cosas (IIoT), que permite velocidades de comunicación más rápidas y un mantenimiento más predictivo.

El nuevo PNU32.0 de ABB permite acceder a los datos del proceso y a la supervisión de los activos. Sus advertencias predictivas y diagnósticos remotos ayudan a maximizar la disponibilidad de la planta y a garantizar que los procesos funcionen continuamente.

De vital importancia para la industria de procesos, el nuevo módulo Profinet IO S2 es compatible con los centros de control de motores inteligentes (MCC). Proporciona una solución para las aplicaciones Profinet en las que es esencial una alta redundancia y en las que el acceso remoto para la supervisión de activos es una ventaja clave.

Con las redes Profinet S1 estándar, si el controlador falla, la comunicación completa de la red se detiene. Sin embargo, en las redes Profinet S2, un segundo controlador redundante se encarga automáticamente de la comunicación en la red, lo que maximiza el tiempo de actividad y el funcionamiento continuo.

Un estudio de 2018 descubrió que el tiempo de inactividad no planificado cuesta a la industria 250.000 dólares por hora, y el 82 por ciento de las empresas había experimentado un evento de inactividad no planificado en los tres años anteriores.1

Sebastian Block, gestor global de productos para controladores universales de motores, ABB Electrification, dijo: "Debido a los nuevos avances en la automatización industrial, el mercado verá un aumento continuo de la demanda de motores eléctricos, ya que impulsan los procesos de automatización críticos en los que el tiempo de actividad es esencial. Además, el mantenimiento predictivo y la monitorización de activos permitirán a los operarios ser plenamente conscientes del estado de la planta. El nuevo e innovador módulo de comunicación Profinet IO S2 de ABB mejora la capacidad del UMC100.3 al permitir el control de procesos a través de Profinet, al tiempo que proporciona la supervisión de activos a través de ModbusTCP. Esto ayudará en gran medida a los constructores de paneles y a los integradores de sistemas a satisfacer los requisitos futuros".

La interfaz de comunicación Ethernet PNU32.0 de ABB puede montarse directamente en la unidad UMC100.3 o en un adaptador. La nueva interfaz PNU32.0, única en el mercado, permite el montaje fuera del cajón. Esto hace que el cableado de comunicación sea mucho más sencillo y robusto frente a las perturbaciones, especialmente en los CCM con módulos extraíbles. La comunicación entre el PNU32.0 y el UMC100.3 se realiza a través de un sencillo cableado, sin cables Ethernet conectados al interior del cajón. A diferencia de las interfaces convencionales, que sólo permiten retirar un solo cajón, la solución de ABB permite retirar varios cajones al mismo tiempo, sin interruptores especiales de derivación y sin impacto alguno en la comunicación Ethernet.

Para saber más sobre cómo Profinet IO S2 mejora el tiempo de actividad, el funcionamiento continuo y el mantenimiento predictivo, haga clic aquí. Haga clic aquí para obtener más información sobre los controladores universales de motor de ABB.

https://www.manufacturing.net/operations/blog/21533375/minimizing-the-effect-of-downtime  

Links

Contáctenos

Descargas

Compartir este artículo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp