ABB-yhtymän tulos Q2 2020

COVID-19:n myötä kovaa vastatuulta; Power Gridsin divestointi saatettiin päätökseen

  • Tilaukset 6,1 miljardia US dollaria, -18 %; vertailukelpoisesti -14 %
  • Liikevaihto 6,2 miljardia US dollaria, -14 %; vertailukelpoisesti -10 %
  • Toiminnallinen tulos 571 miljoonaa US dollaria; marginaali 9,3 %
  • Operatiivinen EBITA 651 miljoonaa US dollaria; marginaali 10,6 %
  • Nettotulos 319 miljoonaa US dollaria, +398 %
  • Perus EPS 0,15 US dollaria, +398 %; operatiivinen EPS 0,22 US dollaria, -35 %
  • Operatiivisen toiminnan kassavirta 680 miljoonaa US dollaria; tasainen kassavirta odotettavissa koko vuodelle
  • Power Gridsin divestointi saatettiin päätökseen 1. heinäkuuta
  • Tuottojen palauttaminen osakkeenomistajille suunnitellusti

Tämä on suomenkielinen yhteenveto ABB-yhtymän virallisesta englanninkielisestä tiedotteesta: Q2 2020 results

Endnotes

  1. For a reconciliation of non-GAAP measures, see “supplemental reconciliations and definitions” in the attached Q2 2020 Financial Information.
  2. The result benefited mainly from the absence of the charge booked in 2019 in relation to the sale of the solar inverters business.
  3. EPS growth rates are computed using unrounded amounts. Comparable operational earnings per share is in constant currency (2019 exchange rates not adjusted for changes in the business portfolio).
  4. Constant currency (not adjusted for portfolio changes).
  5. Amount represents total for both continuing and discontinued operations.
  6. Maximum 10 percent of the company’s issued share capital, including treasury shares.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp