La cinquième saison de la Formule E ABB entraîne la technologie en matière de voitures de course électriques vers la prochaine étape

La cinquième saison du championnat de Formule E ABB FIA commence le 15 décembre à Ad Diriyah, en Arabie Saoudite, où des voitures de course de nouvelle génération et des pilotes au talent plus robuste que jamais s'affronteront à de nouveaux emplacements de course.

La cinquième saison du championnat de Formule E ABB FIA, la toute première série de sport automobile entièrement électrique de la FIA, débute pour la première fois au Moyen-Orient, à Ad Diriyah, aux abords de la capitale saoudienne de Riyad, le 15 décembre. Le championnat durera 11 rondes avant de se terminer à New York lors d'une finale en programme double au mois de juillet prochain. De nouvelles courses dans la ville de villégiature de Sanya, en Chine, et dans la capitale de Berne, en Suisse, enrichissent en outre le calendrier.

La nouvelle saison est plus ambitieuse que jamais; en effet, 11 équipes, 22 pilotes et 9 fabricants de voitures internationaux s'affronteront. Un point saillant de l'événement est l'arrivée des voitures Gen2, qui sont les voitures de course électriques les plus sophistiquées au monde : armées d'une vitesse maximale de 280 km/h et d'une capacité de batterie deux fois meilleure que leurs prédécesseures, elles pourront terminer une course sur une seule charge.

À titre de commanditaire du championnat de Formule E ABB FIA, ABB aura une présence notable lors de chaque course en parrainant la mobilité électrique pour un avenir durable. Dans la cinquième saison, la pilote de course phare, Simona De Silvestro, est une nouvelle ambassadrice mondiale pour ABB; elle fait la promotion des technologies pionnières de l'entreprise en matière de mobilité électronique, ainsi que de son engagement et sa contribution à la diversité. La Suisse De Silvestro combinera son rôle d'ambassadrice à celui d'essai de conduite pour l'équipe de Formule E Venturi, qui compte la seule responsable d'équipe féminine de ce sport : Susie Wolff.

De Silvestro est la deuxième pilote de Formule E ABB à devenir ambassadrice d'ABB, suivant les pas de Sébastien Buemi, qui conduira sous l'emblème de l'équipe Nissan e.Dams au cours de cette saison.

Une autre première pour cette saison sera le championnat Jaguar I-PACE eTROPHY, la première série de courses de voitures entièrement électriques basée sur la production,qui se tiendra lors des mêmes fins de semaine et dans les circuits routiers des mêmes villes que les courses du championnat de Formule E ABB FIA. ABB fournira des chargeurs rapides compacts sur mesure à chacune des équipes participantes lors de cette nouvelle série de course automobile électrique.

Le rôle d'ABB à titre de commanditaire de la Formule E, qui a commencé en janvier 2018, représente un prolongement logique du marché de l'entreprise, ainsi que de son leadership technologique en recharge rapide pour véhicules électriques. À ce jour, ABB a vendu plus de 8 000 chargeurs à courant continu dans 69 pays, un chiffre qui comprend 1 200 chargeurs de haute puissance à courant continu en mesure de restaurer les batteries de véhicules à des niveaux atteignant 350 kilowatts et permettant d'ajouter jusqu'à 200 kilomètres d'autonomie de croisière en moins de huit minutes. ABB est également chef de file en technologie de recharge rapide pour les autobus électriques en offrant une recharge à puissance élevée par l'entremise d'une connexion par le toit.

Les améliorations de la cinquième saison, plus particulièrement la capacité de batterie pratiquement doublée des voitures Gen2, permettent à la Formule E ABB de se démarquer comme étant une solution de rechange encore plus saisissante par rapport à la course automobile conventionnelle. Les courses électriques prouvent que la transition mondiale à partir des véhicules à carburant fossile vers des véhicules électriques peut être aussi trépidante qu'elle est responsable sur le point écologique.

Partagez cet article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp