Résultats T3 2026

Résultats T3 2026

Environnement de marché dynamique ; performances opérationnelles solides

Annonce ad hoc conformément à l’Art. 53 Règles de cotation de SIX Swiss Exchange

  • Commandes de 12 055 millions USD, +40 % ; comparables1 +40 %
  • Chiffre d’affaires de 9 701 millions USD, +14 % ; comparable1 +14 %
  • Résultat d'exploitation 1 846 million USD ; marge 19,0 %
  • EBITA opérationnel1 marge de 2 026 millions ; USD1 20,8 %
  • BPA de base 0,65 $ ; -2 %2
  • Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 1 862 million USD ; +5 %
  • Rendement du capital employé1 29,9 %
CHIFFRES CLÉS







(millions de dollars, sauf indication contraire)


CHANGEMENT

CHANGEMENT
Q3 2026 Q3 2025 USD Comparable1 9M 2026 9M 2025 USD Comparable1
Commandes 12,055 8,606 40% 40% 35,395 26,449 34% 31%
Revenus 9,701 8,491 14% 14% 27,910 24,168 15% 12%
Bénéfice brut 3,939 3,498 13%
11,172 9,982 12%
    en % des revenus 40.6% 41.2% -0.6 pts
40.0% 41.3% -1.3 pts
Revenus d’exploitation 1,846 1,602 15%
5,211 4,542 15%
EBITA opérationnel1 2,026 1,633 24% 24% 3 6,000 4,726 27% 23% 3
       en % du chiffre d’affaires opérationnel1 20.8% 19.2% +1.6 pts
21.4% 19.6% +1.8 pts
Résultat des opérations constantes, net d’impôt 1,258 1,207 4%
3,827 3,375 13%
Résultat net imputable à ABB 1,181 1,208 -2%
3,736 3,461 8%
Bénéfice de base par action ($) 0.65 0.66 -2%2
2.06 1.89 9%2
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 1,862 1,777 5%
4,041 3,520 15%
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation dans les opérations continues 1,888 1,683 12%
4,203 3,262 29%
Flux de trésorerie disponible1 1,576 1,552 2%
3,707 3,049 22%

1. Pour un rapprochement des mesures de performance alternatives, voir « rapprochements et définitions supplémentaires » dans les Informations financières du Q3 2026 ci-jointes.
2. Les taux de croissance du BPA sont calculés en utilisant des montants non arrondis.
3. Devise constante (non ajustée pour les changements de portefeuille).

ABB a enregistré un niveau record de prises de commandes et a amélioré ses performances opérationnelles avec un flux de trésorerie et un rendement du capital solides. Nous avons renforcé notre position de leader dans le domaine des technologies à courant continu (DC) et aujourd’hui, nous avons franchi une nouvelle étape en matière de fusions-acquisitions avec la création d’une nouvelle coentreprise d’électrification, avec Mitsubishi Electric. »
Morten Wierod, PDG

Résumé du PDG

Nos prises de commandes au troisième trimestre ont atteint le record de 12 milliards USD, en légère hausse par rapport au trimestre précédent ; un résultat supérieur à la tendance historique de baisse saisonnière. En glissement annuel, les commandes ont progressé de 40 % (40 % à périmètre comparable), portées par une forte croissance dans deux des trois secteurs d’activité, avec une évolution positive dans la majorité des segments de clientèle. Cela a été particulièrement marqué dans le segment datacenters où nous avons enregistré une hausse à trois chiffres. Le chiffre d’affaires a été solide, mais les prises de commandes l’ont été encore davantage, ce qui s’est traduit par un ratio commandes/facturation de 1,24.

Dans l’ensemble, nous avons progressé conformément à nos prévisions. Nous avons transformé une forte croissance du chiffre d’affaires de 14 % (14 % à périmètre comparable) en une hausse de 24 % de l’EBITA opérationnel, qui a atteint 2 milliards USD, avec une marge de progression de 160 points de base à 20,8 %. Nous avons également considérablement amélioré le résultat d’exploitation de 15 %, avec une marge de 19,0 %. Le bénéfice par action est resté pratiquement stable, reflétant une hausse des charges financières nettes, dues principalement à la réévaluation comptable hors trésorerie de la couverture de change conditionnelle liée à l’acquisition annoncée de Rotork. Nous continuons d’afficher un rendement solide des capitaux investis, qui s’est amélioré pour atteindre 29,9 %.

Ce trimestre a été une nouvelle fois marqué par un flux de trésorerie solide. Le flux de trésorerie disponible de 1,6 milliard USD a été soutenu par des résultats solides, combinés à une gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement d’exploitation, qui a largement compensé la hausse des dépenses d’investissement. Cela a permis de maintenir une marge de flux de trésorerie disponible solide et constante d’environ 14 %, sur 12 mois glissants. Avec un total de 3,7 milliards USD depuis le début de l’année, nous sommes bien positionnés pour dépasser le niveau annuel de l’exercice précédent, qui s’élevait à 4,6 milliards USD.

Dans le contexte actuel du marché favorable, il est essentiel de rester concentrés et disciplinés, et nous augmenterons progressivement nos capacités afin de soutenir notre historique solide en matière de livraisons. Nos dépenses d’investissement se situent déjà à un niveau élevé, autour d’un milliard USD, et nous ne prévoyons pas qu’elles augmentent davantage à moyen terme. Notre approche en matière d’investissement est réfléchie : expansion progressive des capacités, gains de productivité grâce à l’automatisation et recours sélectifs à des prestataires tiers pour l’assemblage, tout en trouvant le juste équilibre entre la satisfaction de la demande à court terme et la résilience à long terme.

Le lancement du portefeuille Infinitus Direct Current (DC) a constitué une étape majeure, permettant aux clients des datacenters d’IA d’atteindre une plus forte densité de puissance et une meilleure efficacité énergétique. Notre portefeuille comprend cinq briques technologiques pouvant être combinés en systèmes complets adaptés à des architectures spécifiques. Cela inclut un transformateur à semi-conducteurs qui sera commercialisé au second semestre 2027. Nous sommes en mesure d’accompagner nos clients, de la source jusqu’au rack, sur l’ensemble du spectre des architectures DC. Ce portefeuille permet l’accélération de l’adoption des architectures DC dans les datacenters et d’autres secteurs à forte consommation d’énergie.

Notre partenariat avec Ferrari Hypersail témoigne de notre engagement à faire progresser les technologies DC et à promouvoir leur adoption à plus grande échelle dans l’ensemble des industries. Le projet, un voilier monocoque océanique de 100 pieds entièrement porté par des foils et alimenté par des systèmes d’énergie renouvelable, a été conçu comme un banc d’essai opérationnel pour l’architecture de microréseaux de nouvelle génération. Son accent mis sur la gestion de l’énergie, les systèmes électriques marins et le stockage d’énergie s’aligne étroitement sur notre expertise dans ces domaines. Le navire est conçu pour fonctionner comme un système entièrement autonome, intégrant des architectures 800 VDC (Volts Direct Current, ou « volts en courant continu »). Le défi technique au cœur de ce partenariat, la coordination en temps réel de la production d’énergie renouvelable, du stockage et de la distribution d’énergie renouvelables, reflète la dynamique critique des microréseaux industriels émergents.

Il est également réjouissant de voir nos activités de fusions-acquisitions porter leurs fruits. Suite à l’annonce concernant Rotork en juillet, nous avons annoncé aujourd’hui l’acquisition d’une participation majoritaire de 51 % dans une coentreprise qui sera créée avec la division de distribution d’électricité basse tension de Mitsubishi Electric, avec une option permettant à ABB de devenir l’unique propriétaire à moyen terme. Cet accord fera de nous le leader du marché de la basse tension au Japon, l'un des plus grands marchés mondiaux de l'électrification, ce qui nous permettra de tirer parti des grandes tendances de la transition électrique, notamment le déploiement des datacenters locaux. Il ouvre également des portes sur la région Asie-Pacifique. L’activité apportée par Mitsubishi Electric qui sera apportée à la coentreprise a généré environ 102 milliards JPY (environ 640 millions USD) de chiffre d’affaires au cours de son exercice 2025, avec une faible marge EBITDA à deux chiffres. Nous prévoyons que la coentreprise atteindra une marge EBITA opérationnelle d’au moins 20 % d’ici cinq ans. A l’instar de notre acquisition réussie de GEIS, l’amélioration de la rentabilité sera portée par l’expansion des ventes via des canaux de distribution combinés, l’introduction des produits et des technologies d’ABB auprès de la clientèle de Mitsubishi Electric, ainsi que l’optimisation de la production. Nous acquérons une participation majoritaire de 51 % dans l’entité issue de la scission, ainsi que la pleine propriété des opérations commerciales liées à la coentreprise de Mitsubishi Electric hors du Japon, pour un montant total d’environ 79 milliards JPY (495 millions USD). Ces opérations de vente en dehors du Japon représentent environ 15 % du chiffre d’affaires. La transaction valorise l’ensemble des activités à une valeur d’entreprise (VE) totale d’environ 890 millions USD. L’ensemble se traduit par des multiples d’évaluation VE/Chiffre d’affaires d’environ 1,4 et VE/EBITDA d’environ 11,1 sur la base des résultats publiés pour l’exercice fiscal 2025. Ce dernier multiple se ramène à une fourchette comprise entre le milieu et le haut d’une plage à un chiffre, en supposant la réalisation des synergies attendues. Nous prévoyons un rendement à long terme nettement supérieur au coût du capital.

<b>Morten Wierod</b>, PDG
Morten Wierod, PDG
center

Perspectives

Au quatrième trimestre 2026, nous prévoyons une croissance du chiffre d’affaires à périmètre comparable globalement similaire à celle du troisième trimestre, ainsi qu’un léger repli séquentiel de la marge EBITA opérationnelle par rapport au trimestre précédent, bien que moins marqué que le modèle historique. Ces prévisions ne tiennent pas compte de l’impact positif d’environ 240 millions CHF lié à la vente de biens immobiliers déjà finalisée au Q4.

Sur l’ensemble de l’exercice 2026, nous anticipons un ratio commandes/facturation supérieur à 1 et à une croissance comparable du chiffre d’affaires de l’ordre de 10 % en glissement annuel. La marge EBITA opérationnelle publiée devrait s’améliorer d’au moins 270 points de base par rapport à l’année précédente.

À propos d’ABB
ABB est un leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, qui rend possible un futur plus durable et économe en ressources. En s’appuyant sur son expertise en ingénierie et en digitalisation, ABB aide les industries à atteindre un haut niveau de performance, tout en devenant plus efficaces, productives et durables. Chez ABB, nous nommons cette ambition : "Engineered to Outrun" ("Quand l'ingénierie se surpasse"). Fort de plus de 140 ans d'histoire, le Groupe compte près de 110 000 employés dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp