ABB transforme un appartement flottant en une capsule de l'ère spatiale

Les commandes intelligentes d'ABB transforment un appartement flottant en un espace intelligent avec des commandes de pointe pour le chauffage, l'éclairage et les stores

La ville de Gdansk sur la côte nord de la Pologne est reconnue mondialement pour ses quais et son architecture riche.

Mais maintenant, on voit un aperçu du futur dans l'histoire maritime : une capsule flottante à la fine pointe de la conception et de la technologie.

Amarrés sur la rivière tranquille Motlawa, les invités de l'appartement moderne unique « Flohotel » bénéficient des principaux avantages de la maison intelligente automatisée.

Maciej Nowakowski, cofondateur et chef de la direction de Floating Gdansk, l'entreprise à qui appartient l'appartement, cherchait une solution de technologie de bâtiment intelligent qui correspondrait aux lignes épurées et à l'emplacement inhabituel de son appartement flottant : « Nous voulions créer un endroit très moderne, conçu pour les clients très exigeants qui veulent avoir un petit peu plus qu'un hôtel standard, donc nous avons équipé le Flohotel d'un système de commande très perfectionné. »

Le système choisi est la solution de maison intelligente entièrement personnalisable d'ABB, le système ABB-free@home®.

Au moyen d'un panneau de commande épuré dans l'appartement ou d'une application de téléphone intelligent dédiée, les invités peuvent prendre le contrôle total de l'appartement. Un simple touché sur un écran permet de contrôler le chauffage, l'éclairage et la climatisation - ainsi que les stores et le plancher chauffant.

Pour une atmosphère extra, les invités peuvent profiter de la fonctionnalité « room scene » (scène de la pièce) préprogrammée, qui leur permet de configurer l'appartement selon leur humeur.

Les fonctions peuvent être appliquées individuellement ou en combinaison avec les autres, ainsi qu'économiser du temps; la commande intelligente du chauffage et de l'éclairage peut entraîner d'importantes économies également.

« La plupart de nos invités sont très surpris du niveau d'automatisation de l'appartement. Certains craignent que cela soit trop compliqué à utiliser, mais ils réalisent rapidement à quel point le système est simple et intuitif. Les invités apprécient vraiment à quel point la technologie rehausse la qualité de leur séjour », a ajouté M. Nowakowski.

Grâce à une construction modulaire, l'appartement a été assemblé sur les rives de la rivière en seulement deux jours. Entièrement climatisé, le Flohotel comprend une chambre avec un très grand lit, une cuisinette entièrement équipée, une salle à manger et un salon spacieux avec des fenêtres panoramiques afin de profiter au maximum de la vue sur la rivière.

Et bien sûr, lorsque les portes-fenêtres sont ouvertes, presque rien ne sépare les invités des canards locaux et des kayakistes.

« Le Flohotel est une excellente façon de faire l'essai sur place des technologies que vous verriez habituellement dans un film de James Bond », a affirmé Jaroslaw Grabowski, directeur local du marketing des produits, Solutions d'automatisation pour bâtiment et maison chez ABB. « Habiter dans l'appartement donne aux gens la chance de voir les possibilités et les avantages procurés par la technologie intelligente, en particulier s'ils envisagent d'investir dans des solutions intelligentes pour leur maison.

Nous voulions aider à créer un appartement du futur. Nous pensons avoir trouvé le bon équilibre entre la conception adroite et la fonctionnalité intelligente pour en faire un lieu accueillant sur la rivière. »

ABB-free@home® est adapté particulièrement aux exigences des bâtiments résidentiels intelligents et convient parfaitement aux nouveaux bâtiments et aux projets de rénovation. Il fait partie de la famille de produits d'automatisation de maison et de bâtiment conçus par ABB afin de créer des espaces intuitifs et accueillants pour les clients. Les solutions de bâtiments intelligents d'ABB seront présentées à l'exposition IFA de cette année à Berlin du 6 au 11 septembre. L'exposition IFA est le plus important salon commercial au monde pour les produits électroniques grand public et les électroménagers.






Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp