Une innovation d’ABB en matière d’énergie durable reconnue par le FEM

Un rapport récent du Forum économique mondial (FEM) souligne les innovations perturbatrices fondamentales de la dernière décennie qui ont profité à la société et contribué à favoriser la transition énergétique.

Dans un chapitre consacré à l'efficacité énergétique, le rapport du FEM présente le moteur à réluctance synchrone (SynRM) efficace d’ABB, reconnaissant que l’énergie la plus propre du monde est l’énergie qui n’est pas consommée.

Selon une étude de l’Agence internationale de l’énergie (AIE World Energy Outlook, Paris 2016), les moteurs électriques sont responsables de 53 % de la consommation mondiale d’électricité. Convertissant l’énergie électrique en énergie mécanique, ces moteurs font tourner les pompes, entraînent les compresseurs, déplacent les matériaux et font fonctionner les ventilateurs, les soufflantes, les perceuses ou les mélangeurs. Les moteurs électriques pourraient à juste titre être appelés les « appareils à toute épreuve » de l’industrie. En tant que grands consommateurs d’électricité, même de petites améliorations sur le plan de l’efficacité peuvent se traduire par d’importantes économies d’énergie, contribuant ainsi à une plus grande durabilité à l’échelle mondiale.

En 2011, ABB a lancé le moteur SynRM à haute efficacité offrant les avantages de la technologie à aimant permanent sans recourir à des aimants à base de terres rares. Contrairement à un moteur à induction, aucun courant induit ne circule dans le rotor du SynRM, par conséquent il n’y a pas de pertes d’énergie associées. Des études de cas dans des installations industrielles ont démontré des économies d’énergie allant jusqu’à 25 %, selon l’application. Parmi les autres avantages de cette technologie de moteur, notons une réduction de la température des enroulements et des paliers qui assurent une fiabilité accrue et une longue durée de vie. Cette conception permet également de réduire le niveau de bruit des moteurs pour ainsi offrir un meilleur environnement de travail.  

Les moteurs électriques sont classés en fonction de leur rendement énergétique selon un indice d'efficacité (IE) international de 1 à 5.  Les moteurs SynRM d'ABB répondent désormais à la nouvelle classe d'efficacité énergétique ultra premium IE5, telle que définie par la Commission électrotechnique internationale, avec 50 % moins de pertes d'énergie et une consommation nettement inférieure par rapport aux moteurs à induction IE2 couramment utilisés.  Les moteurs SynRM sont commandés par des entraînements à vitesse variable qui fournissent la quantité précise d'énergie nécessaire à l'exécution de la tâche, ce qui optimise encore davantage les économies d'énergie.   La base installée d’entraînements à vitesse variable d'ABB aurait permis d'économiser 515 térawattheures d'énergie en 2017, ce qui est comparable à environ huit jours de consommation mondiale d'électricité 1.  

Le moteur SynRM d'ABB dans la catégorie d'efficacité énergétique ultra-premium IE5
Le moteur SynRM d'ABB dans la catégorie d'efficacité énergétique ultra-premium IE5

Ces moteurs offrent aux utilisateurs industriels une excellente occasion de réduire leur consommation d'électricité et les émissions de CO2 générées, tout en bénéficiant d'une productivité accrue et de coûts de cycle de vie réduits

« Un consensus mondial sur le changement climatique stimule la demande industrielle pour des solutions qui rehausse l’efficacité énergétique », déclare Morten Wierod, président d’ABB Entraînements. « Notre innovation, le moteur SynRM, n’est là qu’un exemple de notre engagement visant à mettre au point une technologie qui contribuera à assurer un avenir à faibles émissions de carbone pour les industries, les villes, les infrastructures et les transports. »  

Pour lire l’intégralité du rapport « Global Innovations from the Energy Sector 2010-2020 », cliquez  ici.   

[1] ABB. (2019). Calculs internes d’ABB fondés sur la base installée, les lois de similitude et les données de l’Agence internationale de l'énergie (AIE).  

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp