Accélérer la digitalisation grâce au pouvoir de l'intégration

Accélérer la digitalisation grâce au pouvoir de l'intégration

ABB lance la dernière version de son système de contrôle commande, ABB Ability™ System 800xA 6.1.1, offrant des capacités d'E/S accrues, l'agilité de la mise en service et une sécurité renforcée comme base de la transformation digitale

ABB Ability™ System 800xA 6.1.1 représente une évolution pour le contrôle automatisé et les opérations d'usine de demain, consolidant la position de leader numéro un du pionnier de la technologie sur le marché du DCS. En renforçant la collaboration au sein de l'industrie, la dernière version du DCS phare d'ABB permet aux décideurs d'assurer l'avenir de leurs usines, ce qui facilite la prise de décision.

Le système 800xA 6.1.1 améliore la collaboration grâce à de nouvelles fonctionnalités, notamment une mise en service simplifiée et plus rapide des nouveaux projets et des extensions de sites industriels grâce à un nouveau kit de terrain E/S Ethernet amélioré - désormais doté de la fonction de mise en service xStream - qui permet aux utilisateurs de configurer et de tester les E/S sur le terrain sans avoir besoin du logiciel d'application de contrôle ou du matériel du contrôleur de process, le tout à partir d'un seul ordinateur portable. Cela permet aux techniciens I&C sur le terrain d'effectuer simultanément des vérifications de boucle automatisées de plusieurs dispositifs intelligents, en documentant tous les résultats finaux.

Le système 800xA 6.1.1 facilite plus que jamais la mise en œuvre de solutions digitales. Grâce à l'extension du système 800xA Publisher, les utilisateurs peuvent choisir facilement et en toute sécurité les données à diffuser vers ABB Ability™ Genix Industrial Analytics and AI Suite, que ce soit en périphérie ou dans le cloud.

" ABB Ability™ System 800xA 6.1.1 améliore encore plus un DCS puissant et leader mondial. En plus d'être un système de contrôle de process, un système de contrôle électrique et un système de sécurité, c'est un outil de collaboration qui permet d'améliorer l'efficacité de l'ingénierie, les performances des opérateurs et l'utilisation des actifs. " a déclaré Bernhard Eschermann, directeur de la technologie d'ABB PCP. "Par exemple, les capacités de mise en service xStream éliminent les risques et les retards des grands projets et permettent l'approche Adaptive Execution d'ABB pour l'exécution de projets. En outre, les interfaces standard aident les clients à mieux utiliser les données opérationnelles dans leur parcours de digitalisation, tout cela en gardant la cybersécurité sous contrôle."

Une exécution plus rapide et plus rentable des projets est rendue possible grâce à l'inclusion d'améliorations de Select I/O dans la nouvelle version. La standardisation des armoires d'E/S réduit les effets des changements tardifs et minimise l'encombrement. Pour réduire la quantité de matériel auxiliaire à ajouter aux armoires d'E/S, la gamme Select I/O comprend désormais des adaptateurs Ethernet avec connectivité native en fibre optique monomode et des modules de conditionnement de signaux individuels avec barrières de sécurité intrinsèque intégrées.

Cette dernière version du produit phare d'ABB, le DCS, présente de nombreuses fonctionnalités étendues, notamment des options de connectivité OPC UA accrues, ce qui facilite la convergence IT/OT. Un large éventail de niveaux de communication OPC UA, tels qu'un client et un serveur OPC UA au niveau du système, sont disponibles dans cette nouvelle version. L'ajout de la connectivité OPC UA dans le contrôleur AC 800M et de nouvelles fonctionnalités OPC UA dans l'historique 800xA signifie que l'ABB Ability™ System 800xA 6.1.1 augmente la collaboration sécurisée entre les systèmes et les applications.

La cybersécurité est un point essentiel pour tout propriétaire d'usine. L'ABB Ability System 800xA 6.1.1 renforce la cybersécurité grâce aux derniers correctifs et mises à jour de sécurité qui accompagnent MS Windows 2019. En outre, la conformité ISA secure a été obtenue pour les contrôleurs de processus et de sécurité les plus populaires du System 800xA (PM866 et PM867).

L'agilité et la collaboration sont encore accrues grâce au nouveau DCS qui ouvre la porte à l'orchestration modulaire. ABB Ability System 800xA 6.1.1 offre la possibilité d'importer de manière transparente des Modular Type Packages (MTP) à l'adresse , quelle que soit la plate-forme d'automatisation utilisée. Il le fait en fournissant la logique de contrôle coordonné auxiliaire pour effectuer un contrôle de supervision supérieur. Il est conforme aux normes et possède des capacités de branchement et de production qui améliorent la flexibilité et la compétitivité de la production.

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Fort d'un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp