La division Produits de mobilité électrique d’ABB ouvre sa plus grande usine de production de chargeurs rapides CC en Italie

La division Produits de mobilité électrique d’ABB ouvre sa plus grande usine de production de chargeurs rapides CC en Italie

  • Le Centre d’excellence en mobilité électrique de 16 000 m2 est le fruit d’un investissement de 30 millions de dollars.
  • Le site comprend également un espace de développement et de prototypage de 3 200 m2 consacré à la recherche et au développement.
  • Parmi les innovations d’ABB en matière de mobilité électrique, citons le chargeur Terra 360 qui peut, en moins de trois minutes, redonner suffisamment d’autonomie à un véhicule pour parcourir 100 kilomètres.

La division Produits de mobilité électrique d’ABB a aujourd’hui renforcé sa position de chef de file mondial dans le secteur des solutions de recharge de véhicules électriques avec l’ouverture du plus grand site de production de bornes de recharge rapides en courant continu (CC) de l’entreprise à ce jour : le Centre d’excellence en mobilité électrique de Valdarno, en Toscane.

La gamme complète des solutions de recharge CC d’ABB sera produite dans ces installations et prendra en charge l’électrification de tous les secteurs du transport. Ce nouveau centre témoigne de l’engagement de la division Produits de mobilité électrique d’ABB à construire un avenir à zéro émission en misant sur des solutions de recharge de véhicules électriques intelligentes et fiables.

L’investissement de 30 millions de dollars de la division Produits de mobilité électrique d’ABB dans les nouvelles installations de Valdarno permettra à l’entreprise, qui a déjà vendu plus de 680 000 bornes de recharge pour véhicules électriques sur plus de 85 marchés, de doubler sa production des deux dernières années. Avec sa superficie de 16 000 m2, la nouvelle usine de Valdarno pourra fabriquer plus de 10 000 bornes de recharge CC supplémentaires par an.

Frank Mühlon, chef de la direction de la division Produits de mobilité électrique d’ABB, a déclaré : « L’ouverture de notre nouveau site à Valdarno démontre l’engagement de la division Produits de mobilité électrique d’ABB à façonner un avenir à zéro émission. En plus d’augmenter notre capacité de production, l’investissement réalisé à Valdarno contribue à élargir nos activités de recherche et développement et nous permettra de continuer à consolider notre réputation de chef de file mondial dans le secteur des solutions de recharge pour véhicules électriques, qui offre des solutions de recharge évolutives pour les véhicules électriques d’aujourd’hui et de demain.

Le nouveau site de fabrication ultramoderne devient une nouvelle référence dans le secteur. Il produit une borne de recharge rapide CC toutes les 20 minutes grâce à ses sept chaînes de production. De plus, les 15 laboratoires d’essais peuvent simuler plus de 400 sessions de recharge par jour, tandis que des solutions d’automatisation intégrées relient l’atelier à l’entrepôt automatique innovant pour assurer un contrôle optimisé des stocks, la traçabilité totale des produits et l’efficacité des opérations. Ces activités sont soutenues par des systèmes de véhicules à guidage automatique (VGA) et des véhicules de manutention.

  • La gamme complète de solutions de recharge en CC d'ABB sera produite sur le site, soutenant l'électrification de tous les secteurs du transport et illustrant l'engagement de la division Produits de mobilité électrique d’ABB à construire un avenir sans émissions grâce à des solutions de recharge intelligentes et fiables pour les véhicules électriques.
  • La gamme complète de solutions de recharge en CC d'ABB sera produite sur le site, soutenant l'électrification de tous les secteurs du transport et illustrant l'engagement de la division Produits de mobilité électrique d’ABB à construire un avenir sans émissions grâce à des solutions de recharge intelligentes et fiables pour les véhicules électriques.
  • La gamme complète de solutions de recharge en CC d'ABB sera produite sur le site, soutenant l'électrification de tous les secteurs du transport et illustrant l'engagement de la division Produits de mobilité électrique d’ABB à construire un avenir sans émissions grâce à des solutions de recharge intelligentes et fiables pour les véhicules électriques.

En outre, le centre d’excellence appuiera la volonté d’innovation continue de la division Produits de mobilité électrique d’ABB. Avec 14 % des revenus de 2021 investis dans la recherche et le développement, le site de Valdarno abritera un espace de développement et de prototypage de 3 200 m2. Ici, environ 70 des plus de 500 employés du site consacreront leurs efforts à la mise en œuvre de solutions novatrices, de nouveaux logiciels et d’outils de gestion du cycle de vie des produits afin d’intégrer pleinement les activités de recherche et de développement à la fabrication. La division Produits de mobilité électrique d’ABB emploie plus de 350 spécialistes en recherche et développement dans le monde et dispose d’un portefeuille de plus de 350 brevets délivrés.

L’établissement de Valdarno vise également à obtenir la certification LEED de niveau Or – la norme indépendante mondialement reconnue pour la conception, la construction et l’exploitation de bâtiments écologiques. L’eau de pluie est recueillie pour l’irrigation, 100 % des déchets de production sont recyclés et tous les besoins en énergie sont comblés par des sources renouvelables certifiées, y compris un système photovoltaïque qui fournit 720 MWh d’électricité et qui permet d’éviter l’émission de 338 tonnes de CO2 par an.

La distribution d’électricité sur le site est également optimisée grâce à la plateforme ABB Ability Energy and Asset Manager, qui surveille et gère avec efficacité plus de 9 000 appareils dans l’ensemble des installations – notamment les systèmes de régulation thermique, d’éclairage et de traitement de l’air – pour une économie d’énergie potentielle de 60 % comparativement aux solutions traditionnelles.

Dans le cadre de sa stratégie de développement durable 2030, ABB s’est engagée à favoriser l’évolution vers une société à faible émission de carbone en aidant ses clients à réduire leurs émissions de CO2, tout en atteignant la neutralité carbone dans ses propres installations. Alors que les transports représentent jusqu’à 29 % des émissions totales de gaz à effet de serre, la conception et la production de solutions de recharge intelligentes et fiables à l’usine de Valdarno favoriseront une transition environnementale rapide vers des véhicules électriques plus efficaces, qu’il s’agisse de voitures, d’autobus et de véhicules lourds.

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise technologique mondiale de premier plan qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie pour atteindre un avenir plus productif et durable. En ajoutant les logiciels à sa gamme de produits dans les domaines de l’électrification, de la robotique, de l’automatisation et des entraînements, ABB repousse les limites de la technologie pour atteindre des niveaux de rendement inégalés. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment sa réussite à ses quelques 105 000 talentueux collaborateurs dans plus de 100 pays. www.abb.com

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp