- La rapida crescita delle energie rinnovabili su scala utility alimenta a livello globale la domanda di soluzioni affidabili per la conversione di potenza ad alta efficienza e l’integrazione in rete.
- Il portafoglio ABB Proteus potenziato per la conversione di potenza su scala utility garantisce un'efficienza fino al 99,45%, massimizzando la resa energetica.
- Le soluzioni BESS (Battery Energy Storage System) includono stazioni di conversione bidirezionale e sistemi di controllo, con funzionalità black-start e grid-forming.
Con l’aumento dei vincoli di rete e la rapida espansione delle energie rinnovabili, ABB presenta il portafoglio Proteus per gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS). Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia¹, la generazione di energia elettrica rinnovabile su scala utility è destinata a crescere del 60% nei prossimi quattro anni e Proteus mette a disposizione di utility, produttori di energia e sviluppatori di impianti rinnovabili soluzioni di conversione di potenza ad alta efficienza per rispondere alle esigenze dei mercati di tutto il mondo.
“La transizione energetica globale richiede soluzioni di conversione di potenza collaudate, scalabili e affidabili”, ha dichiarato Daniel Gerber, Business Line Manager, Renewable Power di ABB. “Con oltre 120 GW di capacità di conversione di potenza installata fino ad oggi, ABB combina un portafoglio potenziato di tecnologie per il fotovoltaico, soluzioni BESS e sistemi di controllo con una una presenza globale, competenze ingegneristiche, capacità produttive e servizi di assistenza, offrendo prestazioni elevate e un’esecuzione affidabile dei progetti in tutto il mondo.”
¹ https://www.iea.org/reports/renewables-2025
L'energia solare fotovoltaica è riconosciuta come la fonte di energia pulita più scalabile e competitiva in termini di costi. Svolge un ruolo essenziale nel raggiungimento degli obiettivi globali di neutralità climatica, supportando l'elettrificazione industriale e accelerando la transizione energetica. La rapida crescita dei progetti solari su scala utility nei principali mercati come Cina, India e USA sta aumentando la domanda, da parte di sviluppatori e produttori, di soluzioni affidabili per la conversione di potenza ad alta efficienza e l’integrazione in rete.
Il portafoglio Proteus potenziato di ABB è progettato per soddisfare questa domanda. Gli inverter, le stazioni e i sistemi di controllo offrono un'efficienza fino al 99,45%, massimizzando la resa energetica. Inoltre, l’uscita di potenza ultra-pulita con THDi inferiore allo 0,7%, riduce le sollecitazioni sui componenti, prolungando la vita utile del sistema.
Il sistema di raffreddamento avanzato ibrido, liquido e ad aria, supporta l'affidabilità operativa a lungo termine, mentre l'architettura compatta del sistema riduce la complessità dell'installazione, i costi di trasporto e le attività di assemblaggio in loco. Il nuovo inverter Proteus dispone di una gestione del flusso d'aria ottimizzata e una qualità costruttiva ulteriormente migliorata, offrendo una maggiore affidabilità nel tempo e prestazioni elevate in un'ampia gamma di condizioni operative.
La crescente incidenza di fonti rinnovabili non programmabili aumenta la variabilità della rete e alimenta una domanda senza precedenti di soluzioni BESS capaci di bilanciare generazione e consumo, garantendo al tempo stesso stabilità, affidabilità e continuità di servizio.
Le soluzioni Proteus per BESS di ABB includono stazioni di conversione bidirezionale e sistemi di controllo avanzati. Caratteristiche evolute, come il funzionamento grid-forming e black-start, unite a un’architettura indipendente dalla tecnologia della batteria e a una distorsione armonica estremamente ridotta, rendono Proteus una soluzione ideale per i progetti BESS su scala utility.
Ad oggi, ABB ha installato oltre 120 GW di capacità di conversione di potenza e opera in più di 70 Paesi, supportando utility, EPC e sviluppatori in tutte le regioni chiave nel settore energetico del mondo. Grazie a decenni di esperienza nella conversione di potenza e nell’integrazione in rete, ABB offre soluzioni collaudate supportate da un’ingegneria di alto livello e da un’assistenza locale che garantisce supporto tecnico ed esecuzione affidabile dei progetti. Progettato per una vita utile di 30 anni, il portafoglio è supportato da servizi completi lungo l’intero ciclo di vita, con livelli di affidabilità e disponibilità operativa superiori ai benchmark di settore.
ABB è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione e nell'automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni e diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili. In ABB chiamiamo tutto questo "Engineered to Outrun". Il Gruppo ha oltre 140 anni di storia e più di 110.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate al SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Motion, leader mondiale nel settore dei motori e degli azionamenti, è in prima linea nell’accelerare la transizione verso un futuro più produttivo e sostenibile. Innoviamo e superiamo i limiti della tecnologia per contribuire alla realizzazione di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico, decarbonizzate e circolari a beneficio dei clienti, delle industrie e delle società. Grazie ai nostri azionamenti, motori e servizi digitalizzati, aiutiamo i nostri clienti e partner a ottenere prestazioni, sicurezza e affidabilità migliori. Per aiutare le industrie di tutto il mondo a diventare più efficienti e sostenibili, forniamo soluzioni motorizzate per un'ampia gamma di applicazioni in tutti i segmenti industriali.