- Gli interruttori differenziali proteggono abitazioni, scuole, ospedali e luoghi di lavoro interrompendo l’alimentazione quando rilevano un guasto elettrico
- Dal 2019, il sito ha ridotto le proprie emissioni di CO₂ di circa 720 tonnellate all’anno
- Lo stabilimento ha ottenuto la certificazione Platinum Zero Waste to Landfill di UL Solutions, con il recupero totale dei rifiuti per un successivo riutilizzo.
Lo stabilimento ha superato il traguardo della produzione del 100 milionesimo interruttore differenziale, una tecnologia di sicurezza di cui ABB è tra i principali produttori a livello mondiale. Ogni giorno, questi dispositivi contribuiscono a proteggere abitazioni, scuole, ospedali, luoghi di lavoro ed edifici pubblici interrompendo immediatamente l’alimentazione elettrica non appena rilevano un guasto.
Il traguardo è stato celebrato oggi insieme alle persone che lavorano nello stabilimento, il cui impegno ha reso possibile la trasformazione che ha portato ai risultati raggiunti sia in ambito produttivo sia ambientale.

Alcuni momenti dell'evento celebrativo a S.Palomba 
Alcuni momenti dell'evento celebrativo a S.Palomba 
Alcuni momenti dell'evento celebrativo a S.Palomba 
Alcuni momenti dell'evento celebrativo a S.Palomba
ABB è presente nel sito di Santa Palomba dal 2005. Lo stabilimento fu progettato all'inizio degli anni '80 da Marco Zanuso, architetto e designer italiano di fama internazionale, le cui opere sono conservate al MoMA di New York.
Zanuso concepì l’edificio con una struttura modulare sviluppata su un unico livello, caratterizzata da oltre mille cupole trasparenti che permettono l’ingresso della luce naturale e da impianti tecnici collocati in torri perimetrali, così da mantenere l’area produttiva aperta e flessibile. Un esempio di architettura industriale progettata attorno alle persone e pensata per durare nel tempo.
Santa Palomba è uno dei siti del programma globale Mission to Zero™ di ABB, attraverso il quale i team locali combinano soluzioni digitali ABB ed energie rinnovabili per ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza operativa. Il programma coinvolge oggi oltre 40 siti nel mondo.
Dal 2019, il team di Santa Palomba ha lavorato su tutti gli aspetti del consumo energetico del sito. Grazie a una collaborazione con un operatore logistico confinante, sono stati installati oltre 3.000 pannelli fotovoltaici sui tetti dei magazzini. Questi impianti forniscono oggi circa un quarto dell’energia elettrica utilizzata dal sito, mentre la restante parte proviene da fonti rinnovabili acquistate sul mercato.
I consumi energetici vengono monitorati in tempo reale tramite la piattaforma di gestione energetica InSite Energy Pro. Inoltre, l’illuminazione è stata completamente convertita a LED e, nel 2025, il sito ha installato due pompe di calore ad alta efficienza che consentono un risparmio di circa 44 tonnellate di CO₂ all’anno.
Nel complesso, queste iniziative hanno permesso di ridurre le emissioni dello stabilimento di circa 720 tonnellate di CO₂ all’anno, equivalenti alla rimozione di circa 170 automobili a benzina dalle strade1.
Il prossimo obiettivo è eliminare completamente l’utilizzo del gas naturale entro il 2027, con una riduzione aggiuntiva stimata di 280 tonnellate di CO₂ all’anno. Il sito punta a raggiungere emissioni operative nette pari a zero entro il 2030, relativamente ai propri consumi energetici.
Lo stabilimento ha inoltre ottenuto la certificazione UL Solutions Platinum Zero Waste to Landfill. Tutti i rifiuti generati vengono recuperati per futuri utilizzi e nessuno viene destinato a discarica, trattamento termico o recupero energetico.
Questi risultati dimostrano che è possibile aumentare la produzione e ridurre allo stesso tempo l'impatto ambientale. Il percorso che ci ha portato fin qui è nato da una visione chiara e da obiettivi definiti nel tempo. Trasformare questa strategia in risultati concreti è stato possibile grazie all'impegno e alla competenza delle persone che lavorano in questo stabilimento. Il raggiungimento dei 100 milioni di interruttori differenziali prodotti testimoniano la forza di questa combinazione tra direzione strategica ed eccellenza operativa.
Daniele Dominicis, Business Manager Operations della divisione Smart Buildings in Italia
Nel 2020, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha selezionato ABB Italia come una delle prime Lighthouse Plant del Paese nell’ambito del Piano Transizione 4.0, insieme agli stabilimenti ABB di Dalmine (Bergamo) e Frosinone.
Per maggiori informazioni sulle iniziative di sostenibilità di ABB e sul programma Mission to Zero™, visita: https://new.abb.com/sustainability
ABB è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione e nell'automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni e diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili. In ABB chiamiamo tutto questo "Engineered to Outrun". Il Gruppo ha oltre 140 anni di storia e piu’ di 110.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate al SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Electrification è un leader tecnologico globale nella distribuzione efficiente e affidabile dell’elettricità, dalla fonte alla presa. Con oltre 50.000 dipendenti in 100 Paesi, collaboriamo con clienti e partner per affrontare le più grandi sfide mondiali nella distribuzione elettrica e nella gestione dell’energia. Con l’accelerazione della transizione energetica e la crescita della domanda di energia elettrica, stiamo elettrificando il mondo in modo sicuro e intelligente. In ABB, siamo “Engineered to Outrun”, e siamo fortemente impegnati nell’aiutare clienti e partner a fare lo stesso. Go.abb/electrification