Trovare il fornitore giusto non è mai semplice, e lo è ancora meno quando il componente che si cerca non esiste a catalogo. TechnoAlpin, azienda di riferimento nella produzione di sistemi per l’innevamento tecnico, si è trovata di fronte a questo scenario durante il percorso di rinnovamento dei propri cannoni sparaneve.
La risposta è arrivata da ABB, nella fattispecie attraverso il Motion OEM Hub: una struttura pensata per supportare i costruttori di impianti con soluzioni personalizzate e spingersi oltre la semplice fornitura di soluzioni tecnologiche.
Ma le aziende sono andate ben oltre la fornitura di un nuovo tipo di motore: hanno dimostrato quanto una collaborazione ben strutturata possa generare valore aggiunto per entrambe le parti.
Da Bolzano alle piste di tutto il mondo
Fondata nel 1990 a Bolzano, TechnoAlpin ha costruito la propria reputazione attorno a un’idea apparentemente semplice: garantire la neve sulle piste quando serve, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Nel corso degli anni, quella che era nata come un’azienda specializzata in generatori di neve si è trasformata in un gruppo articolato, al cui interno operano realtà attive in settori diversi: dalla mobilità elettrica (Xelom), al controllo del fuoco e dell’abbattimento polveri (Emi Controls), fino alla produzione di macchine levigatrici per piste di palaghiaccio (Engo).
Al centro di questa diversificazione rimane però la vocazione originaria: l’innevamento tecnico, con tutto ciò che comporta in termini di sfide tecniche, operative e ambientali. Un settore nel quale tanto è ridotta la finestra di utilizzo - mediamente una trentina di giorni all’anno - tanto sono alte le aspettative dei fruitori del servizio, ovvero gli sciatori.

Una collaborazione che si consolida nel tempo
Nel 2023 TechnoAlpin si è trovata di fronte alla necessità di sviluppare un nuovo motore per i propri cannoni sparaneve, con caratteristiche tecniche molto specifiche e non riscontrabili sui cataloghi dei principali fornitori del settore. È in questo contesto che è entrato in scena al Motion OEM Hub di ABB, una struttura concepita esattamente per rispondere a questo tipo di richiesta, il tutto attraverso un interlocutore in grado di co-progettare con il cliente delle soluzioni su misura.
La collaborazione ha avuto inizio, come talvolta accade, grazie a un elemento di casualità. “Una cooperazione di questo genere nasce a volte per caso, grazie alla conoscenza di un tecnico che ti dice: ‘hai quel problema? forse noi abbiamo la soluzione che fa al caso tuo, parliamone’”, ricorda Gerald Reichegger, responsabile ricerca e sviluppo di TechnoAlpin. “Quando devi interfacciarti con un’azienda come ABB, ma lo stesso vale anche per noi di TechnoAlpin, può non essere semplice stabilire un contatto e trovare subito le risorse più utili. Una volta aperto il giusto canale con loro, in breve tempo ci siamo spinti oltre il semplice rapporto tra cliente e fornitore e abbiamo cominciato una partnership importante"
OEM Hub, un affiancamento di competenze
Il modello del Motion OEM Hub di ABB si fonda su un principio preciso: offrire ai costruttori di macchine un supporto a 360 gradi, che non si limita alla fornitura di un componente ma accompagna il cliente lungo l’intero percorso di sviluppo. Motori, azionamenti, soluzioni per la trazione: l’offerta è ampia e trasversale, ma è soprattutto l’approccio a fare la differenza.
“La collaborazione tra il nostro Motion OEM Hub e TechnoAlpin è cominciata per identificare un nuovo tipo di motore per cannoni sparaneve”, spiega Aida Curci, responsabile OEM Hub di ABB Sud Europa, Middle East & Africa. “Da lì è iniziata l’avventura insieme.
TechnoAlpin ha visitato i nostri spazi, ha conosciuto i nostri tecnici di riferimento e abbiamo avviato un progetto di sviluppo che ha portato a una preserie di motori e, di recente un importante ordine. Abbiamo proseguito poi con varie altre collaborazioni, ad esempio sui drives e nella trazione. Ogni passaggio ha evidenziato sia la necessità di mettere in campo le giuste competenze tecniche, sia l’importanza del rapporto umano. Un approccio che sposa perfettamente il concetto di OEM Hub, infrastruttura trasversale pensata per supportare i nostri clienti in modo completo”.

Un motore nato per durare
Progettare un motore per cannoni sparaneve non è un esercizio di ingegneria banale. L’applicazione impone vincoli tecnici precisi: le condizioni operative sono quelle di alta montagna in pieno inverno, con temperature rigide, umidità elevata e cicli di lavoro concentrati in un arco temporale ristretto. Non c’è margine per l’approssimazione.
Il motore sviluppato da ABB per TechnoAlpin, disponibile in due taglie distinte, presenta caratteristiche costruttive studiate ad hoc per questa applicazione. La fase di validazione sul campo, con i cannoni della preserie già operativi in condizioni reali, ha confermato l’efficacia delle scelte progettuali. Si tratta di un passaggio imprescindibile, perché in questi casi solo il riscontro nell’applicazione reale può attestare la bontà di un prodotto sviluppato per contesti così specifici.
I numeri raccontano di un percorso in progressione: una cinquantina di pezzi forniti nella prima stagione, poco meno di settecento nella seconda. Un dato che riflette non solo la qualità del prodotto, ma che evidenzia il progressivo consolidamento nel tempo del rapporto tra le due aziende.
Affidabilità prima di tutto
Nell’industria manifatturiera si tende spesso a concentrare l’attenzione sulle prestazioni tecniche di un componente: efficienza, potenza, consumi. Sono ovviamente parametri importanti, ma in certi contesti la vera discriminante è un’altra: l’affidabilità del fornitore, intesa come capacità di garantire la continuità della fornitura nel tempo.
“Dal punto di vista puramente tecnico, il motore ABB è più efficiente rispetto alla soluzione usata in precedenza”, osserva Reichegger. “Abbiamo inoltre la necessità di contare su consegne puntuali e in lotti crescenti, condizioni che ABB soddisfa ampiamente. Inoltre, questa collaborazione ha ormai aperto un canale diretto per trovare nuove soluzioni o anche solo per valutare potenziali miglioramenti in ciò che realizziamo: oggi abbiamo il contatto giusto al quale rivolgerci”.
Una collaborazione destinata a crescere
Quello che è iniziato come un progetto di sviluppo su un singolo componente si è gradualmente trasformato in qualcosa di più. I canali aperti tra i team tecnici delle due aziende hanno cominciato a generare nuovi contatti, nuove idee, nuove possibilità di collaborazione che si spingono oltre l’esigenza iniziale.
La scelta di affidarsi ad ABB non è dettata unicamente dalla qualità del prodotto, ma da qualcosa di più difficile da quantificare e al tempo stesso più duraturo: la certezza di poter contare su un partner che conosce le proprie esigenze, che ha dimostrato reattività e competenza e che condivide una visione di lungo periodo.
In un settore come quello dei sistemi per l’innevamento tecnico, nel quale la finestra operativa di utilizzo è stretta e un malfunzionamento dev’essere evitato a tutti i costi, questo tipo di certezza “pesa” tanto quanto le specifiche tecniche.