ABB alimenta con energia solare un Service Crew al Dakar Rally 2019

Craft Bearings, team automobilistico all’avanguardia, ha adottato l’inverter REACT 2 e una soluzione di accumulo di energia ABB per contribuire a raggiungere il suo obiettivo più ambizioso: diventare il primo team nella storia del Dakar Rally a ridurre l’uso di generatori diesel tradizionali e alimentare al 100 per cento con energia solare il suo team di service e di supporto.

Lavorando in stretta collaborazione con il suo partner, SoliTek,l’l'efficiente soluzione fotovoltaica di accumulo REACT 2 di ABB è stata installata all’interno di un impianto solare off-grid sull’unità mobile di Service di Craft Bearings. Il set-up viene utilizzato per sfruttare sufficiente energia solare durante il giorno al fine di supportare il service e il team ausiliario che effettua riparazioni per le auto da corsa durante la notte, oltre a fornire energia agli alloggiamenti, ai media e al centro IT del team.

Il rally Dakar, attualmente in corso in Perù dal 6 al 17 gennaio 2019, è conosciuto e rinomato come uno degli eventi più impegnativi e più difficili nel motorsport. Spesso i percorsi si svolgono su terreni montuosi e rocciosi combinati con condizioni estreme (alte tempertaure e clima molto asciutto) in luoghi molto remoti. Di conseguenza, tutti gli equipaggi necessitano di energia tradizionalmente fornita da gruppi elettrogeni diesel.

Per l'evento del 2019, il team Craft Bearings si è prefissato l’ambizioso obiettivo di ridurre la dipendenza dall'energia diesel temporanea. L'obiettivo è generare nel suo camion multiuso il 100 percento dell’energia necessaria per il service e per le infrastrutture di supporto, sfruttando i vantaggi che derivano dal clima sudamericano.

Per supportare il team, sono stati installati sul tetto del principale camion di assistenza, sei pannelli solari bifacciali di 10 mq che comprendono i più recenti pannelli fotovoltaici forniti da SoliTek.

Questi pannelli fotovoltaici di nuova generazione sono ultra-resistenti, adatti a resistere al territorio sud-americano e possono assorbire l'energia solare dal lato anteriore e posteriore. Ciò consente ai pannelli di produrre il 25 percento di energia in più rispetto a pannelli solari posti su un solo lato.

Questo sistema di alimentazione ibrida ad alta efficienza energetica presenta la tecnologia leader di mercato di ABB, REACT 2, selezionata per la sua classe IP più elevata e per la sua grande capacità di accumulo. Il team ABB ha inoltre installato un convertitore di frequenza, l’ABB ACS355 Drive, per controllare il compressore trifase ed evitare il superamento dei limiti del sistema.

La soluzione modulare, con l'aggiunta di una batteria ad alta tensione agli ioni di litio (200 V), con una lunga durata e una capacità di accumulo fino a 12 kWh, offre maggiore affidabilità e fino al 10 percento in più di efficienza del sistema rispetto alle alternative in bassa tensione (48 V). Questa tecnologia la rende quindi ideale per sfruttare l'energia solare in Sud America e utilizzarla in modo efficiente in luoghi così difficili e remoti come quelli del Rally Dakar. Durante i periodi di ridotta luce solare, ABB ha anche fornito due blocchi batteria esterni per sfruttare e utilizzare l'energia immagazzinata.

Si stima che il sistema attuale consentirà al team di assistenza e supporto di lavorare per due giorni interi senza utilizzare alcuna fonte di alimentazione esterna.

Giovanni Frassineti, Global Product Group Manager di ABB Solar Inverters, ha dichiarato: "Quest’ultima installazione dimostra come l'energia solare possa essere utilizzata e adattata in una serie di applicazioni competitive per promuovere un'energia più pulita e più verde. Siamo molto entusiasti di assistere alla performance del team e auguriamo loro il meglio in Perù."

Con la continua richiesta di soluzioni e di connettività più intelligenti, il team Craft Bearings trarrà vantaggio dal portfolio ABB Ability™ con REACT 2 per garantire un controllo intelligente sulle proprie esigenze di accumulo di energia e per gestirne la produzione e il consumo durante la gara. Ciò significa che i presìdi dei team saranno in grado di controllare i picchi e le contrazioni nel flusso di energia e dovrebbero essere in grado di soddisfare il loro obiettivo di utilizzare al 100 percento l’energia solare per coprire il fabbisogno energetico del servizio di assistenza.

Antanas Juknevicius, pilota professionista di rally per Craft Bearings, ha commentato: "Attendiamo con impazienza la competizione di quest'anno e speriamo di avere il pieno di energia indipendente per la gara dal solare. Vogliamo essere l'equipaggio più brillante e più silenzioso della Dakar."

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è un leader tecnologico all’avanguardia nei prodotti per l’elettrificazione, nella robotica e nel controllo di movimento, nell’automazione industriale e nelle reti elettriche al servizio dei clienti nelle utility, nell’industria, nei trasporti e nelle infrastrutture a livello globale. Continuando una storia di innovazione lunga più di 130 anni, oggi ABB sta scrivendo il futuro della digitalizzazione industriale con due chiari obiettivi: portare l’elettricità da qualsiasi impianto di generazione a ogni utenza e realizzare l’automazione nei processi industriali dalle materie prime ai prodotti finiti. Come partner principale di Formula E, la classe di motorsport internazionale FIA con vetture interamente elettriche, ABB sta spingendo i confini della mobilità elettrica per contribuire a un futuro sostenibile. ABB opera in oltre 100 paesi con circa 147.000 dipendenti. www.abb.it

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp