Master and PhD Thesis IEEE-ABB Award 2020

Master and PhD Thesis IEEE-ABB Award 2020

Partecipa al bando entro il 15 giugno 2020

Invia la tua tesi di laurea o di dottorato per le nuove sfide per l'energia e l'industria.
La tesi vincente può essere la tua!

Anche quest’anno ABB è sponsor del premio istituito dalla sezione italiana IEEE, per le due migliori tesi di laurea magistrale e le due migliori tesi di dottorato riguardanti le nuove sfide per l'energia e l'industria.

Elemento importante per la selezione sarà la parte innovativa delle applicazioni presentate, che avranno lo scopo di migliorare l'efficienza, la sicurezza, l'affidabilità, la tolleranza ai guasti o le prestazioni d'impianto.

Oltre al grado di innovazione, saranno elementi di valutazione l'applicabilità a situazioni reali e la potenziale efficacia delle tecnologie proposte.

Il premio ammonta a 1.000€ per le tesi di dottorato e 2.000€ per quelle magistrali.

Possono partecipare le tesi di dottorato del 31° o 32° ciclo (discusse nel 2019 o nel 2020) e le tesi di laurea magistrale discusse nel 2019 o entro l’appello straordinario di giugno 2020, anche se partecipanti o premiate in altri concorsi.

Per IEEE, all'iniziativa partecipa la rete IEEE Women in Engineering, che ha lo scopo di aumentare la partecipazione e la presenza femminile nell'ingegneria e nelle tecnologie industriali e per questo, in ciascuna delle due categorie, almeno una delle tesi premiate dovrà essere scritta da una donna.

Ulteriori dettagli sui premi e tutti i dettagli per la partecipazione sono disponibili al sito: IEEE ABB AWARD

Ricorda che il termine ultimo per l'iscrizione è il 15 giugno 2020.
Aspettiamo le tu idee!

Let’s write the future. Together.

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp