ABB fornisce soluzioni di ricarica per i modelli EV di Dongfeng Honda

ABB fornisce soluzioni di ricarica per i modelli EV di Dongfeng Honda

I caricabatterie ABB stanno aiutando una linea di assemblaggio di veicoli elettrici (EV) in Cina a garantire le prestazioni di ricarica per servire fino a 120.000 veicoli elettrici all'anno

I caricabatterie AC e DC sono stati forniti a Dongfeng Honda - una joint venture tra il gruppo cinese Dongfeng Motor Group e la giapponese Honda Motor Company - per supportare la fase di ispezione finale nella fabbrica dei suoi modelli più venduti.

Le unità ABB sono state installate nella linea di assemblaggio dei veicoli elettrici, permettendo di testare ogni EV prima di uscire dalla fabbrica stabilendo inoltre che ogni veicolo possa ricevere correttamente sia una carica AC che una carica DC. Lo stabilimento, situato nella zona di sviluppo economico e tecnologico di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei, produce principalmente i modelli più venduti di Dongfeng Honda e il sito di oltre 980.000 metri quadrati aiuterà l'azienda a soddisfare la crescente domanda di veicoli elettrici in Cina.

Una gamma di caricabatterie ABB è stata selezionata per l'uso in tutta la catena di montaggio, scelta sulla base della precedente esperienza di Dongfeng Honda con i prodotti ABB per la distribuzione in bassa e media tensione. I caricabatterie standard Terra 63Z DC da 60kW e AC EVinn da 7kW sono stati installati sulla linea di ispezione delle auto e sull'area di analisi dei guasti. Nei limiti più ristretti della linea di ispezione, viene utilizzato il caricabatterie più piccolo in CC da 120kW 2 in1 Terra 124Z.

I dati dell'Associazione cinese dei costruttori di automobili (CAAM) mostrano che nel 2019 sono stati venduti in Cina oltre 1,2 milioni di veicoli elettrici e questo rappresenta il secondo anno consecutivo in cui si sono registrate oltre un milione di vendite di veicoli elettrici nel paese.

Il piano di sviluppo dell'industria automobilistica cinese per la nuova energia (2021-2035) stima che entro il 2025 un quarto dei nuovi veicoli venduti in Cina sarà costituito da veicoli elettrici; stima inoltre che entro il 2030 la Cina avrà più di 64 milioni di veicoli elettrici in circolazione.

Frank Muehlon, responsabile dell'attività globale di ABB per le soluzioni di infrastrutture per la mobilità elettrica, ha dichiarato: "La capacità di ricarica deve crescere di pari passo con il boom delle vendite e dell'adozione di veicoli elettrici in Cina. Con lo sviluppo della nuova industria automobilistica energetica del paese, le case automobilistiche si stanno trasformando per soddisfare la crescente preferenza dei consumatori per i veicoli elettrici. Siamo molto lieti di aiutare Dongfeng Honda a realizzare la sua strategia di sviluppo dei veicoli elettrici".

Muehlon ha aggiunto che ABB continuerà ad aumentare i suoi investimenti nella tecnologia di ricarica dei veicoli elettrici per migliorare continuamente l'esperienza di ricarica degli utenti.

ABB, leader mondiale nel campo delle infrastrutture per veicoli elettrici, è entrata nel mercato della ricarica dei veicoli elettrici nel 2010. Ha installato 14.000 stazioni di ricarica rapida in CC collegate in 80 paesi in tutto il mondo. In Cina, le soluzioni di ricarica rapida di ABB sono state implementate con successo in più di 30 città, supportando il paese nella costruzione di un sistema di trasporto sostenibile e orientato al futuro. ABB è in grado di fornire soluzioni end-to-end a ciclo chiuso nel campo della mobilità elettrica per soddisfare le più svariate esigenze, dai sistemi di distribuzione dell'energia elettrica, alle infrastrutture, al funzionamento quotidiano e alla manutenzione.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a livello globale che infonde energia alla trasformazione della società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei campi dell’elettrificazione, della robotica, dell'automazione e del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 110.000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi. www.abb.com

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp