ABB、南米の電力網を強化する1億ドルの包括契約を獲得

ABB Power GridsはISAとの提携により、信頼性が高く効率的な電力網を構築し、南米の何百万人もの人々の生活の質を向上させます

ABBのパワーグリッドビジネスは、南米最大手の公益事業会社であるInterconexion Electrica S.A.E.S.P.(ISA)と約1億ドル相当と推定される5年間の包括契約を締結しました。ISAは、現在、62,000キロメートル超の送電インフラを運営しており、さらに7,000キロメートル超の送電インフラを建設中です。同社はまた、交通・情報・通信などのサービスも提供しています。

「ABB Power Gridsは持続可能なエネルギーの将来を築いてまいります。我々の目的は、南米における持続可能な電力供給を確保し、気候変動を緩和するというISAの目標と完全に一致しています」とABB Power Gridsのプレジデント、クラウディオ・ファキーンは述べました。「我々の先駆的技術は、すべての人々にとって入手しやすく、信頼性が高く、持続可能かつ最新のエネルギーへのアクセスを拡大し、効率性と競争力を高める一方で大規模な再生可能エネルギー統合とグローバルに相互接続された送電網への道を開きます」

南米最大の送電システム事業者として、ISAは、何百万人もの人々および企業に電力を供給する責任を負っています。このように、ISAが使用する電力機器は、ビジネスだけでなく、社会への投資であるため、最も信頼性の高いものであることが重要です。数十年にわたり、ABB Power Gridsは、ISAと長期にわたるパートナーシップを構築し、成功を収めてきました。

信頼性の高い分路リアクトルが供給され、電圧が安全限界内に留まり、発生しうる停電を回避します。送電の管理は、一定の平衡を保つ行為であり、距離が長くなると電圧が不安定になるため、特別高圧で長距離にわたって電気的安定性が課題となり得ます。

電力ネットワークを保護し、停電を防止するため、この契約には、ガス絶縁開閉装置(GIS)、遮断器、計器用変圧器、ハイブリッドモジュールなどの空気絶縁開閉装置(AIS)機器の供給が含まれます。

分路リアクトルは、変圧器およびABB Power Gridsが130年以上前に開発した変圧器や特高機器と同じ技術に基づいており、この分野で革新を推進し続けています。約250万台の電力・配電用変圧器と100万台の高圧開閉装置設備が世界中に設置され、世界最大級の累積稼動経験を誇ります。

南米における持続可能なエネルギー統合を実現してきた数十年間

ABB Power Grids has been contributing to the integration of sustainable electricity generation in South America for decades. Notable projects include the ItaipABB Power Grids社は、数十年にわたり南米における持続可能な発電の統合に貢献してきました。注目すべきプロジェクトとしては、1984年に初稼動したブラジルのイタイプHVDC送電システムがあり、最大6.3ギガワットの水力発電力を送電し、20年以上にわたり世界最大のHVDCシステムの世界記録を保持しています。もうひとつは、イトゥアンゴ水力発電所を電力網に統合するために必要不可欠な電力設備の供給です。2021年にオンラインになるとコロンビアで最も重要な水力発電所になると見込まれており、同国の消費電力の最大14%を発電しています。さらに、ABB Power Gridsのソリューションは、チリ全土の広大な風力および太陽光発電システムの統合や、ブラジル最大の太陽光発電所でも使用されており、急速に成長する再生可能エネルギー発電分野を支えています。

ABB Power Grids は、電力技術における世界的リーダーであり、パイオニアです。電力、産業、交通、インフラ分野のお客さまに価値を創造し、さまざまなデジタルかつ先進的なソリューションを提供しています。当社のエキスパートは、90カ国以上で活躍し、信頼性、効率性、安全性を高める深い洞察に貢献しています。ともに、より強固で、よりスマートで、よりグリーンな電力系統のための最適なパートナーとして、次世代のための持続可能なエネルギーの将来を形成することにコミットします。 www.abb.com/grid

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex)  は、産業のデジタル変革を推進する技術的リーダーです。130 年以上にわたり、技術革新の歴史を重ね、ABB は今日、全ての産業を網羅するABB Ability™デジタルプラットフォームを基盤とした、エレクトリフィケーション、インダストリアル・オートメーション、モーションおよびロボティクス&ディスクリート・オートメーションのお客さま本位で世界をリードする4つの事業を展開しています。ABB のパワーグリッド事業は、2020 年に日立製作所に事業譲渡します。ABB は世界100か国以上に約144,000 人の従業員を擁しています。www.abb.com

Notes to Editor

  1.  コロンビアのメデリンに本社を置くISAは、コロンビア、ブラジル、チリ、ペルー、ボリビア、エクアドル、アルゼンチン、中米を含む南米各国で活動しています。

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp