ABB、米国初の完全電気式タグボートに電力を供給し、最大の効率性とゼロエミッションのオペレーションを実現

ABBは、サンディエゴ港での持続可能で安全な運航のために構築された、Crowley社の先駆的なeWolfタグボートに、統合電気推進システムと先進的な船舶制御技術を提供します。

82フィート(25メートル)のCrowley Maritime社の新しい船は、2023年半ばにアラバマ州の造船所Master Boat Builders (MBB) 社から納められる予定で、米国カリフォルニア州のサンディエゴ港で船舶の入出港をサポートします。これは、米国で製造・運用される初の完全電気式、バッテリ駆動の港湾用タグボートであり、世界的にも同様のシステムで運用されるのもまだ3例目です。

Image credit Crowley Engineering Services.
Image credit Crowley Engineering Services.

タグボートの操作は要求が厳しく、目まぐるしく変化する負荷要件に適応する必要がよくあります。バッテリは、ほぼ瞬時に推進システムに電力を供給することで、船舶支援業務の効率化とゼロエミッションを実現し、信頼性の高い船舶支援や港湾エスコートサービスを提供します。

MBB社との契約に基づき、ABBは米国で8番目に人口の多い都市の沖合でゼロエミッションのオペレーションを維持するために、エンドツーエンドの電気推進システムを供給します。このソリューションには、6メガワット時のエネルギー貯蔵システム(ESS)が含まれており、Crowley社のeWolfタグボートは、70ショートトンの曳航をゼロエミッションで達成することができます。このバッテリを使用することで、通常の作業であれば、充電の必要なく1日稼働することができます。

ABBによると、この電気推進ソリューションは、従来のエンジンを搭載した同等の船舶に比べて、耐用年数ベースでの運用コストが低く、年間で自動車100台分以上のCO2排出を削減できる可能性を秘めています。

この新しい船は、今後の持続可能な海運ソリューションに対するCrowley社のコミットメントを具現化するものです。

「eWolfの革新的な推進システムと高度な制御技術により、安全性と機能性を高めた持続可能な船舶支援ソリューションを提供します」と、Crowley社の船舶支援・オフショアサービス事業開発担当ディレクターであるポーター・セスノン氏は述べています。「Crowley社は、ABBおよびMaster Boat Builders社と協力して、この画期的な船舶支援タグボートを提供し、サンディエゴのお客さまにゼロエミッションで高性能な船舶を提供できることを楽しみにしています」

搭載されているシステムには、乗組員の安全性を高め、作業負荷を軽減するABB Ability™ Marine Pilotファミリーの製品が採用されています。ABB Ability™ Marine Pilot Vision 状況認識ソリューションは、パイロットステーションから360度の視界を提供し、 ABB Ability™ Marine Control により操縦サポートと将来のリモート操作を可能にします。

「ABBでは、米国および世界的な持続可能性を高めるために、電気、デジタル、コネクテッドテクノロジーの導入を先駆的に進めており、また、船主が海上の安全性を高める自動化システムを導入するのを支援しています」と、ABBマリン & ポートの商用船シニアアカウントマネージャーのデビッド・リーは述べています。「サービス提供の信頼性に定評があり、環境と安全に関する目標が当社と一致しているCrowley社に選ばれたことを光栄に思います」

新しい船のシステム統合、エンジニアリング、自動化に加えて、ABBは、エネルギー利用を最適化するために、受賞歴のある Onboard DC Grid™ は、再生可能エネルギーをエネルギー源としたゼロエミッションのために、バッテリをシームレスに統合することができます。また、供給範囲には、推進モータ、低電圧配電盤、変圧器、リチウムイオン電池、機械式L-driveスラスタ、継続的な機器の監視と予知保全のための ABB Ability™ Remote Diagnostics System for Marineなども含まれています。

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) は、より生産的で持続可能な未来の実現に向けて社会と産業の変革に活力を与える、世界をリードするテクノロジー企業です。ソフトウェアをエレクトリフィケーション、ロボット、オートメーション、モーションのポートフォリオに結びつけることで、ABBはテクノロジーの限界を押し広げ、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げます。130年以上にわたる卓越した歴史を持つABBの成功は、100カ国以上、105,000人の才気あふれる従業員によって支えられています。www.abb.com

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp