Sześć zestawów, jeden większy cel. ABB rozwija kompetencje przyszłych inżynierów

Sześć zestawów, jeden większy cel. ABB rozwija kompetencje przyszłych inżynierów

ABB stawia kolejny krok we współpracy z Politechniką Wrocławską. Firma przekazała Wydziałowi Elektrycznemu zestawy szkoleniowe systemu automatyki Freelance. To nie tylko nowe wyposażenie laboratoriów, ale przede wszystkim możliwość zdobywania praktycznych kompetencji, które będą odgrywać coraz większą rolę w branży przemysłowej.

Skala wyzwań związanych z automatyzacją wciąż jest duża. Według raportu ABB Trends 2026/2027 tylko 14 proc. badanych firm ocenia jej poziom jako wysoki, podczas gdy w 51 proc. przedsiębiorstw pozostaje on niski lub minimalny. Jednocześnie 35 proc. organizacji planuje w ciągu dwóch lat zwiększyć nakłady inwestycyjne. Wraz z modernizacją zakładów będzie więc rosło znaczenie specjalistów, którzy potrafią sprawnie wykorzystywać nowe technologie i dopasowywać je do potrzeb organizacji.

Nowe zestawy są kolejnym elementem szerszej współpracy ABB z Politechniką Wrocławską. W ostatnich latach obejmowała ona rozwój laboratoriów oraz zajęcia i wykłady prowadzone przez ekspertów ABB, poświęcone m.in. automatyce, napędom przemysłowym, elektryfikacji i cyberbezpieczeństwu. Dzięki temu studenci mogą poznawać te obszary z perspektywy wykładowców akademickich oraz praktyków, którzy pracują z nimi na co dzień.

– Technologie zmieniają się dziś bardzo szybko, dlatego zależy nam, aby przyszli inżynierowie mieli kontakt z ich najnowszymi wersjami jeszcze na etapie studiów – nie tylko poznawali ich zasady działania, ale mogli samodzielnie je testować, konfigurować i szukać rozwiązań konkretnych problemów. Przekazując Politechnice Wrocławskiej zestawy ABB Freelance, inwestujemy przede wszystkim w rozwój kompetencji, których przemysł będzie potrzebował w kolejnych latach. To również naturalna kontynuacja naszej wieloletniej współpracy z uczelnią – mówi Piotr Szkoda, dyrektor Biznesu Automatyki ABB w Polsce, Czechach i na Węgrzech

Uczelnia bliżej wyzwań branży

Sześć nowych zestawów ABB Freelance poszerzy możliwości dydaktyczne Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej i pozwoli mocniej oprzeć zajęcia na samodzielnej pracy z technologią. Podczas ćwiczeń studenci będą mogli samodzielnie sprawdzać działanie poszczególnych rozwiązań, analizować dane i mierzyć się z zadaniami podobnymi do tych, które później pojawią się w ich pracy zawodowej.

Takie podejście już dziś sprawdza się na Politechnice Wrocławskiej. W Laboratorium Automatyki Napędu Elektrycznego studenci pracują na stanowiskach wyposażonych w urządzenia ABB i badają zachowanie układów w różnych warunkach. Z laboratorium korzystają osoby z kilku wydziałów, a na kierunku automatyka przemysłowa program obejmuje m.in. 30 godzin zajęć laboratoryjnych.

Nowe wyposażenie nie jest więc tylko kolejnym elementem infrastruktury na kampusie. Pozwala studentom już podczas studiów pracować z rozwiązaniami, z którymi zetkną się później zawodowo, testować różne scenariusze i – w ramach prac inżynierskich – rozwijać istniejące stanowiska. Dzięki temu na rynek pracy będą wchodzić z praktycznym doświadczeniem, którego nie da się zdobyć wyłącznie z podręczników.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp