Segurança de Máquinas e Equipamentos: NR12 - Um Compromisso Indispensável

left

A segurança de máquinas e equipamentos é uma preocupação constante em diversos setores industriais. Com o avanço da tecnologia e a crescente automatização, é necessário que as empresas estejam atentas à implementação de medidas que garantam a integridade física dos trabalhadores e a eficiência operacional. Neste artigo, exploraremos a importância da segurança, apresentando estatísticas e exemplos práticos de empresas que adotaram medidas eficazes.

A indústria é palco de inúmeras atividades que envolvem o uso intensivo de máquinas e equipamentos. Segundo dados recentes, acidentes relacionados a esses dispositivos representam uma parcela significativa dos incidentes laborais, resultando em lesões graves e, em alguns casos, até mesmo em fatalidades. A negligência na implementação de práticas de segurança adequadas pode ter repercussões devastadoras.

No cenário industrial, os acidentes relacionados a máquinas e equipamentos representam uma preocupação significativa. De acordo com dados recentes do Ministério da Saúde, os acidentes nesse contexto contribuem de forma expressiva para os índices de incidentes ocupacionais no Brasil. Entre as principais causas, destacam-se falhas em sistemas de segurança, falta de treinamento adequado e manutenção deficiente de equipamentos.

Segundo relatórios anuais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), aproximadamente 19% dos casos de afastamento por acidentes de trabalho estão relacionados a incidentes envolvendo máqui-nas industriais. Essa estatística ressalta a urgência em abordar a segurança nesse ambiente e destaca a necessidade de medidas preventivas eficazes.

A NR12, estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, surge como uma resposta essencial para mitigar os riscos associados ao uso de máquinas e equipamentos. Seus princípios visam não apenas cumprir normas e regulamentações, mas principalmente assegurar um ambiente de trabalho seguro e saudável para os colaboradores.

Entre as diretrizes-chave da NR12, destaca-se a necessidade de realizar avaliações de risco em máquinas e equipamentos, implementar dispositivos de segurança eficazes e fornecer treinamento adequado aos operadores. A norma não apenas prescreve padrões técnicos, mas também promove uma cultura de segurança que permeia todos os níveis organizacionais.

Ao analisar casos específicos de acidentes de trabalho, observa-se que empresas que adotam e aplicam rigorosamente as diretrizes da NR12 possuem uma redução significativa na redução de incidentes. Isso não apenas protege os trabalhadores, mas também contribui para a sustentabilidade e continuidade das operações industriais.

Para garantir a segurança de máquinas e equipamentos, é fundamental adotar boas práticas desde a fase de projeto até a operação cotidiana. Investir em treinamento para operadores, realizar manutenções regulares e implementar sistemas de segurança avançados são passos cruciais. Além disso, a criação de uma cultura organizacional voltada para a segurança contribui para a conscientização e responsabilidade de todos os envolvidos.

Um exemplo emblemático de uma empresa que aderiu estritamente à NR12 é a "Indústria Segura S.A.". Após uma revisão abrangente de suas máquinas, a empresa implementou dispositivos de segurança adicionais, promoveu treinamentos regulares para operadores e instituiu uma cultura de vigilância contínua. O resultado foi uma redução notável nos acidentes relacionados a máquinas, com uma queda de 55% nas taxas de incidentes nos primeiros 12 meses de implementação.

Além dos benefícios à segurança dos trabalhadores, a "Indústria Segura S.A." também teve uma melhoria em sua reputação corporativa. Parcerias com fornecedores e clientes foram fortalecidas, e a empresa recebeu reconhecimento por sua abordagem proativa à segurança no trabalho.

Contrastando essa história, temos o caso da "Máquinas Descuidadas Ltda.". Esta empresa negligenci-ou as diretrizes da NR12, ignorando a necessidade de atualizações e modificações em seus equipamentos. O resultado foi um acidente grave envolvendo uma prensa industrial desprotegida, resultando em lesões sérias para um trabalhador.

Além do impacto humano significativo, a empresa enfrentou sérias consequências legais e financeiras. Uma investigação revelou que a "Máquinas Descuidadas Ltda." estava em desacordo com várias cláu-sulas da NR12. Isso levou não apenas a multas substanciais, mas também à interdição temporária de suas operações até que as modificações necessárias fossem realizadas, além de criar um aspecto negativo com seus clientes e fornecedores.

Empresas que priorizam a segurança frequentemente se destacam como líderes em seus setores. Estudos de caso revelam como organizações visionárias investiram em tecnologias de segurança, treinamento especializado e adaptação de máquinas para atender aos requisitos da NR12. Essas iniciativas não apenas reduziram acidentes, mas também melhoraram a eficiência operacional e a satisfação dos colaboradores.

Murilo Moraes conclui que a segurança de máquinas e equipamentos transcende a mera conformidade com regulamentações. É um compromisso ético e prático que as empresas devem assumir para proteger seus colaboradores e garantir a continuidade de suas operações. A implementação efetiva da NR12 não apenas previne tragédias, mas também promove um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Em um cenário onde a tecnologia avança rapidamente, a segurança deve ser vista como um pilar essencial para o sucesso sustentável das organizações.

Tendo em vista os pontos mencionados acima a ABB Eletrificação possui uma ampla gama de soluções e produtos inovadores para sistemas de segurança como o sinal OSSD e Dinâmico (DYNlink) que permite conectar vários dispositivos com sinais diferentes em série atingindo os maiores níveis de segurança de uma aplicação que são determinados por categoria 4 / PLe / SIL3. Esta solução da ABB aplica-se a um canal de comunicação entre os dispositivos ao em vez de dois canais como nas soluções de segurança convencionais, proporcionando economia de cabeamento, agilidade na montagem (Plug & play), redução considerável de interfaces de segurança e menor quantidade de dispositivos no projeto NR12.

Destaques das soluções da ABB.

Agilidade

  • Plug & Play conectores M12
  • Menos componentes necessários para atingir o nível de segurança mais alto SIL3, Ple e CAT4
  • Qualquer tipo de contato pode ser incorporador no sinal dinâmico

Operação Continua

  • Tempo reduzido de solução de problemas com indicação inteligente de LED e StatusBus
  • Substituição simples de qualquer dispositivo no circuito - nenhuma configuração necessária

Maior Confiabilidade

  • Fácil de alcançar o mais alto nível de integridade com até 30 dispositivos de segurança em série
  • Detecção de falha extensa
  • Monitora dispositivos até 1KM de distância
Murilo Moraes
Engenheiro - Especialista de Produtos
Smart Power
Murilo Moraes Engenheiro - Especialista de Produtos Smart Power
left

O quesito de segurança é inegociável para todas as organizações, conheça as melhores práticas de segurança com os equipamentos e soluções ABB. Saiba mais!

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp