Aproveitando ao máximo os dados, com dados

Dados extraídos da gestão de datacenter estão ajudando a tornar a indústria mais eficiente

Dave Sterlace

Para muitas empresas hoje, os dados são tão importantes quanto os produtos e serviços que eles vendem. Os dados não são mais apenas uma lista de números para preencher uma planilha de Excel, agora eles têm o poder de mudar a forma como as empresas operam, o dinheiro é ganho e as economias são construídas.

O mundo da informação está repleto de estatísticas espantosas - mais de 2,5 quintilhões de bytes de dados são criados todos os dias (ou seja, 10 seguido por 17 zeros!). 90% de todos os dados que existem no mundo hoje foram criados nos últimos dois anos, de acordo com o especialista em Big Data, Bernard Marr. No centro dessa enorme criação e coleta de informações estão os datacenters - armazenamento centralizado de dados e hardware computacional.

Somos mais dependentes de datacenters do que pensamos. Tudo, desde as fotos que compartilhamos nas mídias sociais até códigos complexos que operam robôs em nossas fábricas, são armazenados em datacenters que podem estar localizados a centenas de quilômetros de distância de nós.

São necessários apenas microssegundos para recuperar informações de um datacenter, mas na maioria das vezes fazemos isso sem nos dar conta, e esse fluxo livre de informações se baseia no bom funcionamento do datacenter. Imagine o quão difícil seria se uma interrupção em um datacenter do Google nos impedisse de acessar informações simples, mas necessárias, como uma programação de trem antes de ir para o trabalho?

E este é um desafio formidável.

Os datacenters são notórios pela quantidade de energia que consomem e pelo calor resultante que eles gastam. Uma gama de tecnologias como sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) e gerenciamento de infraestrutura do datacenter (DCIM) se reúnem para garantir que essas indispensáveis usinas de informações operem com pouco ou nenhum tempo de inatividade.

À medida que as tarifas de eletricidade aumentam, é essencial que um datacenter seja o mais eficiente em energia possível. O fato de que 3% da eletricidade gerada na Terra é consumida pelos datacenters, coloca essa necessidade ainda mais em perspectiva.

Os modos simples de economia de energia “stand-by” não são suficientes. Os datacenters precisam de tecnologia de automação de ponta, como sistemas de gerenciamento corporativo de datacenters, como o Data Center Automation do ABB AbilityTM, que dá visibilidade completa aos operadores ao unificar várias disciplinas em uma plataforma e serviços de manutenção recomendados, quando o equipamento não está em pleno funcionamento.

À medida que as mudanças climáticas atingem a consciência global, muitas empresas têm implementado fontes renováveis de energia para alimentar seus datacenters. Os gigantes da tecnologia, como a Apple e o Google, prometeram alimentar a maioria de seus datacenters a partir de fontes renováveis, mas a natureza intermitente da energia gerada é um forte impedimento para a sua adaptabilidade. Soluções como microrredes e sistemas de armazenamento de energia podem atenuar o risco de inatividade.

Por sorte, os dados extraídos do próprio gerenciamento do datacenter têm ajudado a tornar o setor mais eficiente, especialmente à medida que o espectro de armazenamento em nuvem aumenta. O datacenter do futuro terá pouca semelhança com as pilhas de servidores que estamos acostumados a ver. Os datacenters micro-modulares agora podem operar em ambientes hostis, como em locais próximos a indústrias, são fáceis de implantar e flexíveis o suficiente para expandir e contrair de acordo com a demanda.

O Secure Edge Data Center (SEDC) desenvolvido pela ABB, Hewlett Packard Enterprises (HPE) e Rittal – revelado na feira Hannover Messe em abril, é um avanço na tecnologia segura e escalável de datacenters. O SEDC pode ser colocado em operação dentro de doze semanas, oferece ao gerenciamento mais opções através de controle e monitoramento remotos, organiza os dados automaticamente e auto-diagnostica para prevenir e corrigir rupturas.

Após o “boom” da Internet, as empresas simplesmente venderam seus dados para os anunciantes, já que não viam utilidade em acumular essas informações em grandes quantidades. Mas o advento da automação e do aprendizado profundo mostrou como cada dado pode ser usado para melhorar a produção de uma máquina e, por sua vez, o desempenho de uma organização. Os datacenters equipados com recursos digitais podem realmente transformar a maneira como o mundo preserva as informações.

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp