ABB oferece treinamentos gratuitos de motores elétricos, inversores e PLCs em Sorocaba (SP)

A unidade de negócios de Motores Elétricos, Drives & PLC da ABB está com inscrições abertas para treinamentos técnicos de motores elétricos, inversores de frequência e PLCs em Sorocaba, interior de São Paulo.

Os treinamentos são direcionados para engenheiros, eletricistas e técnicos, e têm o objetivo de atualizar o conhecimento técnico de clientes, operadores e usuários de produtos da companhia – mas é também aberto a todos os interessados com conhecimentos básicos de elétrica, mecânica e máquinas elétricas.

Para se inscrever é preciso preencher o formulário disponível na página de Treinamentos da ABB Brasil. As vagas são limitadas e a participação será confirmada após o recebimento do formulário. Há um calendário anual - veja aqui as datas – e os cursos têm duração de 1 a 5 dias.

  • Motores Elétricos de Baixa Tensão
    • Conceitos básicos de funcionamento, construção, seleção, aplicação, instalação, operação e manutenção de motores de baixa tensão, incluindo os principais diferenciais dos motores e produtos afins da ABB.
  • PLC Programação básica
    • Informações básicas de programação conforme a IEC61131-3 voltada para a família de produtos AC500 & AC500-eCo da ABB, os primeiros passos para estabelecer comunicações básicas (Programação, ModBus-RTU, ModBus-TCP e OPC) e utilização do software de programação Automation Builder em sua versão mais atual.
  • ACS380 e ACS880 - Drives para aplicação de elevação de carga
    • Recursos dos drives ACS380 e ACS880 para aplicação de elevação de carga. Sendo, controle do freio mecânico, safe torque off, mestre – escravo, controle direto de torque (DTC) e apresentação da função anti-balanço (anti-sway).
  • ACS310 e ACQ580 - Drives para aplicação no segmento de águas e águas residuais
    • Recursos dos drives ACS310 e ACQ580 para aplicação de bombas. Sendo, controle multibombas, limpeza de bomba, proteção contra bombas secas, otimizador de energia, calculadora de eficiência energética.
  • ACS380, ACS580 e ACS880 - Drives para aplicações industriais e economia de energia
    • Principais características dos novos ACS380 e ACS580, facilidades de instalação, programação e tecnologia, relação custo-benefício. Principais características do ACS880, o drive industrial da ABB, que possui uma tecnologia de controle diferenciada, o DTC. Drive versátil que possui diversos recursos e opcionais para atender a qualquer aplicação motorizada na indústria, simplificando a operação, otimizando a eficiência energética e auxliando a maximizar a performance do processo.
  • Soft Starters PSR, PSE e PSTX
    • Principais recursos das Soft Starters PSR, PSE e PSTX, que oferecem em uma única unidade, compacta e completa, desde o contator bypass até a proteção contra sobrecarga. As softstarters aumentam a produtividade com controle de torque, a limpeza da bomba e muitos outros recursos que permitem fazer mais do que uma simples partida suave.

A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é líder pioneira de tecnologia em redes elétricas, produtos para eletrificação, automação industrial e robótica e movimento, atendendo globalmente a clientes de concessionários de serviço, indústria e transporte e infraestrutura. Dando continuidade a uma história de inovação que abrange mais de 130 anos, a ABB atualmente está escrevendo o futuro da digitalização industrial com duas propostas de valor claras: levar eletricidade de qualquer usina elétrica para qualquer tomada e automatizar indústrias, desde recursos naturais até produtos acabados. Como principal patrocinadora da ABB Formula E, a competição de automobilismo internacional totalmente elétrica da FIA, a ABB está ampliando os limites da mobilidade eletrônica para contribuir para um futuro sustentável. A ABB opera em mais de 100 países, com cerca de 147.000 funcionários. www.abb.com.br

ABB nas redes sociais: Facebook | LinkedIn | Instagram | YouTube

Informações à imprensa:

Bárbara Pereira Gisele Pereira

barbara.pereira@imagemcorporativa.com.br gisele.pereira@imagemcorporativa.com.br

(55 11) 3526-4562 (55 11) 3526-4588

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp