O Turbo MarineCare oferece uma solução pronta para manutenção a um preço fixo, proporcionando uma cobertura contínua entre docagens. Projetado para clientes com turboalimentadores para motores de dois tempos, o plano cobre reposição de sobressalentes padrão, componentes de desgaste, serviços não planejados (incluindo reparos inesperados), mão de obra, tempos de espera, horas extras e inspeção intermediária.
Tradicionalmente, os armadores estão cobertos por uma garantia limitada durante os primeiros anos de vida de um novo navio. O Turbo MarineCare pode ser bem aplicado desde o bota-fora de um navio novo, ou em qualquer etapa da vida do barco ou do turboalimentador, sujeito ao acesso de seu histórico de serviço e dados operacionais. Ao oferecer uma cobertura integral, o serviço oferece a tranquilidade dos contratos de serviço para grandes frotas, ao alcance de todos os armadores.
“Em tempos onde os mercados desafiadores, é ainda mais importante para as empresas reduzirem e simplificar os custos diários”, disse Roland Schwarz, responsável por serviços para turbocompressores na ABB. “O Turbo MarineCare permite que os proprietários e operadores reduzam o custo do cuidado do turbocompressor durante um período de revisão, fazendo com que seus gastos sejam totalmente previsíveis ao mesmo tempo em que garante o acesso às peças originais, as últimas tecnologias e às equipes de serviços autorizados”.
O Turbo MarineCare permite aos operadores simplificarem drasticamente os esquemas de manutenção. A substituição de reposições não previstas e reparos durantes docagens secas podem causar demoras, burocracia e custos adicionais. Segundo o novo contrato de serviço, a ABB assume estes riscos no lugar do proprietário ou do operador. A ABB identifica quais peças e serviços são necessários nas revisões e assume a responsabilidade pelo envio das peças antes da doca seca e da realização do serviço.
O monitoramento dos dados operacionais do turboalimentador é uma condição prévia do Turbo MarineCare. Isso permite que a ABB proporcione uma avaliação completa do estado dos componentes rotativos, assim como também permite a detecção precoce das tendências de dados anormais que podem ajudar a evitar possíveis falhas do turbocompressor.
“Desde o momento em que os clientes adquirem o Turbo MarineCare, o risco financeiro e a preocupação por custos adicionais associados ao serviço de seus turboalimentadores deixam de ser uma preocupação própria e se transferem para a ABB”, comenta Roland Schwarz. “Isso criará uma tranquilidade, eliminará gastos inesperados e reduzirá a burocracia no trabalho do dia a dia”.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em engenharia que energiza a transformação da sociedade e da indústria em prol de um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar o software ao seu portfólio de Eletrificação, Automação Industrial, Robotics & Automation e Motion, a ABB ultrapassa os limites da tecnologia para elevar seu desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta há mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por 144.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com