ABB revela o futuro da pintura automotiva customizada com o PixelPaint

ABB revela o futuro da pintura automotiva customizada com o PixelPaint

O PixelPaint é 50% mais rápido e mais sustentável, utilizando um cabeçote de jato de tinta para eliminar o excesso de pulverização, garantindo que uma pintura em dois tons com designs personalizados sejam aplicados em uma passada, sem a necessidade de mascaramento.

Os Millennials estão direcionando a demanda por mais personalização, aumentando a necessidade por projetos customizados de pintura automotiva, usando tanto uma segunda cor, como um acabamento diferenciado como o fosco, ou um estilo especial.

Anteriormente, aplicar um design customizado ou de dois tons em uma carroceria era um processo de trabalho intenso e longo que exigia que o veículo fosse colocado duas vezes na linha de pintura, uma vez para a primeira camada e, em seguida, depois das áreas terem sido mascaradas, novamente para a segunda cor. Normalmente, fazer o mascaramento da carroceria requer aproximadamente 10 a 20 operadores por turno, e dois operadores também necessários para desfazer o mascaramento depois que a segunda cor tiver sido aplicada.

Com 70% a 80% da pintura sendo aplicada somente na superfície da carroceria, grandes quantidades de tinta são desperdiçadas, aumentando os custos por meio de reciclagem e a necessidade de comprar tinta adicional.

A inovadora solução PixelPaint da ABB possui um cabeçote de jato de tinta de alta performance, um pacote de controle de dosagem e software de programação fácil de usar, o RobotStudio®, para aplicações de pintura decorativas e em dois tons.

 “No mercado automotivo altamente competitivo de hoje, as fabricantes de veículos precisam de soluções que possam ajudá-las a melhorar sua flexibilidade, eficiência e competitividade nos custos, enquanto entrega acabamento de pintura de alta qualidade, incluindo opções personalizadas para atender a crescente demanda por modelos não padronizados e personalizados,” disse Michael Larsson, Managing Director Automotive OEM para ABB Robótica. “Com o PixelPaint, 100% da pintura é aplicada na superfície da carroceria, assim não há excesso de pulverização. Isso reduz não somente os custos operacionais e melhora o desempenho ambiental ao garantir que a tinta não seja desperdiçada, mas o PixelPaint também elimina o processo de mascaramento de cada carro, ajudando a reduzir os gargalos nas oficinas de pintura automotiva.”

O Pixelpaint está disponível como uma célula ao utilizar dois robôs ABB IRB 5500. Essa tecnologia sem excesso de pulverização aplica a pintura diretamente em uma área estabelecida, usando um cabeçote de impressão, em vez de pulverizar com um aplicador convencional, resultando em 100% de eficiência na transferência.

Sem precisar efetuar o mascaramento, um trabalho de pintura customizada pode ser feito em uma passagem única, reduzindo os tempos de ciclos em até 50%.

A solução PixelPaint sem pulverização excessiva da ABB foi reconhecida como uma inovação revolucionária com um prêmio de “Tecnologia” na conferência anual SURCAR em Cannes, em junho de 2019. O SURCAR é um fórum para a comunidade global de acabamento de carrocerias de carros.

Além dos robôs e equipamentos de aplicações específica, a ABB oferece células de produção padronizadas para a indústria automotiva, assim como o projeto, planejamento e implementação de linhas de produção completas. A plataforma ABB Ability™ permite que os clientes se beneficiem de vários serviços digitais, como otimização de processo e manutenção preditiva.

O PixelPaint foi lançado na Feira Internacional da Indústria na China (CIIF) em Xangai, em 15 de setembro. Para mais informações, clique aqui.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que estimula a transformação da sociedade e da indústria em prol de um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar softwares ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e tecnologias de acionamento, a ABB ultrapassa os limites da tecnologia para elevar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 110.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com.br

Robótica & Automação Discreta ABB é pioneira em robótica, automação de máquinas e serviços digitais, fornecendo soluções inovadoras para uma grande variedade de indústrias, desde automotiva até eletrônica e logística. Como uma das fornecedoras líderes mundiais em robótica e automação de máquinas, nós já fornecemos mais de 400.000 soluções de robôs. Nós ajudamos nossos clientes de todos os tamanhos a aumentarem a produtividade, flexibilidade e simplicidade e a melhorar a qualidade da produção. Nós damos apoio na transição para uma fábrica do futuro conectada e colaborativa. Robótica & Automação Discreta ABB emprega mais de 10.000 pessoas em mais de 100 localidades, em mais de 53 países. www.abb.com/robotics

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp