ABB conclui comissionamento do sistema de transporte mais poderoso do mundo

ABB conclui comissionamento do sistema de transporte mais poderoso do mundo

Trabalhando com a TAKRAF, a ABB finalizou o comissionamento e o teste para o sistema de transmissão de esteira sem engrenagens mais potente do mundo, permitindo operações contínuas na mina de cobre em Chuquicamata, no Chile

A ABB forneceu projetos de engenharia, acionamento de transportadores sem engrenagem, equipamentos elétricos para fornecimento energético, distribuição de energia e automação de um novo sistema de transporte subterrâneo e terrestre na maior mina de cobre a céu aberto do mundo, a Chuquicamata, ao norte do Chile.

O gerenciamento e a engenharia do projeto para todo o escopo elétrico, de controle e instrumentação (EC&I, sigla em inglês) foi liderado pela ABB na Alemanha, com longos períodos no país sul-americano, para trabalhar com a TAKRAF: empresa global alemã que fornece equipamentos para a indústria de mineração. O objetivo era equipar uma nova operação subterrânea no local com um grande sistema de transporte que supera uma diferença de altitude de 1.200m e cobre uma distância de quase 13km.

Baseada na tecnologia de transporte contínuo, a infraestrutura é totalmente sem caminhões, eliminando a necessidade de 120 veículos de grande porte, o que resulta na economia de cerca de 130 milhões de litros de consumo de gasolina por ano, reduzindo as emissões de carbono de 340.000 toneladas por ano (tpa) para 100.000 tpa. É também o primeiro sistema de transporte do mundo a empregar tecnologia premium de correias de cabos de aço, a ST10000, para uso em transportadores de túneis em aclive.

Baseada na tecnologia de transporte contínuo, a infraestrutura é totalmente sem caminhões, eliminando a necessidade de 120 veículos de grande porte, o que resulta na economia de cerca de 130 milhões de litros de consumo de gasolina por ano, reduzindo as emissões de carbono de 340.000 toneladas por ano (tpa) para 100.000 tpa. É também o primeiro sistema de transporte do mundo a empregar tecnologia premium de correias de cabos de aço, a ST10000, para uso em transportadores de túneis em aclive.

Video showing the high-profile project

Conquistas inéditas

“Este megaprojeto atinge uma série de feitos inéditos, desde a potência de acionamento instalada do sistema até a aplicação da correia transportadora ST10000”, disse Marc Hollinger, Gerente de Projeto da TAKRAF. Com ele, estabelecemos firmemente a TAKRAF como um dos únicos fornecedores do mundo capaz de entregar algo dessa natureza, incorporando tecnologias avançadas que ultrapassam os limites do que já foi feito antes. Esta é uma iniciativa complexa, da mais alta magnitude, que exige cooperação global entre as partes internas e externas”.

  • Infográfico sobre o projeto em Chuquicamata
  • Visão geral do site em Chuquicamata ao norte do Chile
  • Dois sistema de acionamento sem engrenagens (GCDs) na mina de cobre

“Este é um novo marco em aplicações subterrâneas para mineração contínua. É a maior potência de acionamento já instalada em um transportador e usa uma ampla gama de recursos para aquisição de dados, avaliação de equipamentos e otimização de processos”, disse Ulf Richter, Gerente de Produto Global para Sistemas de Correia Transportadora da ABB. “Ao pilotar esta aplicação de acionamento sem engrenagem com a TAKRAF, superamos enormes desafios técnicos e logísticos devido a situações subterrâneas, mudanças de elevação e requisitos de capacidade.”

O Programa de Controle do Transportador de Mineração (MCCP, sigla em inglês), da ABB, garante uma operação de correia suave e a sincronização em segurança entre motores e freios hidráulicos de alta potência, necessários para a operação segura de transportadores em aclives íngremes. Os sistemas de acionamento também funcionam sem batentes mecânicos.

Um novo conceito de incorporação, desenvolvido em conjunto por TAKRAF e a ABB, permite a instalação e o alinhamento simples dos motores GCD, economizando tempo de instalação e de mobilização das equipes de manutenção. Isso foi considerado um grande benefício em comparação com os GCDs existentes na construção em balanço. A concepção também significava que os motores eram 100% montados e testados na fábrica: eles podem ser desconectados mecanicamente da polia de transmissão, de maneira rápida, para que as operações continuem se ocorrer uma falha de transmissão.

A ABB também instalou o ABB Ability™ Ventilation Optimizer em Chuquicamata, reduzindo as emissões de carbono e fornecendo ar limpo para os trabalhadores em linha com os rígidos requisitos de HSE, agência governamental reguladora da saúde e da segurança no trabalho.

O comissionamento foi concluído em quatro meses. O novo projeto subterrâneo deve estender as operações em Chuquicamata pelos próximos 40 anos.

Sobre a ABB

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que estimula a transformação da sociedade e da indústria em prol de um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar softwares ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e tecnologias de acionamento, a ABB ultrapassa os limites da tecnologia para elevar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 110.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. . www.abb.com

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp