Em janeiro de 2020, os limites de baixa emissão de enxofre e óxido nitroso nos regulamentos da Organização Marítima Internacional entraram em vigor em todo o mundo. O CEMcaptain é um sistema potente de monitoramento de emissões da ABB projetado para ajudar a indústria marítima a cumprir essas novas normas e a se tornar mais sustentável. Sua capacidade digital e de medição aumenta a segurança a bordo, proporciona otimização de processo e reduz substancialmente os custos de propriedade. Ao atingir mais de 98% e de forma consistente o tempo em operação, o novo sistema não somente requer menos esforços com manutenção, mas também economiza tempo que de outra maneira era gasto lidando com problemas de não-conformidade.
Projetado pensando em marinheiros ocupados e em uma tripulação que muda regularmente, o CEMcaptain é um sistema de analisador com diversos componentes que proporciona continuamente uma oferta de dados em tempo real de medições confiáveis de emissões com a mais alta estabilidade. Operando nas condições ainda mais extremas, ele integra módulos de analisadores e manuseio de amostras de componentes em gabinetes independentes, tornando sua instalação fácil.
Equipado com o renomado analisador de gás IR não-dispersivo Uras26, o CEMcaptain mede de forma contínua e simultânea o dióxido de enxofre (SO2) e o dióxido de carbono (CO2) em linha com os requisitos de regulamentação. Cada analisador tem dois trilhos separados de gás para permitir a medição contínua de fluxos separados do CO2/SO2, com até quatro diferentes componentes por módulo de analisador.

“Nossas soluções estão levando a evolução de embarcações sustentáveis, pavimentando o caminho para a indústria marítima de zero emissões. A ABB tem mais de 60.000 Continuous Emissions Monitoring Systems (CEMS) instalados em mais de 100 países que ajudam a monitorar nosso ambiente,” disse Stephen Gibbons, Head of Product Management in Continuous Gas Analyzers da ABB. “Nós temos 60 anos de experiência em monitoramento de emissões para fornecer esse suporte em termos concretos. O CEMcaptain foi combinado com inovações em serviços on-site e digitais remotos. O resultado é uma solução que fornece à indústria com uma toolbox que aumenta a conformidade regulatória e eficiência operacional.”
Alerta rápido de falhas, diagnóstico e reparos são obtidos via serviços digitais remotos e on-site que ajudam os operadores a se aproximarem de 100% de disponibilidade da instrumentação de análise de gás. Os códigos QR code dinâmicos são integrados no display do painel do sistema CEMcaptain. Todas as informações relevantes podem ser coletadas do analisador via código escaneado e transferido para o suporte da ABB. Isso significa que os técnicos de instrumentação marítima podem enviar informações em tempo real para um especialista em serviço da ABB para obter orientação imediata sobre a manutenção apropriada. O ABB Ability™ Remote Assistance com conectividade segura direta para o suporte da ABB também é oferecido para soluções dos problemas em tempo real. Esses recursos reduzem os treinamentos caros das tripulações em constante mudança, assim como o número de especialistas necessários a bordo. Eles também aumentam a segurança a bordo ao reduzir a exposição da tripulação a emissões.
O CEMcaptain GAA610-M é aprovado por todas as principais sociedades de classificação (DNV GL, ABS Group, Lloyds Register, Bureau Veritas, ClassNK, Korean Register).
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que estimula a transformação da sociedade e da indústria em prol de um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar softwares ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e tecnologias de acionamento, a ABB ultrapassa os limites da tecnologia para elevar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 110.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com