ABB e Amazon Web Services impulsionando frotas para um futuro totalmente elétrico

ABB e Amazon Web Services impulsionando frotas para um futuro totalmente elétrico

A ABB e a Amazon Web Services (AWS), uma empresa da Amazon.com, Inc., anunciaram uma colaboração para desenvolver em conjunto uma solução digital baseada em nuvem para o gerenciamento de frotas de veículos elétricos (EVs) em tempo real. A solução irá otimizar o uso eficiente dos EVs e acelerar a eletrificação das frotas de transporte, ajudando os operadores de frotas em todo o mundo a manterem 100% de continuidade de negócios à medida que fazem a transição para o sistema totalmente elétrico.

A colaboração irá combinar a vasta experiência da ABB, líder em mobilidade elétrica, em gestão de energia, tecnologia de carregamento e soluções de e-mobilidade com o portfolio inigualável de tecnologias em nuvem e conhecimentos de software da AWS. 

A nova plataforma, que está prevista para ser implementada na segunda metade de 2021, oferecerá uma experiência de usuário personalizada em uma plataforma de visão única. Do ponto de carga do EV ao painel de dados da frota, tornando o processo mais eficiente e maximizando a confiabilidade.

Frank Muehlon, Presidente da Divisão de eMobilidade da ABB, comenta: "A ABB e a AWS partilham uma visão semelhante em torno do potencial da eMobilidade para transformar a sociedade. A nossa experiência combinada apoia o objetivo comum de tornar a gestão da frota EV mais simples e mais acessível. Esta nova solução revolucionará o mundo da mobilidade elétrica, integrando hardware e software de EV num único ecossistema para proporcionar uma experiência perfeita. Estamos confiantes de que, trabalhando juntos, podemos impulsionar o uso de frotas de veículos elétricos, dando aos operadores a confiança necessária para fazer a transição”.

Atualmente, 23% das emissões globais de gases com efeito estufa relacionados com a energia são causados pelo setor dos transportes1. A eletrificação do tráfego pode reduzir substancialmente os níveis de CO2  e grandes frotas podem desempenhar um papel crucial nesse contexto,  com quase 400.000 vans e caminhões elétricos nas ruas para a execução de entregas em todo o mundo2. No entanto, muitas frotas são confrontadas com desafios semelhantes quando se trata de informações em tempo real sobre veículos e estado de carregamento, manutenção de EV's e gestão do acesso à infraestrutura de carregamento.

Atualmente, a maioria dos operadores de frotas opta por softwares de gestão de carregamento de terceiros. Isto limita a funcionalidade e capacidade de personalização com base na gama de modelos de veículos elétricos disponíveis no mercado e a ampla variedade de soluções de infraestrutura de carregamento. A velocidade observada nos avanços detecnologias de carregamento continua a se desenvolver e deve se acentuar, e as adaptações necessárias resultantes para acomodar essas transformações podem ser dispendiosas e exigir muitos recursos. Como tal, os operadores de frotas procuram soluções de software avançadas escaláveis, seguras e facilmente personalizadas, combinadas com hardware de carregamento fácil de gerir, que lhes permitam ligar e desligar. de 

Para impulsionar o progresso das frotas EV, a ABB criou, em Berlim, uma frente de trabalho  para o desenvolvimento de tecnologias personalizadas, escaláveis e econômicas para operadores de frotas que podem ser usadas por todos os OEMs. Ao trabalhar com a AWS, esta nova empresa irá conceber a solução de gestão de frotas interoperável para trabalhar com todos os tipos de veículos e infraestruturas de carregamento. Utilizando o conceito de machine learning  e análise de dados, tal solução incluirá um atraente conjunto de características e recursos, incluindo o planejamento do carregamento e a monitorização em tempo real, com ações para o bom funcionamento e manutenção dos veículos, além da otimização de rotas com base na hora do dia, no tempo e nos padrões de utilização. 

"À medida que as indústrias avançam com a eletrificação de suas frotas de veículos, os clientes precisam de serviços confiáveis e intuitivos que os ajudem a se adaptar ao novo modelo operacional e a otimizar a forma como utilizam as suas frotas. Esta colaboração entre a AWS e a ABB irá combinar a profunda experiência das nossas empresas nos setores automotivo, de logística e de eletrificação com a liderança nas tecnologias em nuvem para fornecer uma solução inteligente de gestão de frotas elétricas", afirmou Jon Allen, Diretor de Professional Services, para o segmento Automotivo, na AWS.  "Juntos, a ABB e a AWS trarão os conhecimentos, a agilidade e a escala que a nuvem proporciona à indústria de veículos elétricos e ajudarão nossos clientes a fazerem uma transição bem sucedida para um futuro com menos emissões".

Para obter mais informações sobre as soluções eMobility da ABB clique aqui, ou para ler mais sobre Amazon Web Services, clique aqui.

1 Fazer do transporte eléctrico o novo normal até 2030 | O Grupo Clima

2 Previsão de veículos elétricos 2020, BloombergNEF

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) is a leading global technology company that energizes the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future. By connecting software to its electrification, robotics, automation and motion portfolio, ABB pushes the boundaries of technology to drive performance to new levels. With a history of excellence stretching back more than 130 years, ABB’s success is driven by about 105,000 talented employees in over 100 countries. www.abb.com

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp