Maximizar a eficiência energética - O melhor caminho para um futuro sustentável

Maximizar a eficiência energética - O melhor caminho para um futuro sustentável

Por Rodrigo Teixeira, gerente do segmento de água e saneamento da ABB Motion

No mundo em que vivemos, dependemos de energia para produção de alimentos, água, produtos, serviços, confortos e tecnologias. Mas como continuar se beneficiando de todas as facilidades que temos ao nosso alcance sem prejudicar o meio ambiente? Qual é o preço que estamos dispostos a pagar, uma vez que a energia é absolutamente crucial para o futuro da humanidade? Eis o X da questão.

Estima-se que até 2050, a população mundial será de 9,7 bilhões; em 2019 totalizava 7,7 bilhões. Espera-se que a economia global mais que dobre ao longo deste mesmo período. A urbanização, automação e o aumento dos padrões de vida irão elevar a demanda por energia globalmente. Atualmente, mais da metade da população mundial vive em cidades e centros, e as Nações Unidas projetam que a população urbana crescerá cerca de 68% até 2050.

O desafio que enfrentamos hoje é encontrar maneiras de melhorar a eficiência de como consumimos a energia. Embora todos possamos fazer a nossa parte para melhorar a eficiência energética em nossas vidas, a verdadeira diferença pode ser feita na indústria.

De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), a indústria é responsável por 37% do uso da energia global e 24% das emissões globais de CO2. Uma grande parte desta atividade está associada aos motores elétricos. Estima-se que aproximadamente 70% da eletricidade consumida pela indústria é usada por sistemas de motores elétricos. Em prédios comerciais, 38% do consumo da energia elétrica são para motores.

O papel dos inversores e motores de alta eficiência

Os motores elétricos - e os inversores de frequência que otimizam sua operação - estão incorporados em quase todos ambientes edificados. Eles fornecem energia a uma ampla variedade de aplicações fundamentais para nosso estilo atual de vida.

As tecnologias de motores e inversores tiveram um avanço excecionalmente rápido na última década, com inovadores projetos que garantem níveis notáveis de ​​eficiência energética. No entanto, um número significativo de sistemas movidos com motores elétricos industriais em operação atualmente – cerca de 300 milhões globalmente – são ineficientes ou consomem muito mais energia do que o necessário, resultando em um enorme desperdício de energia.

Pesquisas independentes estimam que, se esses sistemas forem substituídos por equipamentos otimizados de alta eficiência, conseguiríamos reduzir o consumo global de eletricidade em até 10%. Por sua vez, isso seria responsável por mais de 40% da redução nas emissões de gases de efeito estufa necessária para cumprir as metas climáticas de 2040, estabelecidas pelo Acordo de Paris.

Soluções ABB para manter o mundo em movimento de forma eficiente, confiável e segura

Motores, inversores de frequência e sensores inteligentes melhoram a confiabilidade e aumentam a economia de energia das empresas.

A ABB possui soluções e tecnologias que podem diminuir as perdas de energia em até 30%, otimizando custos e reduzindo as emissões de CO2, como o ABB Ability™ Digital Powertrain, uma solução que monitora inversores de frequência, motores, bombas e rolamentos. Essa tecnologia permite que os clientes fiquem conectados com seus equipamentos e visualizem variáveis operacionais e indicadores de desempenho por meio de uma plataforma digital que pode ser acessada remotamente.

Dessa forma, é possível identificar defeitos e falhas no funcionamento com antecedência, evitando paradas inesperadas e, consequentemente, aumentando a vida útil dos equipamentos.

A tecnologia de sensores inteligentes proporciona uma operação estável e ininterrupta por 24 horas, com ganhos em eficiência energética significativos e consequente redução de custos. Veja no comparativo abaixo:

O papel crucial da eficiência energética

Desde o começo da era industrial, as melhorias em eficiência produtiva sempre levaram à expansão econômica. Com os últimos avanços tecnológicos, estamos embarcando em uma era em que a maior eficiência contribui simultaneamente para o crescimento econômico e proteção ambiental.

A eficiência energética tem um papel muito importante a desempenhar nas mudanças climáticas, mas também em tornar os sistemas de energia mais resistentes e acessíveis, levando energia para mais pessoas ao redor do mundo.

Os benefícios de uma maior eficiência energética vão além da luta contra a mudança climática. Eles contribuem amplamente para a conservação do meio ambiente, ar e água mais limpos, melhor saúde pública, independência da energia e crescimento econômico e desenvolvimento mais fortes.

Portanto, a melhor ação para garantir um futuro sustentável para toda humanidade e para nosso planeta é maximizar a eficiência energética. E as soluções da ABB têm como ajudar as empresas a pavimentarem esse caminho, tornando suas operações mais inteligentes e eficientes.

Quer receber? Clique no link abaixo!
Quer receber? Clique no link abaixo!

Clique aqui

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp