Hidrelétrica espanhola melhora potência de saída em 25% com serviços de modernização da ABB

Hidrelétrica espanhola melhora potência de saída em 25% com serviços de modernização da ABB

FIL-GENESIS, uma empresa geradora de energia de Barcelona, modernizou sua planta acrescentando o novo drive ACS880, com o software de controle de turbina Hydropack embutido entre o gerador e a rede da planta, melhorando a produção de energia em cerca de 25% em faixas de baixa vazão de água.

Após uma avaliação da base instalada do cliente, os especialistas em serviço da ABB identificaram que a modernização do sistema com a integração de um novo drive ABB e software de controle específico faria uma diferença significativa em quase um quarto na melhoria da eficiência geral e desempenho da usina hidrelétrica.

Antes de fazer as modificações, o cliente forneceu à ABB os dados técnicos da planta, que mostravam as taxas de vazão de produção dos últimos 10 anos. Com esses dados, os técnicos de serviço puderam determinar o retorno do investimento da modificação, com base na melhoria proporcionada pelo acionamento e pela turbina trabalhando em velocidade variável.

Eficiência aprimorada e saída de energia

O sistema modernizado atualizado pela ABB para a FIL-GENESIS permite que a turbina da planta opere de uma velocidade fixa para variável, aumentando a lucratividade da instalação e ajudando na recuperação do investimento em um curto período. O PLC embutido no drive – o software de controle Hydropack, integra um algoritmo que procura o ponto de trabalho ideal no ritmo da turbina. Esta é uma das características que tornam este drive único. O novo inversor ACS880 e seu sistema de controle dedicado ajudaram a cobrir maior faixa de velocidade e a gerar mais energia para a rede.

Acrescentar uma unidade regenerativa e o software de controle ABB Hydropack também melhorou a eficiência da usina hidrelétrica com uma redução nas perdas mecânicas. O cliente pode se beneficiar de uma saída de energia aprimorada, somado a emissões reduzidas e menos custos de manutenção. Um benefício indireto proporcionado pela instalação do inversor é a suavidade mecânica que evita quebras e aumenta a vida útil dos componentes mecânicos.

Retorno de investimento mais rápido

Os rios da Espanha apresentam uma grande variabilidade de vazão ao longo do ano. Para otimizar a curva de potência em todas as condições de produção, a ABB Motion Services fornece ao cliente um monitoramento anual permanente junto com um relatório mensal das melhorias e otimizações feitas durante o primeiro ano após a modernização. Além disso, os especialistas em serviço farão um acompanhamento de quaisquer modificações na instalação por um período de um ano.

“Devido à baixa vazão do rio, a usina não foi tão eficiente quanto nossas expectativas. Após a modernização do drive ACS880, não só testemunhamos um aumento significativo no desempenho da usina em baixas taxas de fluxo, mas também uma melhoria no restante dos fluxos, mesmo em uma velocidade nominal, levando a um retorno mais rápido do investimento em quase um ano e meio ”, diz Josep Maria Sabatés, Chefe da FIL-GENESIS.

Linha vermelha: Curva de potência teórica em velocidade variável

Linha azul: Curva de potência sem drive

Linha verde: Nova curva real de potência com implementação do drive

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp