ABB lança carregador mais rápido do mundo para veículos elétrico

ABB lança carregador mais rápido do mundo para veículos elétrico

  •  Solução pode entregar 100km de autonomia em menos de três minutos
  • É o único carregador expressamente projetado para realizar recarga de até quatro veículos de uma só vez
  • Ideal para estações de reabastecimento, postos urbanos de recarga, estacionamentos comerciais e aplicações para frotas.

A ABB está lançando hoje um carregador completo para Veículos Elétricos (EV) inovador, que fornece a experiência mais rápida do mercado.

O novo Terra 360 da ABB é um carregador modular que pode recarregar simultaneamente até quatro veículos com distribuição dinâmica de energia. Isso significa que os motoristas não terão que aguardar na fila, caso outra pessoa já esteja realizando uma recarga. O novo carregador tem uma saída máxima de 360 kW e é capaz de carregar totalmente qualquer veículo elétrico em 15 minutos ou menos, atendendo às necessidades de diversos usuários de EV, caso eles precisem de uma recarga rápida ou realizar recarga de sua bateria enquanto fazem compras no mercado.

“Com os governos em todo o mundo estabelecendo políticas públicas que favorecem os veículos elétricos e redes de recarga para combater a mudança climática, a demanda por infraestrutura de recarga de EV, especialmente estações de recarga que são rápidas, convenientes e fáceis de operar está mais alta do que nunca,” disse Frank Muehlon, Presidente da Divisão de E-mobility da ABB. “O Terra 360, com opções de recarga que atendem a uma variedade de necessidades, é a chave para suprir a demanda e acelerar a adoção da e-mobilidade globalmente.”

“É um dia muito animado aqui na ABB, como uma líder global em recarga rápida para veículos elétricos, está desempenhando um papel chave ao viabilizar uma sociedade de baixo carbono,” disse Theodor Swedjemark, Chief Communications and Sustainability Officer na ABB. “Com o transporte rodoviário representando cerca de um quinto das emissões globais de CO2, a e-mobilidade é vital para atingir a meta climática de Paris. Nós também vamos liderar pelo exemplo ao trocar toda a nossa frota de mais de 10.000 veículos por veículos não emissores.”

Disponível na Europa a partir do final de 2021, e nos EUA, América Latina e regiões da Ásia-Pacífico em 2022, o Terra 360 foi projetado levando em consideração necessidades diárias e as expectativas dos motoristas. Aproveitando a rica experiência de campo conquistada por meio da grande base instalada de E-mobilidade da ABB, o Terra 360 entrega velocidade e conveniência junto com conforto, facilidade de uso e uma sensação de já estar familiarizado.

Assim como atender as necessidades dos motores particulares de EV em postos de abastecimento, lojas de conveniência e regiões de comércio, os carregadores Terra 360 também podem ser instalados na área comercial das organizações para carregar frotas de carros elétricos, vans e caminhões.
Assim como atender as necessidades dos motores particulares de EV em postos de abastecimento, lojas de conveniência e regiões de comércio, os carregadores Terra 360 também podem ser instalados na área comercial das organizações para carregar frotas de carros elétricos, vans e caminhões.

Seu sistema de iluminação inovador direciona o usuário para o processo de recarga e mostra o Estado da Carga (SoC) da bateria do EV e o tempo restante antes do fim e uma sessão ideal de recarga. O carregador mais rápido do mundo também é acessível para cadeiras de rodas e dispõe de um sistema ergonômico de gerenciamento de cabo que ajuda os motoristas a plugarem com esforço mínimo

Assim como atender as necessidades dos motores particulares de EV em postos de abastecimento, lojas de conveniência e regiões de comércio, os carregadores Terra 360 também podem ser instalados na área comercial das organizações para carregar frotas de carros elétricos, vans e caminhões. Isso proporciona aos proprietários a flexibilidade para carregar até quatro veículos durante a noite ou fornecer uma carga rápida para seus EVs durante o dia. Como os carregadores Terra 360 ocupam pouco espaço, eles podem ser instalados em pequenas garagens ou estacionamentos onde o espaço é escasso.

Os carregadores Terra 360 são totalmente customizáveis. Para personalizar a aparência, os clientes podem ‘estilizar’ os carregadores ao usar lâminas diferentes ou mudando a cor das faixas de luz do LED. Há também a opção para incluir uma tela de 27” para publicidade para promover vídeos e imagens.

A ABB é líder mundial em infraestrutura de veículos elétricos, oferecendo uma linha completa de soluções de recarga e de eletrificação para carros elétricos, ônibus híbridos e elétricos, vans, caminhões, navios e ferrovias. A ABB entrou no mercado de e-mobilidade em 2010, e hoje já vendeu mais de 460.000 carregadores de veículos elétricos em mais de 88 mercados; mais de 21.000 carregadores CC rápidos e 440.000 carregadores CA, incluindo aqueles vendidos através da Chargedot.

Os carregadores de alta potência da ABB já estão sendo implementados em todo o mundo por meio de parcerias da empresa com operadoras internacionais de recarga, tais como a IONITY e a Electrify America.

Para explorar a tecnologia de recarga para veículos elétricos da ABB, visite http://new.abb.com/ev-charging

A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que impulsiona a transformação da sociedade e da indústria para um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar software ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e soluções de acionamentos, motores e geradores, a ABB expande os limites da tecnologia para levar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 105.000 funcionários talentosos em mais de 100 países.www.abb.com

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp