ABB lança software inovador de alinhamento de robôs que aumentará a velocidade e a precisão na indústria de manufatura de eletrônicos

  •  O software de alinhamento de alta velocidade utiliza tecnologia de visão para oferecer um aumento de 70% na velocidade e 50% na precisão.
  •  Novo software para o portfólio de manufatura de eletrônicos, que inclui nova variante do IRB 1300 da ABB com opcional para sala limpa e grau de proteção IP54, bem como o novo SCARA IRB 920T.

A ABB Robótica lançou uma solução de software pioneira para transformar a velocidade e a precisão na montagem de eletrônicos. Com 50 anos de experiência em software, o High Speed Alignment, solução em software de alinhamento de alta velocidade da ABB, é a primeira a oferecer aos fabricantes a capacidade de aumentar a velocidade de robôs de 6 eixos em 70% e a precisão em 50% - reduzindo consideravelmente o time-to-market, e aumentando os níveis de precisão.

  • Usando a tecnologia Visual Servoing, o software High Speed Alignment permite que o robô alcance a posição configuradapara aplicações de alinhamento com níveis de precisão de até 0,01-0,02 milímetros.

O software para PC inclui a tecnologia Visual Servoing usando uma ou mais câmeras, fazendo a combinação com um sistema de visão computacional, para controlar a posição do robô em relação à peça. À medida que o robô se move, as câmeras capturam imagens continuamente, enquanto o sistema de visão computacional coleta as informações, verifica e ajusta os movimentos robóticos para fornecer precisão de 0,01 a 0,02 milímetros.

Rui Liang, Managing Director para a linha de negócios de Eletrônicos da ABB Robótica disse: “As vendas de smartphones, acessórios e outros dispositivos de alta tecnologia estão crescendo e os avanços na eletrônica estão ganhando ritmo. À medida que os dispositivos se tornam menores e mais potentes, novas soluções de automação são necessárias para montar os componentes com rapidez e precisão, garantindo que a produção possa acompanhar a demanda, mantendo os mais altos níveis de qualidade do produto.”

Os robôs articulados de 6 eixos da ABB são altamente flexíveis para manusear tarefas complexas em espaços apertados e podem executar uma variedade de tarefas de posicionamento meticuloso. O software High Speed Alignment foi desenvolvido para encontrar o equilíbrio perfeito entre velocidade e precisão.

Juntamente com o comissionamento e ajuste sem esforço, os integradores de sistemas e fabricantes podem se beneficiar de uma redução no tempo de implantação – de um processo inteiro de oito para apenas uma hora. É necessária uma experiência mínima de programação, pois o software é fácil de usar e possui uma interface intuitiva. Além disso, o software é compatível com uma ampla variedade de câmeras e controladores de robôs IRC5 e OmniCore, permitindo que os integradores de sistemas adaptem-se às instalações existentes.

“Nossa mais recente inovação na família RobotWare, o software High Speed Alignment permite que os fabricantes de eletrônicos aumentem a produtividade em 70%, mantendo níveis de precisão de 0,01-0,02 mm. Esta é uma tecnologia inovadora para o mercado de montagem de eletrônicos”, conclui Liang.

O software é compatível com os robôs industriais IRB 1100 e IRB 120 da ABB. Para mais informações e acesso ao RobotWare High Speed Alignment, visite: https://new.abb.com/products/robotics/application-software/assembly/high-speed-alignment

Juntamente com seu portfólio de software, a ABB Robótica continua expandindo seu portfólio de robôs para manufatura de eletrônicos com sua nova variante IRB 1300 e IRB 920T SCARA. O novo IRB 1300 combina uma alta carga útil de 12 quilos e um alcance de 1,4 metros, permitindo manusear mais e mais objetos ao mesmo tempo, possibilitando a produção de mais produtos por hora e aumentando a produtividade. O robô IRB 920T SCARA da ABB inclui novas opções com IP54 e Sala Limpa, garantindo uma produção estável em ambientes empoeirados, úmidos e de sala limpa. Para mais informações visite: https://new.abb.com/products/robotics/industrial-robots/irb-1300 e https://new.abb.com/products/robotics/industrial-robots/irb-920t

  A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que impulsiona a transformação da sociedade e da indústria para um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar software ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e soluções de acionamentos, motores e geradores, a ABB expande os limites da tecnologia para levar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 105.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com

ABB Robótica & Automação Discreta é pioneira em robótica, automação de máquinas e serviços digitais, fornecendo soluções inovadoras para uma grande variedade de indústrias, desde automotiva até eletrônica e logística. Como uma das fornecedoras líderes mundiais em robótica e automação de máquinas, nós já fornecemos mais de 500.000 soluções de robôs. Nós ajudamos nossos clientes de todos os tamanhos a aumentarem a produtividade, flexibilidade e simplicidade e a melhorar a qualidade da produção. Nós damos apoio na transição para uma fábrica do futuro conectada e colaborativa. A Robótica & Automação Discreta ABB emprega mais de 11.000 pessoas em mais de 100 localidades em mais de 53 países. go.abb/robotics

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp