A primeira delas é pensar que paineis elétricos são constituidos por compartimentos onde são alocados os equipamentos de proteção e manobra de uma instalação elétrica de baixa tensão.
De outro ponto de vista, um painel elétrico de baixa tensão representa mais do que um conjunto de equipamentos e componentes e pode ser interpretado como o cérebro e o coração de um sistema elétrico, pois com base nas ações e definições ocorridas, teremos repercussões sobre o sistema elétrico, ou seja, o equipamento que vigia o comportamento do sistema elétrico de baixa tensão.
Por outro lado, podemos dizer que o painel de baixa tensão é a máxima proteção estabelecida em um sistema elétrico de baixa tensão, zelando pela integridade e segurança da infra-estrutura elétrica, dos consumos e fundamentalmente das pessoas durante 24 horas por dia e 7 dias por semana.
Baseado nos conceitos acima, pode intuir que a escolha dos paineis elétricos de baixa tensão somado à disponibilidade para integação à Industria 4.0 são os pilares para alcançar a confiabilidade, disponibilidade, segurança dos sistemas elétricos e demais valores importantes para cada processo.
A obtenção de informações dos paineis elétricos tem sido feita de diferentes maneiras pela industria ao longo do tempo. No início era feito com registros de sinais discretos e alguns sinais analógicos relacionados a processos. De alguma forma, este tipo de arquitetura tradicional foi atualizadas e renovadas, levando à incorporação de novas tecnologias.
Com os avanços tecnológicos dos primeiros PLCs, surgiram novas formas de obter informação dos diferentes dispositivos, utilizando componentes com capacidades de comunicação através de rede de protocolos industriais.
A chegada da chamada revolução industrial 4.0 estabelece um novo conceito de conectividade e a disponibilidade de informação que podemos obter diretamente dos dispositivos ou através da gestão integrada de informações do painel de baixa tensão.
As vantagens oferecidas pela disponibilidade de informação de um sistema digital são ilimitadas e vão desde a compreensão da situação atual, históricos passados e até à interpretação de condições e situações futuras.
Diante deste contexto industrial, a solução MNS Digital traz a robustez e a sólida experiencia da ABB Eletrificação em Paineis de baixa tensão, combinadas com soluções inovadoras baseadas em hardware e software que simplificam a digitalização dos paineis elétricos, atendendo os requerimentos da Indústria 4.0, através de um conceito disruptivo e de fácil integração.
Os recursos digitais auxiliam nossos clientes no planejamento das atividades com mais eficácia, para garantir produtividade contínua e de longo prazo. O conceito desta solução digital vai além de medir as variáveis do painel, nossos clientes usufruem de uma plataforma completa de soluções digitais e com funcionalidades que podem ser adicionadas de acordo com o perfil de cada instalação, se destacam entre as soluções o gerenciamento da energia, gestão de ativo elétrico, soluções inteligentes de manutenção, conectividade, supervisão de variaveis externas e tomada de decisão, liberando-os para se concentrarem em outras áreas de seus negócios.
Esta tecnologia já é uma realidade para muitos clientes que colhem os benefícios da solução de paineis elétricos de baixa tensão MNS com a adição de soluções digitais de Monitoramento de Condições do sistema elétrico (CMES). Instalado como parte integrante do painel de baixa tensão, o CMES permite o gerenciamento remoto da solução do sistema elétrico de baixa tensão com recursos interativos que aproximam a experiencia de um operador estar em frente ao painel. As premissas de monitoramento/controle de processo local ou remoto são definidas conforme as preferencias operacionais do cliente.
Gestão de Energia
O monitoramento da qualidade energia assegura a continuidade de serviço da industria, através da gestão inteligente das fontes de energia e uso racional da matriz energetica, permite gerenciar tudo que se mede, traçar novas métricas para a economia/rateio de energia.
Monitoramento de condição
Compara os dados em tempo real com tendências anteriores e outras informações relevantes do processo, de modo a disponibilizar análises de dados avançadas e métricas para uma melhor tomada de decisões embassada em informações precisas sobre o processo, diminuindo o custo operacional, por sua vez, terá um efeito positivo no retorno sobre investimento (ROI) da solução e prolongamento da vida útil do painel. Embora não seja possível eliminar totalmente a manutenção do painel, é possível baseado no monitoramento de condição reduzir estes custos na ordem de 10 à 30 por cento, especialmente se uma parada de produção indesejada puder ser evitada ou programada com antecedência.
Manutenção preditiva
A comunicação entre pessoas, coisas e serviços ganham um novo protagonismo na indústria visto que a simbiose entre as partes são levadas em consideração no gerenciamento das informações entregues pelo sistema para definição do plano de manutenção, proporcionam economia de tempo, recursos, maior segurança operacional dos profissionais, maior disponibilidade, continuidade de serviço e confiabilidade.
A tecnologia digital passa a ser responsável pela aquisição contínua de dados relevantes de cada equipamento e do sistema elétrico, através do CMES diagnósticos precisos e antecipados sobre quaisquer alterações das condições normais de operações são endereçados para a pessoa certa e no momento ideal, tais informações permitem identificar as causas raízes de uma eventual falha antes que ela se torne um problema real. A indústria ganha um novo aliado para manter custos produtivos mais competitivos e alinhados com as novas demandas oriundas da Industria 4.0.
A previsibilidade e informações precisas além de reduzir os custos com manutenção, reduz o tempo latente entre a tradicional identificação e a resolução da falha, a gestão da manutenção baseada no ciclo de vida e monitoramento das condições, que garante uma estabilidade na operação e melhor desempenho no controle dos processos. Este valor percebido sobre a digitalização de soluções tem sido a chave para o sucesso na industria em constante transformação.
Escalabilidade
Análogo aos smartphones a solução MNS Digital utiliza o conceito de escalabilidade em seu desenvolvimento, tornando possível a expansão do sistema quando requerido, atualização de funcionalidades conforme demanda, implementações futuras de firmwares, utilizando o hardware existente. (Solução a prova de futuro)
A tecnologia de painéis de baixa tensão MNS Digital está disponível para novas instalações e podem ser incorporadas em paineis MNS existentes.
- Interatividade: possibilita a livre escolha de funções, navegação segura e intuitiva, informações de exibição personalizavel, definição de hierarquia no acesso delimitando as funções de acordo com a especialidade/responsabilidades de cada membro da equipe.
- Flexibilidade: implementar soluções, modificar ajustes durante a fase de operação, garantem economia de tempo e redução do custo de modificação ou atualização.
- Customização: desenvolvido para atender os requerimentos dos clientes e a Indústria 4.0, sem necessidade de complexos PLC agregados ao painel.
- Conectividade: diferentes sistemas de automação e protocolos de comunicação industriais são suportados para conexão ao DCS
- Disponibilidade: informações à pessoa certa, no momento certo. Análise precisa da causa raiz através de Big Data & Data Analytics (análise de dados).
Glossário
ABB Ability ™ é a oferta digital unificada da ABB para todos os setores, que permite aos clientes aumentar a produtividade e reduzir custos.
CMES é a interface possibilita simplificar digitalização dos paineis elétricos de baixa tensão MNS, atendendo os requerimentos dos clientes e a Indústria 4.0, sem necessidade de sistemas complexo ou multiplas interfaces, estabelecendo comunicações horizontais e verticais na arquitetura de rede dos componentes aplicando o máximo do avanço tecnologico IOT e convertendo os conceitos da indústria 4.0 em resultados e valores agregados (eficiência, segurança, confiabilidade, produtividade e flexibilidade)
MNS: Sistema modular de paineis de baixa tensão.

Robertino Scorrani
Responsável de marketing em soluções de painéis elétricos MNS, SEN+, NeoGear e dutos de barras WavePro da região Sul América. Formado em Engenharia Elétrica na Universidad Tecnologica Nacional de Buenos Aires, docente de aulas na mesma universidade, com MBA em Gestão de Negócios de Ajou University – South Korea. Com mais de 15 anos de experiência no segmento de soluções para eletrificação na baixa e média tensão.
Vagner Paschoalini
Especialista em soluções de painéis elétricos - Formado em Engenharia Elétrica, com MBA em Gestão de Vendas pela USP, com 17 anos de experiência no segmento de soluções para eletrificação, com atuação nas áreas de Marketing, suporte à vendas, orçamento e engenharia de projetos. Atualmente responsável pelo Marketing de produto para as soluções de painéis certificados de baixa tensão MNS e NeoGear na ABB Eletrificação.