Novo portfólio de corrente contínua da ABB busca transformar a infraestrutura energética dos data centers de IA

Novo portfólio de corrente contínua da ABB busca transformar a infraestrutura energética dos data centers de IA

  • ABB apresenta o Infinitus, o primeiro portfólio de corrente contínua source-to-rack do setor para data centers de IA, projetado para flexibilidade de arquitetura
  • Transformadores de estado sólido Infinitus, um avanço inovador, ajudam a maximizar a eficiência energética e a reduzir a pegada física, juntamente com tecnologias de distribuição e proteção de energia CC para melhorar o desempenho geral do sistema.
  • Expectativa é que o portfólio de corrente contínua Infinitus gere benefícios semelhantes em outros setores, incluindo edifícios industriais, manufatura, energias renováveis e operações marítimas.

A ABB anunciou hoje o lançamento do Infinitus, um portfólio de soluções de corrente contínua (CC) projetado para gerenciar as crescentes demandas de energia dos data centers de IA. O portfólio acelerará a adoção de arquiteturas CC em data centers, melhorando a eficiência energética e reduzindo a área ocupada pela infraestrutura de energia[LB2.1], ao mesmo tempo em que aumenta a capacidade de computação disponível. A ABB espera que outros setores de alto consumo energético façam a mesma transição.

A Agência Internacional de Energia (IEA) prevê que a demanda global de eletricidade dos data centers mais que dobrará até 2030, e a ABB estima que aproximadamente 25–40% da nova capacidade instalada em 2030 poderá utilizar distribuição CC. Espera-se que os chips de IA de próxima geração consumam 1 MW ou mais por rack, um aumento em relação aos quase 200 kW atuais, exigindo uma mudança para uma arquitetura CC capaz de sustentar o desempenho e, ao mesmo tempo, impulsionar a eficiência energética. Com a distribuição em 800 VCC, a pegada é mais compacta, eliminando etapas redundantes de conversão e reduzindo as perdas de calor dos sistemas convencionais de corrente alternada (CA). Um relatório recente da BCG/ABB calculou que a distribuição CC gera ganhos de eficiência energética superiores a 5% e aumenta o espaço disponível para racks de computação. Para um data center de 500 MW, um ganho de eficiência de 5% pode significar 25 MW adicionais de energia para cargas de TI geradoras de receita e mais de US$ 300 milhões em receita adicional potencial por ano. Com ganhos de eficiência de 5% em um campus de data center de 500 MW, a economia de energia ao longo de um ano seria equivalente a abastecer Washington D.C. por quase uma semana inteira.

Giampiero Frisio, presidente da área de negócios de Eletrificação da ABB, afirmou: "A ABB é pioneira em tecnologia CC há mais de 25 anos em diversos segmentos. Estamos trabalhando em estreita colaboração com fabricantes de chips, clientes hyperscale, parceiros de fornecimento e entidades do setor para definir os padrões e o ritmo da implementação de arquiteturas CC de alta eficiência. O Infinitus é o primeiro portfólio a fornecer os blocos de construção para qualquer arquitetura de data center — seja CC nativa ou híbrida CA/CC — para alimentar com eficiência os chips de IA de próxima geração. Essa tecnologia trará ganhos de eficiência energética semelhantes a outros setores de alto consumo, como manufatura em larga escala, energias renováveis e operações marítimas."

O Infinitus é o primeiro portfólio integrado source-to-rack de CC do setor. Em seu núcleo está a inovadora tecnologia de transformador de estado sólido Infinitus da ABB, que permite que as instalações operem com uma pegada menor e maior eficiência energética. Como o único grande fornecedor de eletrificação com o primeiro disjuntor de estado sólido totalmente certificado pela IEC do mundo e um UPS estático de média tensão pioneiro no setor em produção, a ABB oferece uma amplitude de tecnologia incomparável no mercado.

O portfólio CC Infinitus da ABB inclui cinco blocos de construção principais:

  • Powertrains de Média Tensão fornecem energia estável e resiliente da rede elétrica ou de geração no local;
  • Fontes CC e Qualidade de Energia convertem CA em CC, eliminando a conversão do white space;
  • Distribuição de Energia CC entrega energia de forma segura e confiável, permitindo maior densidade de potência em uma pegada menor;
  • Proteção de Energia CC fornece proteção para operadores, servidores de IA e hardware contra sobrecorrentes CC;
  • Otimização de Resfriamento reduz o consumo de energia no grey space e no white space com acionamentos de velocidade variável e motores conectados em CC.

A ABB trabalha com os clientes para projetar soluções adaptadas às suas demandas específicas de energia, layout das instalações e matriz energética. Essa abordagem de parceria garante que cada implantação seja otimizada para máxima eficiência e confiabilidade. O portfólio Infinitus complementa os sistemas CA tradicionais com a flexibilidade da CC, apoiando os clientes em todas as arquiteturas de energia e, ao mesmo tempo, permitindo eficiência, confiabilidade e escalabilidade sem precedentes para os data centers da era da IA.

Para data centers de próxima geração, essa arquitetura integrada permite a entrega de energia de alta densidade e alta eficiência que os futuros chips de IA exigem. Com vários componentes principais produzidos nos próximos doze meses, espera-se que as primeiras instalações nativas em CC que utilizam o portfólio Infinitus completo sejam instaladas e operacionais em dois a três anos.

O lançamento do portfólio amplia o apoio à colaboração contínua da ABB com a NVIDIA, anunciada pela primeira vez em outubro de 2025, para desenvolver arquiteturas de energia de 800 VCC para instalações de IA em escala de gigawatts. A ABB traz mais de 25 anos de experiência em CC e mais de 700 patentes abrangendo energias renováveis, geração de energia, armazenamento de energia, motores e inversores de frequência.

A ABB é uma líder global em tecnologia de eletrificação e automação, capacitando um futuro mais sustentável e eficiente em recursos. Ao conectar sua expertise em engenharia e digitalização, a ABB ajuda as indústrias a operarem com alto desempenho, tornando-se mais eficientes, produtivas e sustentáveis, superando assim os desafios. Na ABB, chamamos isso de ´Engineered to Outrun’. A empresa tem mais de 140 anos de história e mais de 110.000 funcionários em todo o mundo. As ações da ABB estão listadas na SIX Swiss Exchange (ABBN) e na Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

A ABB Eletrificação é líder global em tecnologia que permite a distribuição eficiente e confiável de eletricidade da fonte à tomada. Com mais de 50.000 funcionários em 100 países, colaboramos com nossos clientes e parceiros para resolver os maiores desafios do mundo em distribuição elétrica e gerenciamento de energia. À medida que a transição energética se acelera e a demanda por eletricidade cresce, estamos eletrificando o mundo de forma segura, inteligente e sustentável. Na ABB, somos 'Engineered to Outrun' e somos apaixonados por ajudar nossos clientes e parceiros a fazer o mesmo. go.abb/electrification

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp