A ABB, provedora de tecnologias de eletrificação e automação industrial, anunciou o plantio de 700 mudas de árvores na fábrica de Sorocaba, às margens da Castelinho (oficialmente SP-075 ou Rodovia Senador José Ermírio de Moraes).
A iniciativa integra as ações de sustentabilidade da empresa, que, no Brasil, já eliminou mais de 80% das emissões nos escopos 1 e 2 (relativos, respectivamente, às emissões diretas da operação e às emissões indiretas associadas à energia adquirida) e projeta zerar seu balanço de carbono até 2050 em todo o mundo.
Além de mitigar 25 toneladas de CO₂ por ano nas emissões da empresa, o plantio já tornou o ambiente da fábrica mais fresco. Medições da empresa apontam que a temperatura na unidade caiu entre 1,5°C e 3°C. Algumas das plantas são árvores frutíferas e devem muito em breve atrair aves do entorno.
Na fábrica de Sorocaba, a empresa também mantém um programa chamado Aterro Zero, que prioriza a reciclagem de materiais e, quando isso não é possível, a destinação adequada de resíduos inaproveitáveis.
Sobre a ABB
A ABB é líder global em tecnologias de eletrificação e automação, possibilitando um futuro mais sustentável e com uso eficiente de recursos. Ao conectar sua expertise em engenharia e digitalização, a ABB ajuda as indústrias a operarem com alto desempenho, ao mesmo tempo em que se tornam mais eficientes, produtivas e sustentáveis, para que tenham desempenho superior. Na ABB, chamamos isso de ‘Engineered to Outrun’. A empresa tem mais de 140 anos de história e cerca de 110.000 funcionários em todo o mundo. As ações da ABB estão listadas na SIX Swiss Exchange (ABBN) e na Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com www.abb.com/br