Nobel Prize Dialogue e ABB destacam em Tóquio o papel das novas tecnologias numa sociedade mais envelhecida

Protagonizada por vários Laureados Nobel e eminentes cientistas a conferência sobre o papel da tecnologia no envelhecimento das sociedades destacou a necessidade de robótica e soluções de automação digital, em que a ABB é uma referência.

Nobel Prize Dialogue 2019  intitulado
Nobel Prize Dialogue 2019 intitulado "The Age to come", realizado no National Pacific Convention Center Yokohama. Imagem: © Nobel Media.

Quanto mais envelhecida a população de um país, mais necessidade há de soluções robóticas avançadas com capacidades de inteligência artificial aumentada.

Esta suposição demográfica e tecnológica foi a premissa das conversas no passado fim de semana em Tóquio. Numa conferência onde se destacaram cinco laureados Nobel e outros eminentes cientistas, discutiu-se o papel central da inovação técnica nas sociedades envelhecidas. Nas nações industrializadas de hoje, a automatização da máquina e a robótica são mais prevalentes nos países onde uma percentagem elevada e crescente da população tem 65 anos ou mais.

Lars Heikensten, presidente da Nobel Media. Imagem: © Nobel Media
Lars Heikensten, presidente da Nobel Media. Imagem: © Nobel Media

Países como o Japão, razão pela qual Tóquio foi um cenário adequado para o Nobel Prize Dialogue 2019 intitulado " The Age to Come ", que teve lugar no centro de conferências Pacifico Yokohama. Um tema perfeito para a ABB, um líder pioneiro em tecnologia focada em indústrias digitais, incluindo automação industrial e robótica, e um parceiro internacional na série Dialogue, produzida pelo Nobel Media.

Os participantes do evento incluíram cinco laureados Nobel, bem como um grupo internacional de destacados cientistas e decisores políticos, reuniram-se para discutir os desafios que enfrentam as sociedades mais envelhecidas, bem como a forma como as novas tecnologias podem apoiar um futuro melhor num mundo com uma maior percentagem de população idosa. Os laureados incluíram Tim Hunt, vencedor do Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2001, que participou no painel "nova tecnologia e política para o envelhecimento da sociedade".

Da esquerda para a direita: Ryuta Kawashima, diretora do Institute of Development, Aging and Cancer, Universidade Tohoku; Tim Hunt, Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2001; Yuko Fujigaki, professor da College and Graduate School of Art and Sciences, Universidade de Tóquio. Imagem: © Nobel Media
Da esquerda para a direita: Ryuta Kawashima, diretora do Institute of Development, Aging and Cancer, Universidade Tohoku; Tim Hunt, Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2001; Yuko Fujigaki, professor da College and Graduate School of Art and Sciences, Universidade de Tóquio. Imagem: © Nobel Media

Há um equívoco popular que os robôs estão a tirar os postos de trabalho às pessoas. Mas, na verdade, as sociedades envelhecidas estão a descobrir que a automação industrial está a tornar-se mais necessária no local de trabalho, uma vez que há menos jovens a assumir empregos no setor de manufatura, bem como outros trabalhos que exigem grande esforço físico. Na verdade, a maquinaria industrial automatizada, na qual a ABB inova continuamente, realiza algumas das tarefas mais difíceis e permite que os trabalhadores permaneçam até uma idade mais avançada, se assim o desejarem.

Para além do local de trabalho, à medida que as pessoas envelhecem e suas habilidades diminuem, a percentagem crescente de pessoas idosas está a superar o número de jovens que podem cuidar deles e ajudar com as suas atividades diárias. Criando assim cada vez mais necessidade de robôs colaborativos que podem interagir com segurança com os seres humanos – robôs como YuMi® da ABB, o primeiro robô de braço duplo colaborativo do mundo, que estava em exibição no evento. Estas tecnologias são um testemunho da missão da ABB para resolver alguns dos maiores desafios mundiais, mudando a forma como gerimos as nossas sociedades, produzimos bens e serviços, como trabalhamos, vivemos e nos movemos.

YuMi®, da ABB, o primeiro robô de dois braços verdadeiramente colaborativo. Imagem: © Nobel Media
YuMi®, da ABB, o primeiro robô de dois braços verdadeiramente colaborativo. Imagem: © Nobel Media

A forma como trabalhamos e vivemos está a ser transformada pela automação e robótica, tecnologias que estão a aprimorar as capacidades físicas e intelectuais das pessoas de uma forma que até há poucos anos parecia impensável. Robôs industriais, que noutros tempos estavam confinados à realização de tarefas complicadas e perigosas, como soldadura de peças para carros, foram capacitados para trabalhar lado a lado com os seres humanos em todos os tipos de tarefas complexas. O YuMi® pode aprender competências humanas, como ser um especialista na preparação de café, fazer truques de cartas como um mágico, ou mesmo conduzir uma orquestra sinfónica.

A necessidade deste tipo de robôs colaborativos está a aumentar. De acordo com o TheEconomist, este ano, pela primeira vez na história da humanidade, haverá mais pessoas no mundo com mais de 65 anos do que de 5 anos. Além do Japão, três outros países onde a percentagem, de dois dígitos, de pessoas com mais de 65 anos (Coreia do Sul, Alemanha e Singapura) já são os países do mundo com mais robôs por trabalhador humano. Foi esta a principal conclusão do AutomationReadinessIndex (ARI), um ranking global de inteligência artificial e robótica criado o ano passado pela ABB em colaboração com o The Economist.

No Japão, onde em breve 40% da população terá 65 anos ou mais, a necessidade de soluções mais técnicas irá aumentar com o envelhecimento do país. Também a necessidade de novos avanços na inteligência artificial e aprendizagem automática, incluindo a possibilidade de controlar e interligar essas capacidades através da ABB AbilityTM, a nossa inovadora oferta de serviços e soluções, que materializa as enormes melhorias no desempenho e na produtividade que a digitalização oferece.

"O futuro do envelhecimento é uma questão fundamental no Japão, onde há mudanças demográficas significativas", disse Axel Kuhr, Country Manager da ABB no Japão, que participou do diálogo do Nobel Prize Dialogue em Tóquio. “É fundamental que a nossa empresa repense e reformule o futuro do nosso modo de trabalhar e viver numa sociedade global que está se encaminha para o progresso e a maturidade."

A ABB está a moldar os seus negócios, orientando-os para a liderança nas indústrias digitais e para apoiar os seus clientes num tempo de digitalização e alterações tecnológicas sem precedentes. A ABB, como parceira internacional do Nobel Media, ajuda a levar o prémio Nobel a milhões de pessoas em todo o mundo através de encontros inspiradores, exposições especiais, meios de comunicação digitais e atividades relacionadas com o legado de Alfred Nobel e os feitos dos vencedores de um Nobel. O próximo Nobel Prize Dialogue terá lugar em Madrid, de 22 a 24 de maio.

Partilhe este artigo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp