Anúncio ad hoc de acordo com o Art. 53 Regras de listagem da SIX Swiss Exchange
- Encomendas 8,8 mil milhões de dólares, +10%; comparável1 +20%
- Receitas 7,3 mil milhões de dólares, -3%; comparável +6%
- Rendimento das operações 587 milhões de dólares; margem 8.1%
- EBITA1 Operacional 1,136 milhões de dólares; margem1 15.5%
- EPS básico $0.20; -47%2
- Cash flow de atividades operacionais 382 milhões de dólares
| PRINCIPAIS NÚMEROS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (em milhões de dólares, salvo indicação contrária) | VARIAÇÃO | VARIAÇÃO | ||||||
| Q2 2022 | Q2 2021 | USD | Compativo1 | H1 2022 | H1 2021 | USD | Comparativo1 | |
| Encomendas | 8,807 | 7,989 | 10% | 20% | 18,180 | 15,745 | 15% | 24% |
| Faturação | 7,251 | 7,449 | -3% | 6% | 14,216 | 14,350 | -1% | 7% |
| Lucro líquido | 2,290 | 2,508 | -9% | 4,571 | 4,776 | -4% | ||
| como % de faturação | 31.6% | 33.7% | -2.1 pts | 32.2% | 33.3% | -1.1 pts | ||
| Faturação das operações | 587 | 1,094 | -46% | 1,444 | 1,891 | -24% | ||
| EBITA1 Operacional | 1,136 | 1,113 | 2% | 9%3 | 2,133 | 2,072 | 3% | 9%3 |
| como % de faturação operativa1 | 15.5% | 15.0% | +0.5 pts | 14.9% | 14.4% | +0.5 pts | ||
| Ganhos de operações contínuas, líquidas de impostos | 406 | 789 | -49% | 1,049 | 1,340 | -22% | ||
| Lucro líquido atribuído à ABB | 379 | 752 | -50% | 983 | 1,254 | -22% | ||
| Ganhos básicos por ação (USD) | 0.20 | 0.37 | -47%2 | 0.51 | 0.62 | -18%2 | ||
| Cash flow das atividades operacionais4 | 382 | 663 | -42% | (191) | 1,206 | n.a. | ||
| Cash flow das atividades operacionais em operações contínuas | 385 | 663 | -42% | (179) | 1,186 | -115% | ||
1Para uma reconciliação de medidas não-GAAP, ver "reconciliações e definições suplementares" no anexo Q2 2022 Financial Information.
2As taxas de crescimento do EPS são calculadas utilizando montantes não arredondados.
3Moeda constante (não ajustada para alterações de portefólio).
4Montante representa o total tanto para operações contínuas como descontinuadas.
“Estou satisfeito com o nosso desempenho e com o facto de termos dado mais um passo em direção ao nosso objetivo de margem a longo prazo. Estou também encantado por estarmos a avançar com esta cisão da Accelleron e com a sua planeada cotação na bolsa na Suíça.”
Björn Rosengren, CEO
Resumo do CEO
De um modo geral, estou satisfeito com a forma como as equipas conseguiram alcançar um forte crescimento das encomendas, bem como uma margem em linha com o nosso objetivo a longo prazo. Isto foi conseguido apesar da pressão de uma cadeia de abastecimento restrita, dos confinamentos impostos pelo Covid na China e do ambiente inflacionário. O cash flow foi superior ao do primeiro trimestre e espero um bom impulso no segundo semestre do ano.
Atingimos um forte crescimento de encomendas, de 10% (20% comparável), e assistimos a uma evolução positiva em todos os principais segmentos de clientes. Enquanto as alterações nas taxas de câmbio pesavam sobre o total, as encomendas comparáveis aumentaram a uma taxa de dois dígitos em todas as regiões. Com todas as áreas de negócio num crescimento de dois dígitos, o volume de encomendas atingiu 8.807 milhões de dólares e um volume recorde de encomendas em carteira de 19,5 mil milhões de dólares.
No total, as receitas diminuíram 3% (6% de aumento comparável), quando comparadas com o mesmo período do ano anterior. O impacto negativo das alterações nas taxas de câmbio e das alterações de portefólio prevaleceu sobre os aspetos positivos da forte execução dos preços e do aumento dos volumes, com estes últimos um pouco condicionados pela tensa cadeia de abastecimento. As receitas comparáveis aumentaram em todas as áreas de negócio com exceção da Robotics & Discrete Automation que, juntamente com a divisão de Distribution Solutions da Electrification, são as áreas onde as entregas dos clientes foram materialmente retardadas pela escassez de componentes. Em geral, as restrições da cadeia de abastecimento foram ligeiramente atenuadas em comparação com o trimestre anterior, no entanto, assistimos a uma pressão temporária sobre as entregas dos clientes na China, onde os confinamentos atrasaram a logística um pouco mais do que o esperado. Prevemos uma maior facilidade de fornecimento de componentes nos próximos trimestres.
Estou satisfeito por termos conseguido melhorar a margem EBITA Operacional para 15,5%. Em particular, as nossas equipas conseguiram compensar com êxito os efeitos inflacionistas, tais como os custos dos fatores de produção e do frete, através de uma forte execução de preços e volumes mais elevados. A Process Automation registou uma melhoria acentuada de 180 pontos de base na sua margem, comparativamente ao ano anterior. Embora as margens tenham diminuído em relação aos níveis elevados do ano passado, também estou satisfeito com os níveis de desempenho na Electrification e na Motion. A Robotics & Discrete Automation é a área com baixo desempenho operacional, algo que foi desencadeado por entregas de clientes significativamente dificultadas pelos confinamentos na China e pela escassez de semicondutores. Adicionalmente, os resultados foram sustentados por custos Corporativos e outros, inferiores aos previstos, incluindo um impacto positivo da margem de aproximadamente 60 pontos de base relacionados com a saída de um projeto legado e uma venda de bens imobiliários, que foi realizada mais cedo do que o esperado.
Quanto aos rendimentos das operações, estes incluíram itens com impacto na comparabilidade de aproximadamente 250 milhões de dólares. Este montante inclui o já mencionado encargo de 195 milhões de dólares, resultante da nossa saída do nosso negócio de retrofit completo de comboios, o maior projeto herdado que supunha uma considerável exposição para as nossas operações não centrais. Inclui também o impacto financeiro da nossa decisão de sair do mercado russo, desencadeada pela guerra em curso na Ucrânia e pelo impacto das respetivas sanções internacionais. Demos início ao processo de encerramento das restantes atividades na Rússia, o que desencadeou um custo de 57 milhões de dólares, dos quais 23 milhões de dólares terão impacto no cash flow no terceiro trimestre.
O balanço é robusto, embora, tendo em conta o mesmo período do ano anterior, o cash flow das atividades operacionais em operações contínuas tenha diminuído para 385 milhões de dólares, devido principalmente a uma maior acumulação do net working capital. Dito isto, continuámos a executar o nosso programa de recompra de ações e, logo após o encerramento do segundo trimestre, cumprimos com êxito a nossa promessa de devolver aos acionistas os restantes 1,2 mil milhões de dólares (do total de 7,8 mil milhões de dólares) das receitas da Power Grids. Vamos agora continuar com a execução do nosso programa de recompra em curso até aos 3 mil milhões de dólares.
No rescaldo da volatilidade dos mercados financeiros, decidimos adiar a planeada OPI do nosso negócio de E-mobility. Vamos continuar a monitorizar as condições do mercado e estamos totalmente empenhados em proceder à cotação na SIX Swiss Exchange, como e quando as condições do mercado forem propícias. Entretanto, com base no investimento na fase inicial, há três anos, a equipa de E-mobility concordou em adquirir uma participação de controlo na Numocity, uma plataforma digital líder para o carregamento de veículos elétricos na Índia. Este negócio permite à E-mobility aproveitar a oportunidade regional da crescente procura de soluções de carregamento para veículos de duas e três rodas, automóveis e veículos comerciais ligeiros. Após o encerramento do segundo trimestre, decidimos fazer a cisão do negócio Accelleron (Turbocharging) com uma cotação planeada na SIX Swiss Exchange a 3 de outubro, sujeita a aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária. Estou satisfeito com isto, pois permite aos acionistas perceberem o valor total da Accelleron ao mesmo tempo que permite à ABB concentrar-se nas suas áreas essenciais de eletrificação e automação.

Perspetiva
No terceiro trimestre de 2022, prevemos um crescimento de receitas comparável de dois dígitos e uma melhoria sequencial da margem EBITA Operacional, excluindo os 60 pontos base de impacto positivo dos itens especiais no segundo trimestre.
Para o ano completo de 2022, esperamos uma melhoria constante da margem em direção ao objetivo de 2023 de pelo menos 15%, apoiada por uma maior eficiência, à medida que incorporamos plenamente o modelo operacional descentralizado e a cultura de desempenho em todas as nossas divisões. Além disso, esperamos que seja apoiado com um previsto impulso positivo do mercado e da nossa forte carteira de encomendas.