Reloc colaborează cu ABB pentru modernizarea locomotivelor din România cu echipamente moderne de tracțiune

Reloc colaborează cu ABB pentru modernizarea locomotivelor din România cu echipamente moderne de tracțiune

Contractorul român Reloc a colaborat cu ABB pentru modernizarea a 19 locomotive cu sisteme avansate de tracțiune. ABB a furnizat sistemul complet de tracțiune, alcătuit din transformatoare de tracțiune, convertizoare și motoare electrice. Printre avantajele modernizării se numără o eficiență energetică sporită, o fiabilitate mai mare, întreținere redusă și o durată de viață prelungită.

Proiectul de modernizare a vizat 19 locomotive electrice LE 5100 Co-Co exploatate de CFR Călători, compania națională română de transport feroviar de călători. Cele mai vechi dintre aceste locomotive erau în funcțiune încă din anii 1980, iar tehnologia lor a devenit depășită. În comparație cu locomotivele moderne, acestea erau ineficiente, costisitor de exploatat, aveau o disponibilitate și o fiabilitate reduse și necesitau multă întreținere.

Locomotivele sunt echipate cu cea mai nouă tehnologie de la ABB: fiecare locomotivă este echipată cu un transformator nou de tracțiune, două convertizoare de tracțiune de curent alternativ BORDLINE® CC1500, dotate cu tehnologie modernă IGBT, și șase motoare de tracțiune AMXL 500. Lucrările de modernizare au fost realizate de Reloc, o companie românească specializată în revizia și modernizarea locomotivelor, iar proiectul a fost finanțat printr-un fond de dezvoltare al UE.

Noile echipamente ABB sporesc puterea de tracțiune a locomotivelor de la 5,1 la 6 MW și le cresc viteza maximă de la 120 la 160 km/h. Noul sistem de tracțiune asigură o îmbunătățire a eficienței totale cu 5% față de vechiul sistem de tracțiune. Înlocuirea motoarelor în curent continuu (CC) cu motoare de tracțiune asincrone (AC) – modelul AMXL 500 fiind cel mai mare motor de tracțiune feroviară de curent alternativ produs de ABB până în prezent – înseamnă o reducere semnificativă a necesităților de întreținere, întrucât nu mai există perii de carbon care să impună inspecții și înlocuiri periodice.

Tehnologie avansată de conversie

Noile convertizoare ABB recuperează energie în timpul frânării, asigurând o economie suplimentară de energie de 15%. Creșterea generală a eficienței cu aproximativ 20 % nu numai că asigură economii de energie, dar reduce și emisiile de carbon. Se preconizează că fiecare locomotivă va parcurge peste un sfert de milion de kilometri pe an, ceea ce va duce la reducerea emisiilor și va contribui la creșterea sustenabilității transportului feroviar din România.

  • Noua locomotiva modernizată de Reloc cu echipamente moderne de tracțiune. Imagine Reloc
  • ABB a furnizat sistemul complet de tracțiune, format din transformatoare de tracțiune, convertizoare și motoare electrice. Imagine Reloc
  • Beneficiile modernizării includ o eficiență energetică sporită, o fiabilitate mai mare, întreținere redusă și o durată de viață prelungită
  • Convertizor de tracțiune BORDLINE® CC1500 cu tehnologie modernă IGBT

Software-ul convertizorului ABB asigură un control avansat al cuplului, reducând uzura cutiei de viteze. De asemenea, software-ul permite trecerea locomotivelor de la un sistem de comandă pe boghiu la unul pe o singură axă, ceea ce asigură un control superior al aderenței și reduce alunecarea roților. Acest lucru asigură o uzură mai redusă a roților, îmbunătățirea disponibilității locomotivei și reducerea întreținerii.

Disponibilitatea este sporită și de ușurința de utilizare a soluției ABB. Componentele sunt ușor accesibile în dulapul convertizorului, iar construcția modulară permite înlocuiri rapide, reducând durata operațiunilor de întreținere.

O colaborare strânsă pentru rezultate optime

„Pentru a asigura succesul acestui proiect, am căutat un partener de excepție”, spune Dorin Soare, director general al Reloc. „Aveam nevoie de un partener care să ne poată furniza întregul sistem de tracțiune, să ofere soluții eficiente din punct de vedere energetic și să respecte termenele de livrare exigente. ABB a fost alegerea potrivită.”

„Aveam nevoie de un partener care să ne poată furniza întregul sistem de tracțiune, să ofere soluții eficiente din punct de vedere energetic și să respecte termenele de livrare exigente. ABB a fost alegerea potrivită.”

„Furnizăm întregul sistem de tracțiune”, afirmă Saim Baran, Manager Global Retrofit, ABB. „Furnizăm transformatorul, convertizoarele și motoarele, toate fiind testate riguros și verificate pentru a funcționa împreună. Iar laboratorul nostru din Elveția specializat în sisteme de tracțiune garantează că soluțiile noastre asigură o eficiență energetică maximă.”

„Fiecare proiect de modernizare este unic. Pornim de la componentele noastre standardizate și le adaptăm pentru a se potrivi perfect cu locomotiva. Odată cu îndepărtarea echipamentelor vechi, noile sisteme ABB se potrivesc pur și simplu în același spațiu, folosind suporturile existente ori de câte ori este posibil, pentru o integrare ușoară. În același timp, ne asigurăm că tehnologia noastră corespunde cerințelor rețelei electrice și mediului de exploatare al companiei de transport feroviar. Această abordare simplifică munca integratorului și oferă siguranță operatorului.”

Funcționarea fiabilă a transportului feroviar prin modernizarea locomotivelor

Tehnologia ABB asigură conformitatea locomotivelor cu standardele europene de transport și le prelungește durata de viață cu cel puțin 15 ani. Soluția de modernizare este adaptată cerințelor viitoare, deoarece asigură conformitatea locomotivelor cu standardele europene de transport și omologarea acestora în conformitate cu Specificațiile Tehnice de Interoperabilitate (STI).

Participarea ABB la proiectul de modernizare închide cercul istoriei acestor locomotive, întrucât acestea au fost construite inițial în România sub licență ASEA, o companie suedeză care a devenit ulterior parte a ABB.

„După modernizare, locomotivele au fost supuse unui proces riguros de testare și omologare și au intrat deja în exploatare pe rețeaua feroviară a țării noastre”, afirmă Dorin Soare.

„În acest tip de proces de modernizare, este esențial să existe o relație de colaborare bună între furnizorul de echipamente și integrator”, afirmă Saim Baran. „Am dezvoltat o colaborare strânsă cu echipa Reloc, iar acest lucru a asigurat buna desfășurare a tuturor activităților. Chiar dacă proiectul acesta s-a concentrat pe locomotivele de transport pasageri, am colaborat cu Reloc pentru a ne asigura că soluția noastră este suficient de flexibilă încât să poată fi utilizată și în cazul locomotivelor de marfă.”

Prin experiență vastă și furnizarea de sisteme complete de tracțiune, ABB deschide calea către un viitor feroviar mai eficient și mai sustenabil.

Reloc S.A. are sediul în Craiova, la aproximativ 180 de kilometri vest de București, România. Este specializată în proiectarea, construcția, repararea și modernizarea vehiculelor feroviare și a materialului rulant, precum și în producția de piese de schimb pentru industria feroviară. Reloc are 700 de angajați și a realizat peste 15.000 de proiecte de reparații și construcții.

Link-uri

Contactați-ne

Descărcări

Distribuie acest articol

Facebook LinkedIn X WhatsApp