- Сотрудничество позволит создать новые энергетические решения для будущих дата-центров гигаваттного масштаба
- Растущие энергопотребности рабочих нагрузок искусственного интеллекта (ИИ) требуют новых, передовых технологий и архитектуры распределения электроэнергии
- Экспертиза ABB в области передовой электроники постоянного тока (DC) и твердотельной электроники будет поддерживать архитектуру 800 В постоянного тока, анонсированную NVIDIA
ABB объявила сегодня об ускорении разработки дата-центров нового поколения гигаваттного масштаба в сотрудничестве с NVIDIA. Инновации будут сосредоточены на разработке и внедрении передовых энергетических решений, необходимых для создания высокоэффективного, масштабируемого энергоснабжения будущих рабочих нагрузок ИИ. Проекты в области исследований и разработок будут поддерживать запланированное NVIDIA внедрение архитектуры электропитания 800 В постоянного тока для серверных стоек мощностью 1 мегаватт.
Для эффективной поставки электроэнергии такого уровня требуются значительные усовершенствования технологий и архитектуры распределения электроэнергии. Будущие архитектуры электропитания дата-центров будут сочетать источник бесперебойного питания (ИБП) среднего напряжения (MV) с распределением электроэнергии постоянного тока (DC) до серверного помещения с использованием твердотельных силовых электронных устройств.
Согласно прогнозам, глобальный спрос на дата-центры вырастет с 80 ГВт в 2024 году примерно до 220 ГВт к 2030 году, а капитальные затраты, по прогнозам, превысят 1 трлн долларов США (источник: Dell'Oro Group). Ожидается, что на рабочие нагрузки ИИ будет приходиться около 70% этого роста.
«По мере того как во всём мире продолжает расти спрос со стороны ИИ, дата-центрам требуются новые подходы к распределению электроэнергии, повышающие эффективность и упрощающие проектирование», — отметил Дион Харрис (Dion Harris), старший директор по HPC, облачной и ИИ-инфраструктуре компании NVIDIA. — «Благодаря нашему сотрудничеству NVIDIA и ABB поддерживают отрасль в переходе к архитектурам напряжением 800 В, которые обеспечат высокоплотную ИИ-инфраструктуру, необходимую для развития следующего поколения ИИ».
Портфель решений ABB для дата-центров охватывает интеллектуальные системы распределения электроэнергии, резервные источники питания, цифровой мониторинг и другие важнейшие технологии, обеспечивающие бесперебойную работу и оптимизацию энергопотребления серверов, обслуживающих ИИ. Около 40% научных исследований ABB в области электрификации приходится на направления, критически важные для дата-центров нового поколения, — электрические архитектуры, устройства защиты, распределение постоянного тока и охлаждение.
К числу последних инноваций ABB, поддерживающих индустрию дата-центров, относится HiPerGuard — первый в мире твердотельный ИБП среднего напряжения. Решения HiPerGuard помогают дата-центрам для ИИ повышать плотность мощности и энергоэффективность при уменьшенных габаритах. Автоматический выключатель ABB SACE Infinitus — первый в мире сертифицированный по стандартам МЭК (IEC) твердотельный автоматический выключатель, разработанный для обеспечения скорости и управляемости, необходимых для практического применения распределения постоянного тока.
ABB — мировой технологический лидер в области электрификации и автоматизации, работающий во имя более устойчивого и ресурсоэффективного будущего. Объединяя инженерную и цифровую экспертизу, ABB помогает промышленным предприятиям работать с высокой производительностью, становясь при этом более эффективными, продуктивными и устойчивыми, чтобы превосходить конкурентов. В ABB это называют принципом «Engineered to Outrun». История компании насчитывает более 140 лет, в ней работает около 110 000 сотрудников по всему миру. Акции ABB торгуются на Швейцарской бирже SIX (ABBN) и бирже Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com